首页 > 法律声明和条款与条件
Swagelok.com.cn® 法律声明和条款与条件
® 2005-2010 世伟洛克公司版权所有
保留所有权利。
本网站主要是为世伟洛克公司的授权销售与服务中心及其客户和潜在客户的便利和使用而建设的。
除非另有说明,本网站提供的所有材料及依据源文件的内容的版权均归世伟洛克公司(“世伟洛克”)所有并且/或者受商标法保护。除非本文件内另有说明,否则,若无世伟洛克的事先书面许可,不得复制、复印、翻译 swagelok.com.cn 上所提供材料及其所依据源文件的任何部分,不得将其还原为任何电子媒体或机读格式,也不得以任何形式、使用任何方法传播、发布或传送这些内容。
本网站中的某些地方可能提供到其他 Internet 地址的链接。世伟洛克不以任何形式保证、认可或控制这些外部资源,您有责任在使用这种外部站点之前阅读其使用条款、条件和政策。
用条款和条件
阅读、使用、下载或打印 swagelok.com.cn 提供的资料即表示您同意遵守世伟洛克拟定的法律声明和条款与条件以及隐私政策(总称“本协议”)。如果您选择不遵守本协议,那么请不要以任何形式使用 swagelok.com.cn。
您承认并同意:(1) swagelok.com.cn 及其提供的所有信息(“材料”)都是有版权的,受全球各地商标与版权法律及公约的保护;(2) 在使用 swagelok.com.cn 时,您应遵守全球各地的所有商标与版权法,并且应阻止对这些材料的任何非法复制。除本文件有明确规定的情况外,您承认并同意世伟洛克没有在世伟洛克拥有的任何专利、条约、版权、商标或商业机密信息方面授予您任何明示的或默示的权利。
有限个人许可
在本协议规定的条款和条件的约束下,世伟洛克授予您在您自己的个人计算机上访问、使用和显示 swagelok.com.cn 及其所提供材料的非排他性、不可转让的有限权利。您同意不以任何方式干扰或试图干扰 swagelok.com.cn 的运行。
世伟洛克授权您仅以您自己的使用为目的在 swagelok.com.cn 上查看、下载和打印材料。该授权并没有把这些材料或任何类型材料的任何复制品的所有权授予您。并且,该授权的前提条件如下:1) 您同意,在所下载、打印或使用的材料复制品上,都将保持材料中包含的所有版权信息及其他所有权声明完整;2) 您同意,将不以任何方式修改这些材料,将不会以任何公开或商业用途为目的复制或公开展示、演示、散发或使用这些材料;3) 您同意,在向其提供完整版本的本协议之前,将不会把这些材料传递给任何人。
免责声明和保证限制
SWAGELOK.COM.CN 及其所包含材料中可能存在错误和印刷错误。世伟洛克不保证 SWAGELOK.COM.CN 及所包含材料的准确性或完整性,不保证通过 SWAGELOK.COM.CN 显示或散发的任何建议、意见、声明或其他信息以及可以使用直接或间接超链接或者其他方式通过 SWAGELOK.COM.CN 访问的信息的可靠性。您承认,依据任何这种意见、建议、声明、备忘录或信息时,将自担风险。世伟洛克保留自主决定纠正 SWAGELOK.COM.CN 或其所包含材料的任何部分中存在的错误或疏忽的权利。世伟洛克可以随时修改 SWAGELOK.COM.CN、所包含材料以及 SWAGELOK.COM.CN 描述的产品、产品服务或建议定价。
SWAGELOK.COM.CN、SWAGELOK.COM.CN 提供的信息和材料、SWAGELOK.COM.CN 提供的任何软件都是“原样”提供的,未提供任何类型的明示或默示声明或保证,其中包括但不限于适销性保证、无侵权保证或特定用途适用性保证。有些司法管辖区不允许排除默示保证,因此上述排除规定可能不适用于您。
损失限制
任何情况下,即使世伟洛克确切地知道存在下面所述损失的可能性,世伟洛克、其子公司或世伟洛克授权销售与服务中心都不对因使用或无法使用 SWAGELOK.COM.CN 或其任何链接网站的内容、材料或功能而为您或任何实体带来的任何直接损失、间接损失、特殊损失、附带损失或其他损失(包括但不限于任何利润损失、业务中断、信息或程序丢失或者对您的信息处理系统的其他破坏)负责。
国际用户
Swagelok.com.cn 由世伟洛克公司在其位于美国的办公室控制、运行和管理。世伟洛克没有以任何方式声明 swagelok.com.cn 提供的材料在美国之外的地点是可接受的或可使用的,因此您承认并同意,禁止在认为其内容非法的地点使用或访问 swagelok.com.cn。不得以违反美国出口法律法规的方式使用 swagelok.com.cn 或其提供的材料。在美国之外的地点访问 Swagelok.com.cn 时,您承认并同意自担该行为的风险,并且您有责任遵守美国之外存在的任何及所有外国法律法规。
关于通过授权销售与服务中心订购世伟洛克® 产品的附加条款与条件
世伟洛克不向您销售世伟洛克® 产品和服务。世伟洛克产品和服务是通过一个独特的授权销售与服务中心网络提供的。在一个授权销售与服务中心注册后,您就可以通过 Internet 向所选授权世伟洛克销售与服务中心下订单。您同意遵守网站上可能随时更新的关于通过授权销售与服务中心处理订单的所有附加条款和条件。只有您在订购世伟洛克产品时选择的授权世伟洛克销售与服务中心才能向您销售产品。所有世伟洛克产品描述、报价、建议、提案、确认、接受和销售都仅由您订购世伟洛克产品时所选授权销售与服务中心在接受订单时提供给您的销售条款与条件约束和控制。
授权销售与服务中心负责其提供给您的所有世伟洛克产品的定价。如果产生税金和/或运输与装卸费,授权销售与服务中心将向您收取这些费用。
如果您使用信用卡订购,那么您必须保证并声明,您是订购所用信用卡的拥有者,或者拥有信用卡拥有者的完全、合法的授权。
您所选的授权销售与服务中心在接受您的订单后,将使用您在电子订单上提供的电子邮件地址通过电子邮件向您发送通知。
法律和管辖地的选择
本协议构成在 swagelok.com.cn 的使用方面世伟洛克与您之间的完整协议。如果具有司法管辖权的法庭发现本协议或其任何部分的任何规定是不可执行的,那么,应该在对协议内容的最大允许影响程度上执行这些条款,并且协议的其余部分应保持全面有效。
您承认并同意,本协议的适用法律为俄亥俄州法律。您明确地同意,本协议或者您对 swagelok.com.cn 的使用引起的或与之相关的任何索赔或诉讼的排他性司法权都只提交给俄亥俄州克里夫兰市 Cuyahoga 民事诉讼法庭,或者位于美国俄亥俄州克里夫兰市的美国俄亥俄州北区和东区法庭,并且您同意服从这些法庭为审理这类索赔或诉讼而行使的属人管辖权。
变更
世伟洛克保留随时自主决定变更、修改、补充或完全或部分删除本协议内容的权利。本协议的变更在张贴这种变更通知后生效。您同意并承认,在网站张贴本协议的任何变更后继续使用 swagelok.com.cn 即表示您接受这些变更。
世伟洛克可以随时终止、变更、暂停或中止 swagelok.com.cn 的任何方面、swagelok.com.cn 任何功能的可用性。世伟洛克还可以限制某些功能和服务的使用或者限制您对 swagelok.com.cn 部分或全部的访问,而不会招致对您的任何责任。世伟洛克可以终止上面授予您的权限、权利和许可,并且在发生这种终止时,您将立即销毁从 swagelok.com.cn 获取的所有材料及其复制品。