注册 - 查找销售与服务中心
世伟洛克® 通过一个由遍布六大洲 57 个国家的 200 多个授权销售与服务中心组成的网络在当地为客户提供支持。
首页 > 新闻中心 > 资源 > 成功故事

成功故事

以下是我们的成功故事。

预防点蚀和缝隙腐蚀

在石油与天然气开采平台上,不锈钢卡套管经常被用于工艺仪表、传感装置、化学缓蚀剂管路、液压管路、脉动管路以及公用事业设施,这些场合涉及的温度、流量和压力条件范围非常宽。然而,在包括墨西哥湾、北海、几内亚湾、中国海、加勒比海等地区在内的全球各地,都发现了 316 不锈钢卡套管的腐蚀问题。如何解决这个问题呢?世界石油(World Oil) 上发表的这篇文章探讨了这个普遍存在的问题。下载 PDF。

FKB 系列球阀增强化学品注入橇的性能

了解世伟洛克如何帮助 AGI 小型泵系统克服在利用 FKB 系列中压球阀建造化学品注入橇的过程中所遇到的难题。

 

下载PDF 

 

适用于硫化氢相容性的 ALD 反应器的设计

探讨斯坦福大学研究人员在世伟洛克公司的帮助下完成的论文中使用硫化氢的原子层沉积 (ALD) 反应器的设计、建造和测试。下载PDF

 

 

 2010 年美国物理学会版权所有。 本文仅限用于个人目的下载。 任何其它用途均须得到作者和美国物理学会的事先许可。 下列文章刊登在 Review of Scientific Instruments(第 4 期第 81 卷),可从 http://link.aip.org/link/?RSI/81/4/htmltoc 找到。

守望诺贝尔物理学奖的宝库

Dr. Tanka-JPARC

科学博士 Kazuhiro Tanaka 教授像一个自豪的父亲那样微笑着如此描述日本质子加速器设备 (J-PARC):“它还只是在婴儿期。 它就像一个新生儿,而我们现在的工作就是帮助它成长。” J-PARC 拥有全球最强大的质子加速器之一以及最先进的质子束研究实验室,是 21 世纪科学技术研究发展的核心。 为了保持其正常运行,他使用了 Nippon 世伟洛克 FST 和世伟洛克® 产品。

 

下载PDF

Cambridge NanoTech Inc.

迄今为止零故障: Cambridge NanoTech 发现世伟洛克® ALD 阀门具有高度的可靠性

当 Cambridge NanoTech Inc. 于 2003 年首度开始生产原子层沉积 (ALD) 系统时,该公司曾因阀门性能不佳而停机。

为了延长 Cambridge NanoTech 的 ALD 供气组件的使用寿命,公司尝试了世伟洛克® ALD 阀门并获得巨大的成功。

 

阅读更多

世伟洛克关注细节的做法帮助UNI-SOLAR® 更好发展

UNI-SOLAR® 柔性太阳能模块制造商 Energy Conversion Devices 需要扩大生产来满足对其产品不断增长的需求时,他们要求世伟洛克公司不仅仅只是提供元件。 阅读整个故事来了解我们在构建完整组件的过程中关注细节的价值如何使 UNI-SOLAR 产品的交付与众不同。

世伟洛克公司和世伟洛克 Bristol 受到皇家海军嘉奖

当拉姆齐 (HMS Ramsey) 号需要紧急维修其高压空气系统时,英国皇家海军找到了世伟洛克公司。 世伟洛克团队的快速回应和专家技术建议使这艘舰船在仅仅两个多星期后就恢复了正常航行。

 

阅读更多

 

可再生能源在家庭中的应用

请想像一下这样一所房子:它的取暖、制冷和烹饪所需的所有能量都来自于那些永远不需要更换的电池板 – 它们像太阳一样可靠。 Mike Strizki 就是这样描述他那位于美国新泽西州 Hopewell 的家所用的系统的。

 

下载具体内容

高压氧治疗舱依赖于世伟洛克产品

可靠性和通用性是客户选择将世伟洛克® 产品用于其高压氧治疗 (HBOT) 设备的重要原因。 查找世伟洛克卡套管接头在这种移动式 HBOT 设备案例中的使用。

世伟洛克® 流体系统零部件帮助缓解城市热岛效应

东京正在试验干雾 (Dry Mist) 系统。该系统使用一种由超细水滴形成的薄雾覆盖城市,这种薄雾能够吸收热量,从而降低不断升高的城市温度。 世伟洛克为这个系统中产生干雾的管道系统提供卡套管和接头。

 

下载更多细节

设计用于保护矿工免遭矿难的可靠便携式设备

Fresh Air Bay (FAB) 避难棚在发生灾难时可以为矿工提供长达 96 小时的庇护。 FAB 的救命空气系统由 Pillar Innovations LLC 制造,由 Strata Products Inc. 销售,并由世伟洛克提供零部件支持。

世伟洛克帮助人们获得电力

如果您想看到一些让您印象深刻的东西,那么请到中国中部。在这里,您将对宏伟的三峡大坝一览无余。 世伟洛克已经在三峡大坝为人们提供关键运行数据。

更轻松地呼吸 – 无论在水下还是在陆上

在 Brownie’s Third Lung ,Robert Carmichael 的主要目标是为客户提供安全而轻松的潜水解决方案。 对于为水肺提供所需空气的产品,可靠、无泄漏的连接至关重要。 在本案例中,您将了解到世伟洛克如何帮助 Carmichael 实现他的目标。

防泄漏流体系统确保了水下探索的安全

作为海上和造船应用场合的长期领导者,世伟洛克帮助奥斯卡奖获奖导演 James Cameron 在影片“深海异形”(Aliens of the Deep) 的拍摄中确保了水下探索的安全。

登录或立即注册
注册账户,查看定价、申请报价和在线订购。
 

现在按照您的方式组装产品。


定制组件以满足您的应用需求。

查找一个销售与服务中心

世伟洛克® 通过一个由遍布六大洲 57 个国家的 200 多个授权销售与服务中心组成的网络在当地为客户提供支持。

我的位置

加载中。请稍候...