通常使用端接的公称尺寸描述阀的尺寸。不过,对于大多数流体系统,阀门允许的流量是一个更重要的指标。流量计算原理要求知道流动路径的
 |
图 3
|
 |
图 4 |
的某些方面,例如:
- 孔口和流动路径的尺寸和形状
- 管道或卡套管的内径
- 流体特性,例如密度和温度
- 入口与出口之间的压降。
不难理解,球阀(图 3)等的直通流动路径比更加曲折的同尺寸针阀(图 4)的流动路径允许更大的流量通过。不必进行复杂的计算,比较流量系数 (Cv) 就可以清楚地了解流量。Cv 考虑了阀门内所有流动限制的综合作用,给出了一个单一的通用参考指标。需要考虑的其它阀门设计特点包括执行方式(手动或自动)以及端接方法。经验表明,带整体端接的阀门可最大程度地减少潜在泄漏点,安装及维护工作也比较轻松。
您需要采用什么安装方法?
为应用场合选择了正确的阀门后,应考虑如何安装阀门,并寻找能够最大程度地提高阀门性能、减少维护问题的阀门特点。不恰当的安装会影响阀门的性能和可靠性。请考虑如下建议: - 使用面板安装、底部安装或专用支架安装阀门。请记住,在安装阀门时应保证其能承担系统膨胀等外部负荷,还应吸收阀门启动产生的扭矩,以确保应力不会被传递到端接、管路或卡套管。
- 安装阀门时,应确保阀门由阀门安装座而不是卡套管或管道系统支撑。
- 安装阀门时,应确保阀门易于看到、易于触及,并能够防止意外损坏或意外启动。
- 安装阀门时,应确保流动方向为流动箭头方向。
- 不要把阀门安装在可能成为踩踏物或挂钩的地方。
总之,选择正确的阀门有助于保持安全的环境、避免因停工而造成巨大的损失,还能够提高可靠性、密封性以及性能。