改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题 
不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。



 

更多信息

录像片剧本


您希望卡套管接头具有什么特点?

压力保持?
防泄漏密封?
抗振动疲劳?

世伟洛克利用先进的设计和材料科学的突破解决流体系统需求不断增长的问题。结果?世伟洛克卡套管接头为各种应用场合提供优异性能。

世伟洛克先进几何形状卡套管接头的性能来源于多种设计特点的结合。最突出的特点是已获专利的后卡套几何形状和已获专利的 SAT12 表面硬化工艺

世伟洛克已获专利的后卡套几何形状提供的铰链夹箍作用使卡套管接头在三个关键方面都具有优异性能。
  • 卡套管抓紧 - 实现压力保持
  • 气体密封 – 实现无泄漏性能
  • 抗振动性能 – 实现防外力性能
世伟洛克卡套管接头先进几何形状设计的有限元分析即 FEA 模型该图像是世伟洛克卡套管接头先进几何形状设计的有限元分析即 FEA 模型。FEA 是一种实际地模拟弹性和塑性变形的计算机辅助数学方法。较为特别的是,这种模型显示了材料内传导的应力水平。蓝色表示应力较低或无应力;黄色至红色表示的应力逐级增高。

该 FEA 模型清楚地显示了全面表面硬化后卡套的已获专利径向夹箍作用。这种作用使较多的后卡套材料与卡套管接触或者说夹箍卡套管。这种夹箍作用为卡套管抓紧区提供了额外支持和抗振动能力。只有世伟洛克先进几何形状的卡套管接头具备这个优点。

后卡套还向前上方推动前卡套来使前卡套对接头本体斜面及卡套管产生磨光或抛光作用。这种设计使接头能够提供无泄漏的气体密封。

采用一种称为 SAT12 的已获专利表面硬化工艺对后卡套进行了处理。世伟洛克开发的这种硬化方法通过使碳原子均匀地扩散到不锈钢关键构成元素之间的空间内来使不锈钢表面富碳。

已获专利的 SAT12 工艺:
  • 提供超常的硬度
  • 保持韧性
  • 不产生尺寸变化
世伟洛克卡套管接头广泛适用于多种动态条件,产品测试报告为此提供了证明。这种产品还通过了大量独立第三方见证测试、认可和认证。世伟洛克引以为傲的是,其中包括了在美国海军的见证下完成的 ASTM F-1387 测试,在卡套式接头类产品中只有世伟洛克卡套管接头通过了该测试。另外,世伟洛克卡套管接头还提供了终身有限保证

先进的世伟洛克卡套管接头能够为各种应用场合提供牢固的卡套管抓紧、无泄漏的气体密封和优异的抗振动能力。

请联系您的授权世伟洛克销售与服务代表来了解更多关于世伟洛克先进几何形状卡套管接头的信息。我们可以提供帮助。


选择一个授权 销售与服务中心

液流选择、转换和关断阀组件

世伟洛克® 液流选择、切换和关断阀组件—TT2 和 T2 系列
液流选择、切换和关断阀组件是一种在单一紧凑型装置内提供多种阀操作的模块化系统。
工艺分析仪系统用流体选择系统

世伟洛克® 工艺分析仪用流体选择系统—SSV 系列
世伟洛克流体选择系统(SSV 系列)是一套专门为工艺分析仪取样系统设计的模块式组件,用于使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作。