改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 
可再生能源在家庭中的应用

请想像一下这样一所房子:它的取暖、制冷和烹饪所需的所有能量都来自于那些永远不需要更换的电池板 – 它们像太阳一样可靠。Mike Strizki 就是这样描述他那位于美国新泽西州 Hopewell 的家所用的系统的。

事实上,太阳在 Strizki 的家中发挥着重要的作用。太阳光为 56 块太阳能电池板提供能量,这些电池板又为他的 3,000 平方英尺的房子提供能量。这些电池板收集的能量中有一半以上转换成了氢,氢占阳光组成成份的75%。因此,天晴的时候,太阳能电池板在向房子提供能量的同时,还会将氢储存起来供天阴的时候使用。


Strizki 的家是第一个这样的房子,一个经过改造使用太阳能和氢能的自给自足的实实在在的家;他相信,将来还会有许多这样的房子。房子里的一切都依靠电力运转,不需要任何外部电源。

参与

Penn流体系统科技有限公司(Penn FST) 是位于美国宾西法尼亚州 Huntingdon Valley 的世伟洛克授权销售和服务中心。当该公司的所有者兼总裁 Tracey Simpson 听说了 Strizki 的计划,就决定让世伟洛克也参与到该项目中来。

Simpson 说:“当我和 Strizki 交谈的时候,他详细地描述了自己的计划,我觉得我们不能错过这个机会。”

Strizki 已经有太阳能电池板、蓄电池、氢电解装置、发电机和气罐,但没有连接设备,也没有将设备连接起来的专业技能。Penn FST 提供了连接设备,其中包括所有连接点和所有流体控制装置,并帮他以尽可能高效的方式将设备连接起来。 

解释住宅氢加热原理
 
太阳-氢住宅的工作原理如下:光电型太阳能电池板吸收太阳光,将太阳光能转换成电能。在阳光充足的月份里,此电能用于加热、制冷、为家用电器供电、补充热水箱以及提供烹饪所需的能量。同时,60% 的电能用于让电解装置从水中电离出氢。这些氢储存在 Strizki 的 10 个 1000 加仑的使用世伟洛克 (Swagelok®) 流体系统元件的气罐中。当需要用存储的氢作为能量时,让氢流入一个燃料电池,通过该电池将其转换为电能。

世伟洛克的元件和专业技能使 Strizki 的太阳-氢能住宅冬暖夏凉,而所有这一切都不必依赖美国其他几乎所有家庭都离不开的传统电网。他每月的公用事业帐单为多少钱?零。

世伟洛克总共向这所太阳-氢能住宅提供了 300 英尺的 1/2 英寸卡套管、16 个 AFS 球阀、10 个压力表和许多其它元件,以及用于控制系统的两个控制面板上的组件。

世伟洛克公司的良好声誉使 Strizki 的房屋改造计划很顺利得就通过了建筑规范检查员的审核。Strizki 表示:“世伟洛克的参与让我的房屋改造计划顺利获得了检查员的认可。”




Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871

世伟洛克卡套管接头-更多材料
世伟洛克® 卡套管接头—更多材料
可以使用包括 SAF 2507™ 超级双向、合金400/R-405 在内的更多材料提供活动负载、双卡套卡套管接头设计。