|
|
|
| |
|
首页 > 市场 > 电力 > 最新市场 动态:核电
|
|
|
|
最新市场动态:核电
灵活及合作是市场进化的关键
根据美国机械工程师协会 (ASME) 的估计,到 2010 年时,仅亚洲地区每年将需要 50,000 亿 kWh (180 000 MJ)电能。随着人们对煤炭持续使用问题的日益关注以及对清洁能源产生技术开发的日益重视,核能市场活动无疑将在全球范围扩大。
在建议核能反应堆建设方面,欧洲和亚洲处于领先地位,这些建议反应堆中有些将采用最新第 III 代反应堆设计。截止到 2006 年 12 月,在全球各国计划建设或建议建设的反应堆中已经有220个在世界核能协会备案。
除了新核电厂建设猛增外,还存在大量更新换代活动。许多老核电厂的许可协议已经都快到期,并正在向核管理委员会 (NRC) 等核监管机构申请 20 年的运行许可证延期。许多设施正在通过有计划的停机更新设备和技术。
由于核电市场是管制程度最高的行业之一,因此供应商必须不断迎接挑战了解核能标准、客户需求和区域性法规的要求.世伟洛克注重在满足这个行业的独特需求时的灵活性和适应性。电力市场经理 Tony Laurinaitis 说,世伟洛克公司的文化和业务过程的核心是提供高质量产品和服务,这使公司能够自然地满足该行业的严格要求。
Laurinaitis 说:“为了同时满足新建和更换项目的需求,我们注重提供全面的流体技术系统产品解决方案。现在,我们不仅能够为核电厂受管制部分提供品种广泛的核级产品,还能够通过与客户合作来提供增值服务,以帮助他们更新和调整与该行业相关的大量技术规范。随着经验和知识丰富的技术员工的退休,核工业正处于严重人才短缺的状态下,因此这项服务是非常宝贵的。”
这种合作方法使世伟洛克公司在去年获得三个大型核项目的合同。这些项目分别位于亚洲、欧洲和北美。所有这些项目都要求在世伟洛克公司与客户之间展开高水平的合作来理解和满足特定项目要求。
符合规范的产品
长久以来,世伟洛克公司一直在为多个层次的核市场提供产品和服务,并逐渐将其产品范围从接头扩大到阀门和其它流体系统部件。现在,客户既可以获得核电厂受管制部分所需的核级产品,也可以获得用于满足一般需要的现货产品。
世伟洛克获得了 ASME 的 N 和 NPT 认证,符合这些认证要求的产品通常称为“N-Stamp”产品。世伟洛克提供的"N-Stamp"产品有:
- 波纹管密封阀
- 阀组阀门
- 波纹管密封阀组
- 针阀
- 单向阀
- 球阀
- 接头
- 卡套管和公称管
Laurinaitis 说:“除了满足客户要求和规范要求外,许多产品还能够大幅度降低安装成本。例如,世伟洛克 ¼ in. U 系列波纹管密封阀具有与常用 ¼ in. 工艺型阀门相似的流量和压力特性,但是占地面积和重量显著减小。较重、较大部件需要使用较多结构支撑设备来满足抗地震要求,因此产品尺寸和重量的减小能够显著节约安装时间。”
欲了解关于世伟洛克如何为电力市场服务的更多信息,请访问 swagelok.com.cn 网站的电力市场页面。
|
|
|
|
 世伟洛克® 卡套管接头—更多材料 可以使用包括 SAF 2507™ 超级双向、合金400/R-405 在内的更多材料提供活动负载、双卡套卡套管接头设计。
|
|
|