改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
模块化设计提高过程分析器效率

在过去的二十年间,分析仪器变得越来越精密准确,操作这些仪器的计算机和软件也变得越来越强大并且方便于用户。然而,分析器取样系统的基本设计却几乎没什么改变。这些系统由阀门、接头、过滤器、密封件和传感器组成,这些部件一起将流体样本准确输送给分析装置。 遗憾的是,这些系统恰是过程分析装置所出现的80%问题的根源所在。因此,改善取样系统性能,同时降低设计、生产和运作成本势在必行。解决这些问题的办法之一是使取样系统更微型、更加模块化并且更加智能化。

在此事上,站在最前沿的组织是过程分析化学中心(CPAC)。该组织是华盛顿大学及过程分析仪表用户和供应商的工业-学术研究联盟。过程分析中心已宣布了“新取样传感器方案(NeSSI)”,目的是开发新一代模块化取样系统。






世伟洛克模块化平台组件由阀组、底层和表面安装部件组成,如过滤器以及关断阀、针形阀、拨动开关阀和单向阀配置软件使得用户可以在电脑设计网格上设计、安置和连接表面安装部件。此软件确定了所需的流量接头,并生成物料清单和组装图。
世伟洛克®模块化平台


“新取样传感器方案(NeSSI)”的关键要素是开放型标准结构体系。例如,仪表、系统和自动化学会(ISA)制定了一套新的合成橡胶密封标准ANSI/ISA 76.00.02 2002,用于流体控制部件和流道底层。不同的生产商都在底层设计上提出相互兼容的方案,证实了模块化“新取样传感器方案(NeSSI)”第一代系统的可行性和实用性。

模块化方案的另一个优点是通过使用诸如系统配置器软件这类工具,使开发和设计过程更快,成本更低。此外,模块化系统还更易组装,安装时需要的接头更少。其设计往往更小更轻,从而更接近取样点,对加热型样品输送长线的需求更小。体积小也使内表面面积比传统型系统小,减小流体吸收的概率。内容积较小使得清洗和保存昂贵的分析器流体更容易。

已投入使用的第一代系统确证了预定改进和成本节余。例如,世伟洛克公司的新型模块化平台组件使整套符合ANSI/ISA(美国国家标准协会/仪表、系统和自动化学会)标准的过程分析器和样品处理系统的开发和组装更加高效。此方案减小了设计、生产和保养成本,使设计师们可以减小体积、重量和流道的容积。

下一阶段,即“新取样传感器方案(NeSSI)”的第二代系统,将解决连接、通信和智能控制问题。主要特点有紧凑的智能化压力、温度和流量传感器、带有内置式电动气动执行机构的阀门、多路传感器总线通信(也可能是无线的)以及用于实现整个系统控制和通信的传感器-执行机构管理装置。

第二代系统的开发工作正在进行。基本通信问题得到解决且获得了某些智能型装置后,开始进行测试。


选择一个授权 销售与服务中心

超高纯含氟聚合物隔膜阀
世伟洛克® DRP 系列阀门符合适用于 UHP 化学品分配系统与设备的 SEMI 标准 F57-0301,其增强型设计有助于最大程度地减少截留区,并能延长隔膜寿命。
DR 系列径向隔膜阀

径向隔膜阀—DR 系列 
世伟洛克® DR 系列径向隔膜阀能够针对多种场合,以更清洁、更紧凑的方式控制无菌液流:介质准备、发酵、收集、分离、精炼、提纯、CIP 和 SIP 系统。