转换语言 首页 登入 购物车 销售和服务 网站地图 联络我们
流体系统技术 查询  
 
半导体场合用不锈钢
世伟洛克公司的 Sunniva Collins

半导体芯片是通过多步工艺制造出来的,即:通过化学汽相沉积、光刻、化学剥离以及其它工艺,在经特殊处理的硅晶圆表面构建出设计好的结构。这些工艺中的许多工艺都涉及气相或汽相。半导体芯片生产中使用的气体包括大宗气体和特殊气体。这些气体还可以分为惰性气体、腐蚀性气体或有毒/自燃气体。对于以上类别气体中的每一种,密封完整性(健康和安全)和污染都是行业关注的问题。例如,离子注入中广泛使用的砷化三氢和磷化氢有剧毒,浓度限值分别为 ppm 和 ppb 数量级。硅外延和一些二氧化硅沉积工艺中使用的硅烷暴露于空气时会自燃。当含水量超过几个 ppm 时,氯化氢、溴化氢等卤素气体会腐蚀不锈钢。腐蚀有可能会进一步导致生成颗粒,进而导致良率降低。

芯片制造商普遍认为,“如果存在一个尺寸达到最细线宽
的十分之一的颗粒,芯片就会损坏,并会导致故障。”(1)。当线条宽度接近 0.14 µm 时,“致命缺陷”的尺寸会变得更小,约为 0.014 µm。(参考信息:人的头发的平均直径为 50 - 120 µm。)这些严格生产要求意味着,对于与工艺气体接触的所有元件,其设计必须能最大程度减少或消除潜在的系统污染源。

在半导体设备工业中,大多数气体输送系统都采用 AISI 316L 不锈钢,并且强调材料清洁度,对成分有严格要求。用于半导体气体输送系统和生产设备的元件一般都是机加工、电抛光和焊接的。半导体级卡套管通常是用无缝管材拉制的,提供多种尺寸。它也是电抛光的。在装配到系统或设备中之前,应对元件和卡套管进行特殊清洁,清除掉将与系统流体接触的表面上的所有污染物。系统和设备是通过金属对金属密封接头和氧炔焊装配的。装配完毕后,要保证系统和设备是完全密封的,这样既能避免可能影响工艺的污染,也能防止危险气体泄漏。投入使用前,应对装配好的系统进行泄漏测试,并要进行干燥,使其含水量达到极低水平。

半导体气体输送系统规范主要以工程判断为基础。材料要求由可制造性(可加工性、电抛光、可焊性)和应用(可焊性和腐蚀)问题决定。半导体场合用 AISI 316L 的许多限制,都是最终用户为了保证所收到 316L 能够在自己的系统中正常发挥作用而制定的。在这类限制中,有些(例如硫含量限制、熔炼方法要求)以数据或使用经验为基础,能够切实减少泄漏和延长系统寿命。


参考文献

1. “Introduction to Semiconductor Fabrication,” Applied Materials, January 1995。



选择授权的 销售和服务中心

世伟洛克卫生阀

卫生场合用世伟洛克 (Swagelok®) 阀门
世伟洛克提供品种齐全的卫生阀门,包括不锈钢球阀、蝶形阀、单向阀、卸荷阀和压缩行程阀;不锈钢单座阀;以及紧凑轻巧的 PEEK 夹管阀。
Check valves from Swagelok

单向阀
世伟洛克® 为通用、高纯和卫生应用抑制反向流动提供品种广泛的可调和固定开启压力单向阀。