alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Bilan des articles publiés en 2020

Articles du blog de Swagelok en 2020

Bilan de l’année 2020 : ce qui vous a intéressé durant cette année inédite

Vous êtes-vous déjà demandé comment nous choisissions les sujets traités chaque semaine dans le Point de repère Swagelok ?

La réponse est simple : les sujets de nos articles sont inspirés par les discussions que nos clients ont tous les jours avec notre équipe partout dans le monde. En 2020 – année inédite à tous égards –, nos articles les plus lus ont illustré certains des problèmes les plus fréquents et les plus urgents dont vous nous avez parlé. Dans nos efforts pour répondre à vos questions, nous avons couvert toutes sortes de sujets allant des transports écologiques à l’échantillonnage instantané, des performances des manomètres aux évaluations virtuelles des systèmes fluides.

Nous avons mobilisé nos spécialistes du monde entier pour répondre à vos questions et vous proposer des solutions. Nous avons fait parler les chiffres et voici les articles que vous avez le plus consultés, avec les questions qui en ont été à l’origine :

Stacey Phillips, Swagelok’s field engineering manager for the Americas, uses an augmented reality headset to conduct an assessment of analytical equipment at a natural gas processing facility with a virtual team.

« Je limite les visiteurs dans mes installations à cause de la pandémie, mais j’ai encore besoin de conseils et d’une évaluation des performances de mes systèmes fluides. Pouvez-vous faire quelque chose ? »

Comme la pandémie de COVID-19 a forcé les installations industrielles du monde entier à mettre en œuvre des protocoles de distanciation physique et à limiter les déplacements ainsi que les visiteurs venus de l’extérieur, nos équipes ont dû trouver une solution pour maintenir le même niveau de service et de conseil.

Dans le témoignage de notre équipe internationale d’ingénieurs terrain, nous nous sommes penchés sur la manière dont des visites virtuelles « sur place », réalisées avec des techniques de réalité augmentée, pouvaient contribuer à rendre plus sûr et plus efficient le fonctionnement de systèmes fluides et de système d’échantillonnage essentiels.

Lire l’article suivant : Les visites virtuelles d’installations industrielles : une « expérience sur place » d’un nouveau genre

pressure gauge troubleshooting

« Quel est le meilleur moyen de savoir si l’un de mes manomètres ne fonctionne plus ? »

Les manomètres sont des éléments essentiels des systèmes fluides dans de nombreux secteurs d’activité. L’indication visuelle qu’ils donnent de la pression qui règne dans un système permet de savoir si la pression se trouve bien dans la plage souhaitée ou si, au contraire, un problème est imminent.

Comment prévenir la défaillance d’un manomètre ? Certains signes permettent aux techniciens et opérateurs de détecter rapidement un manomètre potentiellement défaillant et de le remplacer avant qu’il ne tombe en panne. Dans cet article, nous avons abordé les cinq signes annonciateurs d’une défaillance imminente.

Lire l’article suivant : Comment savoir qu’un manomètre est défaillant ou susceptible de tomber en panne ?

Swagelok grab sampling evaluation and advisory services

« Comment avoir la certitude que mes systèmes d’échantillonnage instantané fonctionnent à leur efficacité maximum ? »

L’échantillonnage instantané est l’un des moyens les plus efficaces pour s’assurer que les fluides et les produits fini d’un process sont conformes au cahier des charges fixé. Dans leur travail sur le terrain, les ingénieurs de Swagelok inspectent des installations et des systèmes d’échantillonnage instantané de gaz et de liquides d’une grande diversité partout dans le monde – dont la plupart sont optimisés et fonctionnent correctement, mais ce n’est pas le cas de tous. Dans cet article, nous avons décrit quelques-uns des problèmes que nous observons le plus fréquemment avec les systèmes d’échantillonnage instantané ainsi que les solutions pour y remédier.

Lire l’article suivant : Comment régler les problèmes couramment rencontrés avec l’échantillonnage instantané

Hydrogen fueling station

« Comment concevoir un système optimisé d’alimentation en hydrogène ? »

Certains points doivent être examinés attentivement au moment de choisir des matériaux et des composants destinés aux systèmes d’alimentation de véhicules à hydrogène. Plus précisément, les concepteurs doivent tenir compte du phénomène de fragilisation par l’hydrogène, des fortes pressions mises en œuvre et d’autres facteurs propres à ces véhicules. Dans cet article très consulté, nous expliquons comment obtenir les meilleurs résultats en utilisant des raccords à serrage mécanique conçus pour contenir l’hydrogène, et notamment comment choisir des alliages qui vont résister à la fragilisation par l’hydrogène et à la corrosion.

Lire l’article suivant : Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Cleanroom assembly of an ALD20 UHP valve for semiconductor industry use.

« Comment garantir la très grande pureté des gaz utilisés pour le dépôt par couche atomique ? »

Dans le secteur des semi-conducteurs, la précision du dosage des gaz utilisés pour le dépôt par couche atomique (ALD) peut avoir un impact majeur sur le rendement total du procédé de fabrication des puces. Les vannes très haute pureté utilisées dans les procédés de dépôt par couche atomique sont des vannes plus sophistiquées que les vannes utilisées habituellement dans des applications industrielles générales. Pourtant, ces derniers temps, les fabricants de semi-conducteurs avec lesquels nous travaillons nous demandent des vannes aux performances supérieures, notamment sur le plan de la stabilité thermique et de la capacité de débit. Dans cet article, nous examinons comment notre nouvelle vanne peut répondre aux besoins de performance exprimés par les fabricants de semi-conducteurs.

Lire l’article suivant : Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

C’est avec plaisir que nous continuerons à répondre aux questions pressantes que vous vous posez tout au long de l’année 2021 et au-delà. Vous avez une question à nous soumettre ou un sujet que vous souhaiteriez voir traité dans le Point de repère Swagelok ? Prenez contact avec notre équipe et nous ferons de notre mieux pour vous apporter toutes les réponses nécessaires à votre réussite.

Contacter notre équipe dès aujourd’hui

Articles Liés

Ingénieur de terrain Swagelok

Comment améliorer les performances des systèmes fluides

Lorsque des systèmes fluides ne fonctionnent pas de manière sûre et efficace, la productivité de l’usine en pâtit. Swagelok peut soulager la pression que représente le maintien de bonnes performances en fournissant des conseils d'experts et en contribuant à créer une culture de l’amélioration continue.

Les ingénieurs de terrain Swagelok

Q&R sur l’ingénierie de terrain : ce qu'il faut savoir pour améliorer les performances des systèmes fluides et des systèmes d'échantillonnage

Les services d’ingénierie de terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d'échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs de terrain Swagelok.

Système fluide sur mesure Swagelok

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.