alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Повышение безопасности и эффективности газораспределительных систем

Сервис обследования системы пробоотбора для поточного анализа Swagelok

Повышение безопасности и эффективности газораспределительных систем

Различным лабораториям, испытательным центрам и промышленным объектам требуется надежная и бесперебойная подача основных газов и газов специального назначения для поддержания критически важных техпроцессов. Для руководителей, инженеров и обслуживающего персонала, отвечающих за лабораторные исследования и надежность функционирования, обеспечение целостности таких газораспределительных систем играет важнейшую роль в поддержании продуктивной работы предприятия.

Если оставить нерешенными проблемы неэффективного использования газовых баллонов и невыявленных утечек, могут возникнуть дополнительные расходы. В других случаях бывает трудно выявить проблемы без схематического чертежа системы. Вынужденное многократное повторение проверок и неточности в результатах зачастую становятся причиной появления проблем или дорогостоящих простоев.

Кроме того, с выходом на пенсию или переездом опытных специалистов по газораспределительным системам утрачиваются ценные знания в этой области. Многим компаниям помогает опыт и наметанный глаз профессионала, который путем всестороннего обследования газовых щитов способен выявлять области, требующие улучшения. Зачастую свежий взгляд помогает выявить незамеченные ранее дефекты, потому что они не привлекали к себе внимания. Сопоставительный анализ позволяет отбросить любые предположения (например, «здесь всегда так было» или «у нас никогда не возникало проблем») и досконально исследовать все аспекты конструкции.

Узнайте о сервисах Swagelok по выявлению утечек

Советы по устройству систем и экономии средств

Газораспределительные системы создаются на базе одной или нескольких ступеней регулирования давления и обычно состоят из четырех подсистем: входная подсистема подключения источника газа, подсистема регулирования давления основного газа, подсистема автоматического переключения и подсистема места потребления.

  • Входная подсистема служит для подключения источника газа высокого давления к газораспределительной системе. Важно, чтобы она состояла только из подходящих соединений с баллоном, шлангов, трубок, фильтров, а также выпускных, продувочных и перепускных компонентов. Некоторые газовые щиты могут не содержать стандартную входную подсистему подключения источника газа. Следует обязательно проверить все компоненты и убедиться, что в щитах будет использоваться надлежащий соединитель с баллоном. Для некоторых газов под высоким давлением и (или) опасных газов (включая кислород) также необходимо использовать шланги специального назначения.
  • Подсистема регулирования давления основного газа представляет собой первую ступень понижения давления и обеспечивает подачу газа из источника на следующую ступень системы с соответствующем значением расхода. Понижение давления осуществляется с помощью одиночного или сдвоенного регулятора давления. Точное определение соответствующих значений входного и подаваемого на следующую ступень давления является сложной задачей. К примеру, важно сделать перерасчет с учетом различий между технологическими средами: аммиак в баллоне находится под давлением около 116 фунтов на кв. дюйм (8 бар), а азот может находиться под давлением 4351 фунт на кв. дюйм (300 бар). Многие баллоны, в которых используется двухступенчатый регулятор давления, на самом деле могли бы обойтись без него. Это может оказаться неплохой возможностью сэкономить.
  • Подсистема автоматического переключения незаметно переключается с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Чтобы добиться наиболее эффективного использования газовых баллонов, рекомендуется найти решение, допускающее различные значения давления переключения.
  • Подсистема места потребления представляет собой важнейшую последнюю ступень регулирования. Такая подсистема, обычно состоящая из регулятора давления, манометра и запорного клапана, дает оператору возможность удобно и точно регулировать давление. В системе, допускающей изменение давления в трубопроводе между подсистемой регулирования давления основного газа и подсистемой места потребления, можно использовать одноступенчатый регулятор давления, чтобы упростить конструкцию и снизить стоимость.

Не во всех газораспределительных системах используются компоненты одинаково высокого качества. Некоторые из них имеют улучшенную маркировку по сравнению с другими для обеспечения безопасности оператора. Иногда в щитах не хватает важных функций, обеспечивающих удобство эксплуатации и обслуживания. Распространенной проблемой является просачивание регулятора давления, характеризующееся увеличением выходного давления даже в отсутствие потока среды в системе. Это может оказывать негативное влияние на техпроцессы, находящиеся за газораспределительной системой. Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь в выявлении причин и поиске решений таких проблем, как просачивание регулятора, в рамках комплексного сервиса по обследованию.

Важно отметить, что конструкция газораспределительной системы должна позволять легко заменять компоненты. За счет применения большего количества компрессионных фитингов вместо резьбовых соединений можно свести к минимуму время, затрачиваемое на получение доступа к компонентам для проведения их техобслуживания, поскольку в этом случае отдельные компоненты легче снять, оставив другие на месте. Это обеспечивает гибкие возможности для замены компонентов вместо полной замены щитов и позволяет эффективно работать техническим специалистам. Кроме того, снижается риск повреждения компонентов (к примеру, демонтаж и повторная установка перепускного клапана может привести к повреждению резьбы и последующей опасной и дорогостоящей утечке).

Польза привлечения специалиста

Профессиональные сервисы по обследованию систем регулирования давления обеспечивают проведение критического анализа, позволяющего выявить необходимые усовершенствования системы, предоставить информацию о размерах и выборе регуляторов, а также направить процесс проектирования и сборки технических решений. Консультант, который хорошо знает конкретные задачи системы подачи газа, может предложить следующее:

  • рекомендации по усовершенствованию существующих систем для соответствия новым требованиям (зачастую старые щиты утилизируются без необходимости — обязательно узнайте о решениях, способных продлить срок их службы);
  • варианты простого приобретения газовых щитов, созданных и проверенных опытными монтажниками, работающими на соответствующих предприятиях (это может сократить время, уменьшить расходы и снизить риск по сравнению со щитами, собранными на месте эксплуатации менее опытными монтажниками);
  • беспристрастная рекомендация, ориентированная прежде всего на потребности предприятия (консультант, никогда не имевший доли в собственности или эксплуатации системы, может дать непредвзятый совет).

Кроме того, консультант поможет обеспечить безопасную подачу токсичных и легковоспламеняющихся газов с минимальными потерями, предоставление понятных инструкций на щитах, а также простую эксплуатацию систем и устранение неисправностей в них.

Если вы не уверены в эффективности своей газораспределительной системы, пытаетесь установить на участок новую систему или заменяете не полностью пустые баллоны, попробуйте обратиться к специалисту по регулированию давления, который поможет решить проблемы и получить максимальную отдачу от ваших капиталовложений.

Узнайте, как профессиональный консультант может улучшить ситуацию 

Статьи по Теме

Техническое обследование газовых систем на объекте

Возможность сократить расходы в газовых системах

Узнайте, как подразделение Swagelok на центральном побережье Техаса выполнило анализ устаревающих газовых систем на объекте крупного производителя нефтехимической продукции и выявило возможности экономить до 2 млн долларов ежегодно.

Технический отдел Swagelok

Решение практических проблем в работе жидкостных, газовых систем и систем отбора проб

Изучите практические советы специалистов Swagelok о том, как улучшить работу жидкостных, газовых систем и повысить точность систем пробоотбора.

7 советов по созданию безопасных промышленных жидкостных и газовых систем

Повышение эффективности жидкостных и газовых систем

Неэффективная и небезопасная работа жидкостных и газовых систем отрицательно влияет на производительность завода. Компания Swagelok может облегчить задачу поддержания систем в хорошем состоянии благодаря рекомендациям специалистов и помощи в создании культуры постоянного совершенствования.