气体分配系统
用于工业应用的经完全组装和检测的气体分配面板
气体分配系统必须按每种应用所需的压力和流量,安全有效地将气体从高压源输送到最终工艺。然而,当系统操作不直观、存在泄漏或气体面板难以维修时,就会出现问题。
- 昂贵气体的泄漏如被忽视,就会降低您的盈利能力
- 公用气体的泄漏则可能会威胁到工艺效率并提高运营成本
- 许多泄漏类型也会给您的团队成员带来安全隐患
- 气体输送系统问题可能导致工艺中断和意外停机
通常情况下,工业设施没有减压方面的专业知识或资源来有效解决其气体分配系统中的这些问题。
请了解我们的顾问是如何通过我们的气体分配计划帮助小型团队优化和更好地管理庞大的气体分配系统的。
世伟洛克® 气体分配系统
无论您需要的是标准解决方案还是定制安排,我们都可以为您设计和组装适合您的气体输送系统。我们的标准气体输送面板是经过完全组装和测试的。它们的订购可以很容易地从our 应用指南中以单个零件编号的形式完成,从而最大限度地减少您的工程师在规范和采购新系统上花费的时间。它们还具有高度的可配置性 — 我们可以根据需要增加功能或进行修改以符合您的要求。
我们根据最佳实践设计世伟洛克气体分配系统。我们的模块化面板采用最低限度的螺纹连接,以减少潜在的泄漏点,而且它们都有直观的标签,以增强安全性、易用性和可维护性。我们所有的气体分配系统均享有世伟洛克终身有限保证服务。
请听我们的工程师介绍我们所提供的由世伟洛克设计的不同气体分配子系统,以及它们可以为您创造的收益。
在各模块化气体分配子系统中进行选择
世伟洛克气体分配系统是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,可能包括四个子系统:
- 世伟洛克® 气源进气口 (SSI)
- 世伟洛克® 气体面板 (SGP)
- 世伟洛克® 转换装置 (SCO)
- 世伟洛克® 使用点 (SPU)
世伟洛克® 气源进气口 (SSI)
气源进气口在高压气源和分配系统之间建立连接。重要的是,进气口要有适当的钢瓶连接;软管;卡套管;过滤器;以及排气、吹扫和泄压功能,以确保气体能够安全地输入到主气体压力控制或自动转换装置中。
对于单个钢瓶,组装可以简单到只需一根软管和一个接头,而多个钢瓶可能需要一个包含许多软管和阀门的歧管。
我们提供:
- 高度可配置的选项,可在更换气瓶时吹扫或排放气体,始终确保操作人员的安全
- 可选择对单个管路进行排气,以最大限度地延长正常运行时间
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
人们很容易认为气源进气口在标准情况下会配备新的气体面板,并将使用正确的钢瓶接头,但情况并非总是如此。我们的顾问将确保所有的部件都包括在内,并正确指定最小的连接点,确保软管不会掉到地上,且部件得到妥善支撑。此外,当某些气体可能需要使用特殊软管时,我们可以提供建议。
世伟洛克® 气体面板 (SGP)
作为初级气体压力控制,SGP 须完成源气体的首次减压,并确保将其以正确的流量输送到系统的下一级。减压可以通过单个减压阀以单级减压或通过两个减压阀的两级减压的形式实现。
我们提供:
- 模块化面板易于维修,因为任何零件都可以通过世伟洛克连接工具拆卸,因此 面板永远不需要卸除
- 如果您有现场需要,可选择在调压阀和阀门周围实施颜色编码措施
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
确定正确的进气口和输送压力可能很困难 — 我们的顾问会清楚地解释不同介质的注意事项。我们还可以帮助您理解在什么情况下会需要两级调压阀 — 许多客户惊讶地发现大多数气瓶并不需要双级解决方案。
世伟洛克® 转换装置 (SCO)
自动转换系统可从一种气源无缝切换到另一种气源,以确保不间断供应。这是通过两个调压阀的交错设定点实现的,从而使系统在更换主要气源时可以继续运行。我们的转换站允许应用客户指定的转换设定点,以帮助减少废气残留在钢瓶中。
我们提供:
- 更多的保证转换点的质量保持一致
- 可选的线路调节,如果您的系统下游有个调压阀,这可以消除在SCO上安装一个调压阀的额外成本
- 在你的需求中,可以灵活的设置转换压力
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
自动转换系统被广泛使用,但往往没有得到很好的理解。此外,“万全之策”型的解决方案往往适用于许多不同的系统,其中的参数和需求可能有所不同。我们可以帮助您的团队更好地了解系统功能,以消除操作、故障排除和维护的不确定性。
世伟洛克® 使用点(SPU)
使用点在使用气体前提供压力控制的关键最终阶段。这些往往是四个主要子系统中复杂程度最低的,通常情况下会有一个调压阀、压力表和隔离阀。使用点系统提供了一种方便而准确的压力调节方法,以满足试验台或设备的需求。
我们提供:
- 使用点的标准化和操作一致性
- 由上而下或由下而上的流动,以满足您的设置需求
- 平板、底部安装、顶部安装和墙面安装的选项
- 紧凑的设计
世伟洛克顾问能够如何提供帮助
我们可以向您展示不为人所知的节约方案,例如在 SGP 和 SPU 之间的管路压力变化可以接受的情况下,如何使用单级 SGP 将成本降到最低。所有世伟洛克® 子系统都可以根据您的要求实现高度可配置,我们的顾问将帮助您针对工作选择最佳的部件,并确保选择合适的安装方案,以最大限度地降低发生损坏的可能性。
对气体分配系统的额外支持
除了通过构建标准化、高度可配置的气体输送解决方案来帮助您实现您的气体分配目标外,我们还提供世伟洛克® 气体分配评估和咨询服务。这些服务由经过世伟洛克认证的气体分配顾问提供,他们通过分析您现有的运行情况并提出调整建议以提高系统性能,从而帮助您提高气体分配系统的可靠性。他们可以帮助您:
- 保护系统操作人员和员工的健康
- 提高正常运行时间、工艺精度和工艺可重复性
- 通过最大限度减少泄漏和计划外的维护来降低成本
- 将您的时间和资源集中在最需要的地方
我们还为我们的配气体分配系统提供本地售后支持,以帮助您的系统保持按预期运行。了解我们的团队如何通过 培训、库存管理、定期系统评估以及全面的资产监控和管理服务为您提供支持。