alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

天然气:车辆与加气

世伟洛克为 LNG 和 CNG 运输应用提供流体系统解决方案,并支持那些探索替代燃料和清洁能源技术的下一个前沿领域的厂商。

 返回到“清洁能源”


跳转到章节:


天然气:车辆与加气

天然气可靠安全的性能

液化天然气 (LNG) 和压缩天然气 (CNG) 是减少传统汽油和柴油驱动车辆相关排放的两种广泛使用的手段。随着清洁能源的创新上升到新高度,这两种替代燃料技术正在全球范围内得到广泛的利用。

  • 安全处理 LNG 和 CNG 需要高质量的压缩、传输和加气系统,因为从气源到车辆,储存压力可能高达 275 bar (4000 psi)
  • 任何泄漏都可能导致严重的危害,因此 OEM 需要本地库存和能理解其安全要求的供应商
  • 弹性元件在改善 LNG 和 CNG 的可靠性方面发挥着重要作用,必须在材料选择方面着重考虑

为任何 LNG 和 CNG 应用提供解决方案是我们的使命。凭借在替代燃料行业的丰富经验以及全面的服务和支持,我们可以帮助您克服与流体系统相关的严苛运营挑战。

LNG/CNG 应用场合

我们凭借针对以下项目的流体系统解决方案支持 LNG/CNG 车辆和加气应用:

  • 虚拟管道
  • 加氢站(基础设施)
  • 商用和车队车辆

联系流体系统专家

 

天然气分配的解决方案

维持可靠的虚拟管道

LNG 和 CNG 从生产设施到使用点的可靠分配是运营成功的关键。

在整个虚拟管道中 — 天然气在高密度下被压缩到储气罐中,然后被运送到需要的地方 — 所有的元件都必须被设计为具有较大程度的可靠性。

  • 完整密封性能对于可靠的储存至关重要,以消除逸散性排放并保护大气环境
  • 耐高压性能对虚拟管道中的任何流体系统都至关重要,在虚拟管道中天然气会被压缩达到较大的能量密度
  • 预装配系统解决方案可以通过经预先测试和经验证的设计使基础设施更快速地发展

我们所有的高集成度元件都有我们在流体系统方面的深厚经验和专业知识作为支撑。这意味着我们完全有能力帮助您开发关键的新天然气分配基础设施。

 

世伟洛克通过以下产品支持 CNG/LNG 分配:

 

天然气压缩与加注的解决方案

实现安全可靠的加气

天然气车辆的激增需要广泛而可靠的加气基础设施来实现其完全的商业潜力。LNG 和 CNG 站必须应对多项挑战,同时实现很高水平的安全性和可靠性,以保护最终用户及其车辆。

  • 需要安全的加气机技术,以便适应较大的压力和温度范围,以将 LNG 和 CNG 从站内储罐转移到车载储罐中
  • 由于要在现场存储大量高压气体以供消费者加注,因此加气站的最大容量至关重要
  • 复杂系统可靠的、一致装配是快速扩大加气基础设施建设的需要。

我们可以通过一系列解决方案和服务来帮助满足这些需求 — 从单个元件到预装配系统再到现场工程协助,无所不包。  

 

天然气交通工具的解决方案

重型车辆的可靠性能

根据 NGV Global 的数据,全世界有超3000 万辆天然气车辆已在运行。为了支持这个行业的增长和规模,LNG 和 CNG 燃料系统必须提供毫不妥协的可靠性和安全性。这需要克服一些独特的运营挑战:

  • 接头和连接件必须能够可靠地承受与行驶中的车辆相关的振动
  • 系统的所有零部件都必须能够承受温度变化。当给发动机传输燃料时,随着天然气从高压储罐膨胀传输到到低压发动机侧,气体温度将显著下降

世伟洛克的车载解决方案可满足上述以及更多需求。我们的解决方案已通过 ECE R110 和 NGV 3.1 标准认证,并包含在国际材料数据系统 (IMDS) 中。

 

 

  
 

获取合适的材料

不要用错误的合金危害您的声誉

我们的产品由含有至少两种(通常多达十种)不同元素且优化了其配方的合金制成,以提供出色的耐腐蚀性。

LNG/CNG 交通工具和运输应用有独特的操作要求。我们将帮助您为燃料系统、长管拖车、基础设施控制盘、加注系统等选择合适的材料。 

  • 镍铬含量低的劣质不锈钢,更易受到公路腐蚀问题的影响
  • 世伟洛克® 316 不锈钢采用专门配方,可以提高强度和耐腐蚀性
  • 在选择过程中还必须考虑弹性元件的化学相容性和耐久性

由于对造成腐蚀的因素有深刻的理解,我们能够简化材料选择流程

资源中心

世伟洛克 cng lng 接头

博客:选定高性能的 LNG/CNG 接头

LNG/CNG 运输应用,需要能够符合众多重要标准的高性能卡套管接头。了解什么是理想的 LNG 接头或 CNG 接头。

世伟洛克 CNG 车辆燃料系统

博客:采购高质量的 CNG 燃料系统元件

了解为 CNG 车辆、设备和基础设施选择和采购关键替代燃料系统元件时应考虑的因素。

世伟洛克压缩天然气加气

博客:建设可靠的压缩天然气站

CNG 汽车越来越普遍,需要可靠的加气基础设施。了解三种方法来建设更安全、更可靠的 CNG 加气站。

世伟洛克阀门选择

博客:阀门 101:基本功能和类型

流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一直都是一目了然。您需要切断和开启流体流动吗?还是控制流量方向或流量大小?我们的专家解答了一些常见问题。

点蚀和缝隙腐蚀

博客:尽可能地减少材料腐蚀

公司可以采取一些步骤来防止生锈,首先需要从根本上了解不同类型的腐蚀及腐蚀原因。知道从哪里着眼 — 以及腐蚀的表现形式 — 可以帮助您避免材料失效和昂贵的维修费用。

世伟洛克弯管设备

博客:如何弯曲卡套管以及何时进行

以下优秀实践可以帮助技术人员避免常见缺陷,这些缺陷甚至会影响到简单弯管的完整性。确定弯管在您系统中的何处比较适用是很重要的。这样做可以为您的企业节省时间、人力和金钱。

工具箱:选择阀门尺寸 Cv 计算器

此计算器可用于帮助选择适合给定应用的、具有足够流通能力的阀门。阀门流量系数 (Cv) 是描述阀门流通能力的便利途径。根据流体、入口和出口压力以及流体温度计算 Cv 或流量。

Scania CNG 公交车加气站技术

视频:Scania 处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿

西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车 OEM 为该国较大的交通运营商提供以 CNG 为动力的城市公交车。了解 Scania 为何依赖世伟洛克的技术专业知识。

视频:世伟洛克® 卡套管接头安装

了解安装世伟洛克卡套管接头的三个步骤,以及您应该始终避免的两个错误。只需一点时间,您就可以学到实用的技能,从而使您的流体系统具备持续多年的密封性能。