alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Diseños de Sistemas que Puede Construir con Confianza

Convierta diseños detallados en sistemas de fluidos que se puedan instalar y probar—con apoyo durante toda la ejecución.

Conecte con su equipo local

 Volver a Construcción Global


Apoyo en la Ingeniería de Detalle para Proyectos de Capital


Durante la fase de diseño técnico detallado, los conceptos del proyecto se transforman en sistemas preparados para su construcción. Las especificaciones están finalizadas, las interfaces definidas y las decisiones que se tomen aquí repercuten directamente en la instalación, las pruebas y el rendimiento a largo plazo.

Swagelok aporta su experiencia en sistemas de fluidos a esta fase crítica—lo que contribuye a garantizar que los sistemas se diseñen no solo para cumplir los requisitos, sino también para que puedan instalarse, verificarse y funcionar con total confianza. Dado que seguimos apoyando los proyectos durante las fases de construcción y puesta en marcha, contribuimos a que la idea original del diseño se plasme en campo con menos imprevistos.

Contacte con un Especialista

  línea

¿En Qué Consiste la Fase de Ingeniería de Detalle?

La ingeniería de detalle es una fase clave en la ejecución de proyectos de capital La fase de la ingeniería de detalle es una etapa clave en la ejecución de proyectos de capital , en la que los conceptos generales se plasman en diseños de sistemas plenamente definidos y ejecutables. En esta fase, los equipos finalizan las especificaciones, confirman las interfaces y preparan los sistemas para su fabricación, instalación y prueba.

Esta fase es fundamental para reducir el riesgo downstream—ya que garantiza que los diseños estén coordinados, sean viables y estén preparados para las condiciones del mundo real.

¿Por Qué Es Crítica la Fase de la Ingeniería de Detalle?

Las decisiones que se toman durante la fase de diseño detallado repercuten directamente en los costes, el programa y el rendimiento del sistema. Si esta fase se lleva a cabo de forma eficaz, Vd. podrá:

  • Reducir los retrasos en la instalación y las reparaciones
  • Mejorar la fiabilidad y la seguridad de los sistemas
  • Optimizar las pruebas y la puesta en marcha
  • Mantener la coordinación entre los equipos y los proveedores

En caso contrario, los problemas que se detecten más adelante pueden ser más graves y su resolución más costosa.

Cómo Swagelok le Apoya Durante la Fase de Ingeniería de Detalle

Cómo Swagelok le Apoya Durante la Fase de Ingeniería de DetalleLa ingeniería de detalle es la fase en la que la coordinación es crítica. Así es como garantizamos que sus sistemas estén preparados para la construcción y la verificación:

  • Verificar desde el principio. Verificar las interfaces y los parámetros del sistema de fluidos mientras los cambios aún sean fáciles de gestionar.
  • Coordinar los equipos entre sí. Apoyar la coordinación entre proceso, mecánicos, instrumentación y los proveedores de paquetes de obra.
  • Diseño para la ejecución. Garantizar que los sistemas puedan instalarse, probarse y verificarse en campo—y no solo sobre el papel.
  • Planificar para un buen rendimiento. Durante la fase de diseño, hay que pensar en el acceso, el mantenimiento y la fiabilidad a largo plazo.
  • Entrega a nivel mundial, apoyo a nivel local. Suministrar diseños consistentes a nivel mundial con apoyo local para ayudarle a resolver rápidamente cualquier problema que surja durante la ejecución.

Errores Habituales en la Ingeniería de Detalle (y su Repercusión)

Evite estos errores habituales en la ingeniería de detalle de su proyecto de capital Ingeniero utiliza CAD para crear un diseño detallado Ya conoce los problemas que suelen detectarse durante la fase de diseño detallado—y que cuanto más tarde se descubren, más costosos resultan:

  • Las interfaces no definidas o contradictorias provocan la necesidad de realizar reparaciones en varios sistemas durante la instalación
  • Unos requisitos incompletos o mal definidos pueden provocar cambios en el diseño, retrasos y riesgos relacionados con el cumplimiento de la normativa
  • Los diseños que no tienen en cuenta las limitaciones de la instalación pueden dar lugar a modificaciones en campo y afectar a la planificación de obras
  • Los cambios de diseño en las últimas fases, si no están coordinados, generan conflictos downstream entre equipos y proveedores
  • La falta de una planificación adecuada de las pruebas y la verificación puede ralentizar la puesta en marcha y aumentar el tiempo dedicado a la solución de problemas

Áreas clave en las que centrarse durante la fase de la ingeniería de detalle

Áreas clave en las que centrarse durante la fase de la ingeniería de detalleInterfaces y Coordinación de Paquetes de Obra

El diseño detallado es aquel en el que las interfaces quedan definidas. Le ayudamos a conocer las conexiones de los sistemas de fluidos y a armonizar la documentación antes de que comience la fabricación.

Cómo le apoyamos:

  • Revisando las interfaces entre las distintas disciplinas
  • Identificando las lagunas y los supuestos contradictorios
  • Coordinando el apoyo técnico entre los proveedores de paquetes de obra y los fabricantes de equipos originales (OEM)

Alineación de los Requisitos y Claridad del Cambio

A medida que los diseños van madurando, los requisitos pueden cambiar—sobre todo cuando hay presión para cumplir los plazos. Le ayudamos a garantizar que las decisiones relativas a los sistemas de fluidos  se ajusten a los requisitos y normativas de su proyecto.

Cómo le apoyamos:

  • Revisando los diseños detallados en función de los requisitos del proyecto
  • Detectando a tiempo las desviaciones en el diseño para reducir los riesgos downstream

Diseñado para la Instalación y Pruebas

Las decisiones de diseño detalladas influyen directamente en la forma en que se instala y verifica el sistema. Le ayudamos a prever las dificultades para que la ejecución sea más fluida.

Cómo le apoyamos:

  • Revisando los planos para comprobar la instalación y los accesos
  • Identificando las decisiones de diseño que podrían producir modificaciones en campo.
  • Apoyando la planificación de las pruebas de verificación, incluidas las pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por sus siglas en inglés de factory acceptance testing), cuando proceda
línea

Un Apoyo Que Va Más Allá del Diseño DetalladoIcono de globo terráqueo

La ingeniería de detalle no supone el final de nuestra participación. Dado que seguimos apoyando los proyectos durante las fases de construcción y puesta en marcha, contribuimos a mantener la continuidad a medida que los diseños se convierten en sistemas instalados—facilitando una transición más fluida y una resolución más rápida de los problemas cuando surgen dudas.

Cuando las decisiones están a punto de ser definitivas, la coordinación temprana es lo más valioso.

HABLE CON SWAGELOK SOBRE SU PROYECTO