气体输送知识助力关键事业发展
世伟洛克现场工程师如何将气体分配知识运用于呼吸机生产
世伟洛克布里斯托尔工程经理 Alex Chu
工业气体分配是一个错综复杂的过程。在正确的压力下,将一些可能有危险性的气体,高效且无泄漏地输送到使用点,需要具备一系列特定的工程技能和知识。
尽管大家通常不这么认为,但在过去的一年中,一种特定的气体输送应用吸引了大家的关注。自此次疫情爆发以来,医用呼吸机成为了治疗危重 COVID-19 患者的基础手段,其可将氧气输送到人体的呼吸系统中。2020 年,随着疫情范围的扩大,医疗专家发出了呼吸机短缺的警告,这可能导致某些患者的病情得不到足够的治疗。
英国呼吸机挑战赛是应对可能出现呼吸机短缺情况而作出的一种努力。在医院系统需要更多呼吸机的情况下,英国的众多工业、技术和工程企业齐心协力加快呼吸机生产。世伟洛克布里斯托尔就是挑战赛中的一员 - 现场工程师团队通力合作,迎接了这一次挑战,他们最终设计并组装了超过 200 台能够拯救患者生命的呼吸机。
世伟洛克布里斯托尔团队如何运用其工业气体分配知识来助力关键事业?又如何根据特定需求将专业知识进一步转变成各种定制应用?
找到应用的本质
在应对呼吸机生产挑战时,该现场工程团队首先研究了呼吸机的基本功能。呼吸机的核心是自动化气体分配系统,该系统能够将氧气与空气按照适当的流量、压力和浓度输送给患者。气体混合和分配系统常用于很多高风险应用中,世伟洛克现场工程师对这些应用非常熟悉,包括超高纯气体输送、有毒气体输送等。
呼吸机的核心是自动化气体分配系统,该系统能够以适当流量、压力和浓度将氧气和空气输送给患者。
接下来,世伟洛克布里斯托尔团队研究出了在应用中控制空气和氧气流量的正确方法。他们选择的解决方案是将质量流量计与专用圆顶膜片加载背压型调压阀结合使用。一般标准的弹簧式调压阀设计,不符合呼吸机的精细压力控制要求。由我们马恩岛设计工程师快速跟进和开发的定制调压阀,实现了动态压力控制,可为患者提供护理所需的一致压力水平。结合各种其他世伟洛克组件,该团队能够设计出呼吸机的所有功能,维持患者生命。
在关键应用中实现优异性能
完成设计后,下一步是验证和确认。在全球行业中,也许没有比 III 类医疗设备验证还要高的验证水平了。呼吸机或之类的关键医疗设备,如果因为设备自身原因发生故障,则可能会导致患者严重受伤。正因如此,测试非常严格。
世伟洛克工程师熟知的许多其他关键应用也同样如此。氧气不仅用于呼吸机中,也是各种工业设施中常用的公用气体。如果氧气与工业设施中其他常见物质或化学品发生相互作用,则氧气也会变得非常易燃。因此,在工业氧气分配系统中出现任何泄漏,都可能给工厂的操作人员带来重大安全风险。在世伟洛克提供气体分配服务的诸多行业中,都可能因为气体从系统泄漏到环境中,而造成有害影响或成本损失。
了解世伟洛克如何为关键气体分配应用提供帮助。
为确保可靠性,想要拿到III 类医疗设备的批准,要求制造商证明其强大可靠的质量控制措施、验证程序、完全的可追溯性、材料认证,以及更高的组件清洁度。我们的团队能够满足上述所有要求。在具有类似认证和验证要求的各个行业中,世伟洛克都能提供满足要求的气体分配服务和可配置气体面板。作为我们日常业务的一部分,我们的材料需符合类似的质量控制、可追溯性和认证要求。
针对任何应用的气体分配知识
世伟洛克工程师能够将他们的知识运用到新的独特应用中,这种能力帮助呼吸机生产项目取得了成功。在不允许出现故障的关键应用中,我们实现了高度可靠、精确的气体输送。在我们提供气体分配服务的许多行业中,我们的目标是提供与客户需求一致的性能,无论客户的气体分配需求可能是什么。
是否有兴趣了解更多内容?点击链接,阅读有关如何通过我们的气体分配服务来减少泄漏、降低成本、提高安全性以及避免意外停机的更多信息,或者立即开始与我们的团队讨论您正在面临的气体分配挑战。
相关文章
现场工程服务聚焦:世伟洛克布里斯托尔工程经理 Alex Chu
工程经理 Alex Chu 通过了解客户的需求和要求来帮助他们应对各种挑战。了解 Alex 和世伟洛克布里斯托尔以及世伟洛克马恩岛团队,如何利用他们在流体系统方面的专业知识来开发呼吸机,帮助英国应对新冠疫情。
问答:如何优化您的气体分配系统
了解可能会妨碍重要气体分配系统的安全与效率的常见挑战以及对这些系统进行专业评估如何提供长期价值的信息。
提高气体分配安全性和效率
气体分配系统对于帮助实验室、测试中心和工业设施以高效率运行至关重要。了解有关优化气体输送系统的健康和安全、降低成本以及让您的团队为成功做好准备的更多信息。