为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头
问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能
氢燃料交通工具 的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。
问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。
为了进一步了解这种合作关系多年来是如何形成的,我们与 PDC Machines 的首席执行官 Kareem Afzal 坐下来讨论。
世伟洛克博客 (SRP):PDC Machines 在其发展历史上一直在投资有潜力的新兴产业。请告诉我们,贵公司在氢燃料交通工具领域的参与情况。
Kareem:我们现在最大的增长业务就是氢燃料经济。因此,在人们从内燃机车辆过渡到电气化车辆的同时,氢也是一种能源载体,我们的压缩机正在为汽车、公共汽车、卡车、叉车、无人机和火车提供燃料。在我们提供服务的地区,任何与交通工具有关的东西,我们的压缩机都与之有关。我们认为重型车市场是氢能经济的下一个前沿领域。
SRP:贵公司的客户对氢气压缩机的需求是什么?对他们来说,重要的是什么?
Kareem:质量是第一位的—质量意味着我们客户的正常运转时间。我们的一些客户正在处于关键的工况下,无论’是在交通运输业、物流业还是医疗气体行业。这些客户信赖我们的机器来支持他们的运行,无论其应用是什么。
无论是在国内’在是在国际上,我们提供世界一流产品的能力对于 PDC、我们的品牌形象以及我们的客户来说都是很重要的。
SRP:如果质量出现问题,贵公司的客户会面临什么风险?
Kareem:质量不佳带来的后果可能会各有不同。在我们服务的某个行业中,一个极端的例子可能是医疗应用中的压缩机故障,这很关键。这就’是为什么我们不’会满足于任何低于高质量标准的元件。
“加氢基础设施必须像去加油站一样简单方便。我们的氢气压缩机有助于实现这一目标。”
在氢燃料交通工具市场,质量意味着正常运转时间,而正常运转时间意味着为那些正在进行能源转型改变的人们提供积极的客户体验。要实现以内燃机为起点的飞跃,对消费者而言—,必须要容易且无缝过渡。加氢基础设施必须像去加油站一样简单方便。我们的氢气压缩机有助于实现这一目标。
SRP:请告诉我们,贵公司与世伟洛克的关系。贵公司是何时与我们的团队开始合作的?
Kareem:我们与世伟洛克的关系可以追溯到公司成立之初。世伟洛克是我们整个流体系统中唯一使用的卡套管接头品牌。而且,这’一直都不仅仅是一种简单的供应商关系。我们将世伟洛克视为几乎所有产品的合作伙伴,包括我们的卡套管接头、阀门和分析仪器。
SRP:世伟洛克是如何帮助贵公司在不断增长的氢能源市场上取得成功的?
Kareem:为了满足日益增长的需求,我们’需要迅速扩大规模。世伟洛克’能够迅速且高成本效益地提供产品,世伟洛克宾夕法尼亚(世伟洛克授权销售与服务中心)一直以来都支持我们的发展。
世伟洛克’的设计知识也帮助了我们。在新产品的开发中,世伟洛克与我们一起合作,提出了有效的设计,减少了潜在的故障点。随着氢能源开始成为主流,像我们这样的公司面临着要帮助降低交付给客户的每公斤成本的压力。我们所能做的每一件降低成本的小事都很重要,将有助于促进氢能源交通运输技术的更广泛采用。
SRP:氢能源交通运输的未来是怎样的?您认为这个行业在五年内的发展前景如何?
Kareem:我们’确实看到全球对这项技术的接受程度在某种程度上是均匀上升的。在美国,加利福尼亚州当然是一个非常重要的地区,因为它已经对零排放车辆和氢能源基础设施行业进行了大量投资。
我们真的希望看到美国的重型车市场能够发展。卡车、运载车辆,我们认为这些车辆是氢能源经济—的下一个前沿领域,它可以改变整个交通运输市场。它’也将对乘用车产生拉动作用,因为您’将大量利用所生产的氢能源能够成为这个行业的一部分,这’是一个激动人心的时刻。
是否有兴趣了解更多关于氢燃料交通工具前沿的可靠解决方案?我们的交通运输专家在帮助像 PDC Machines 这样的技术先锋提供高质量、可靠的氢气压缩机等方面经验丰富。请联系授权销售与服务中心,了解我们如何协助您的下一个项目。
相关文章
氢气接头的剖面图
了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料系统。
在氢能交通的前沿领域
了解瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 如何利用世伟洛克的服务和产品在氢能交通领域进行尖端研究。
前瞻性燃料系统的关键组件
世伟洛克与巴士制造商New Flyer已多年合作,致力于为前瞻性公交应用开发可靠的替代燃料系统。