如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
为什么系统性能依赖于正确的卡套管制备工艺
优质的卡套管和高度精巧的管接头建立了炼油厂中某些非常关键的连接。在确保各个连接均为合适的—材料类型、卡套管尺寸、壁厚、材料特性、现场规格时,您必须考虑多个变量。
当技术人员将这些连接件组装在一起时,良好的做法对流体系统的成功运行同样重要。卡套管及接头失效的常见原因之一是安装不当。在紧固接头之前进行的—所有适当卡套管处理和制备工艺—对于工厂操作员可信赖的安全、防漏而持久的连接是必不可少的。
如何确保炼油厂维护人员熟悉、掌握并拥有合适的资料和工具,以便在整个工厂内完成高质量的连接?以下是需要考虑的一些非常重要的事项。
何为利害攸关?
利润损失或运营效率下降相当令人困扰,但这些并非是与流体系统泄漏相关的紧迫问题。许多客户在具有固有危险的应用中工作,在这些应用中,安装不当的风险可能导致严重的人身伤害或死亡。低压水或空气系统中的泄漏通常具有与之相关的极低安全威胁,并且通常被视为与效率低下相关的难题。然而,气压损失可能导致安全关键型阀门无法在合适的时间打开。此外,如果系统泄漏氢气等有害气体,则即使很小的泄漏也可能造成严重后果。由于这些危险的气体和化学品对于多种产品的制造至关重要,因此不应当简单地将其从工厂运营中剔除,并且当生命处于危险之中时,适当地控制这些危险品是极为重要的。’
除安全问题外,与卡套管制备不当有关的泄漏可能是造成生产损失的重要原因。在某些情况下,这会以系统效率低下的形式表现出来,并且系统以低于理想水平运行的时间越长,企业损失的潜在利润就越大。与泄漏有关的损失也可能以其他形式出现。如果化学品或气体从系统中泄漏出来,则不仅会产生潜在的危险情况,而且会带来成本高昂的原材料浪费问题。如果这意味着花费更多的金钱来运行设备,则即使是经常被忽视的简单空气泄漏也可能是代价高昂的。随着压缩空气需求的增加,许多公司选择购买或租用空气压缩机,但如果他们修复泄漏或以其他方式优化其卡套管装备,则可以通过更少的设备和更低的能源成本来解决问题。
流体系统泄漏的一些成本是显性的,而另一些则是隐性的。在任何情况下,如果您了解常见的故障原因,则通常可以避免泄漏问题。
识别流体系统故障的原因
流体系统发生泄漏的主要原因之一是卡套管制备不当。例如,有人可能不会垂直地切割卡套管,从而形成倾斜的端面。或者,由于在切割卡套管后未适当地去除毛刺或锉平,因此其端面可能存在毛刺,从而影响密封。用钢锯切割金属卡套管端部后再进行锉削可能看起来像是不必要的额外步骤,但是当从系统故障中研究经验数据时,我们会发现如此细小的疏忽往往是问题的根本原因。花时间进行适当的卡套管制备和安装可以避免以后的麻烦。
去除毛刺不当的卡套管
已正确切割且去除毛刺的卡套管。
为了尽可能地减少流体系统故障,通常应配备合适的工具并避免可能导致已安装系统损坏的疏忽。在安装元件或修复流体系统时,存在多种经常导致员工未使用适当工具来完成工作的情况。在某些情况下,没有使用专用工具进行精确、直角、无毛刺的切割,因为其它的方法更快。在其它情况下,员工可能根本没有合适的卡套管端面处理设备来确保无毛刺的管端。也就是说,可以轻松获取用于卡套管切割和去毛刺的合适工具,而相对较小的投资可以帮助避免代价高昂的故障问题。
流体系统泄漏有两个常见的与疏忽有关的原因:
- 通常由于处理不当而造成的卡套管上的划痕、刻痕或凹痕。通常,这种损坏是由于处理不当所造成的。例如,员工可能抓住一根 20 英尺长的卡套管末端,将其从卡套管包装箱中拉出,切去 6 英尺,然后将余下的 14 英尺管件滑回到搁架中。如果已切割的管子上存在毛刺或划痕,则将划伤仍处于搁架中的卡套管。如果从搁架上拉出卡套管并且一端触地,则卡套管也易于出现凹痕;如果从一个位置拖至另一个位置,则可能会被划伤。对于技术人员来说,在安装之前检查卡套管是否存在这些缺陷是非常重要的,但他们往往忽略了这一步骤,或忽视了看似微不足道的损坏。
- 卡套管制备不当,包括未以直角切割卡套管或未去除其端部的毛刺。如前所述,正确的卡套管切割是完成流体系统顺利组装的重要一步。专为切割卡套管而设计的钢锯或工具是很常用的,只要在切割过程中小心操作,实现直角切口还是比较容易的。更为普遍的问题往往出现在去毛刺上,这可以通过专用去毛刺工具 或木锉或锉刀等工具来完成。由于缺乏合适的工具,该工艺中的这一步骤要么完全被忽略,要么操作不当。
通过适当的培训提升团队的技术水平
上文所述的与卡套管制备有关的常见问题很容易避免。为确保您的组织不会受累于流体系统故障或泄漏,仅需让您的员工接受适当的卡套管接头安装培训即可。设备制造商可以提供以下帮助:世伟洛克产品培训,例如,涵盖不同的卡套管处理和全面深入的卡套管检查实践,从而确保员工采用尽可能降低返工和报废的做法。
即使在雇用卡套管接头培训专家之前,您也可以通过仔细查看整个组织中的材料处理和卡套管制备实践来避免多种问题。您是否发现员工不当地执行卡套管接头工艺?您是否了解可以通过在开工会议上或一对一交流中即着手处理从而纠正问题?这种自我分析是迈向更高效、更安全运行的良好开端,这也是世伟洛克卡套管接头培训中反复涉及的内容。
从根本上说,解决卡套管处理和制备问题取决于个人意识。员工可能未意识到从搁架上拉出一段卡套管会导致严重的问题,因此简单的培训即可能大有裨益。您的员工需要清楚,尽管成功的卡套管接头连接取决于多种不同的因素,但关键的成功因素是他们如何精心制备装入接头的卡套管。
切勿让细小的错误给贵公司带来重大的安全和效率问题。确保您的整个团队接受如何通过适当的卡套管制备提升优化运行的培训。
最大限度提高工业流体系统效率的 4 种策略
同大多数工厂经理和工程师类似,您有许多职责,但并不具备安全高效地运营工厂所需的所有资源。了解如何在管理流体系统的同时最大限度地提高吞吐量、降低成本和避免停机。
卡套管切割工具及更多:适合流体系统专业人员的五种工具
从卡套管切割工具到轨道焊机,了解每个流体系统专业人员在任何工厂环境中都应该拥有的五种关键工具。
实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动弯管机的三大技巧如何帮助您实现复杂的泄漏点更少且流量更高的卡套管系统。