alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

化工品

无论您在制造什么化工品,我们都能提供您需要的流体系统产品和支持,尽可能地提高您的关键流体系统的安全性、效率和可靠性。

Content

跳转到章节:


化工品

帮助化工企业在压力下运作

在化工行业,提高生产性能的压力是始终存在的。在不降低产品质量的前提下达到产出水平峰值,意味着要避免会导致效率下降、失去主密封性、系统停机或安全风险的流体系统问题。

  • 合适的流体条件必须在整个加工流水线网络中得到保持
  • 分析系统必须持续提供及时和准确的取样结果
  • 旋转设备和排放监测系统不能有差错
  • 泄漏必须立即得到i处理,如果可能的话,应完全避免。

化学加工流体系统可能难以有效管理,特别是在具有复杂应用的大型作业中。这就是为什么全球的化工客户都信赖世伟洛克’的高品质产品和化学加工应用的专业知识,以保证他们的流体系统在苛刻的环境中可靠地运行。

联系流体系统专家

面向化工行业的产品

世伟洛克®面向化学加工的流体系统元件和组件值得信赖,可以帮助您尽可能地减少停机时间,提高生产效率,并满足严格的排放控制标准。我们的流体系统产品有世伟洛克终身有限质量保证的支持,并由全球 200 多个授权销售与服务中心提供支持。

接头

接头

无论您是需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压力的接头,我们都有各种可靠的、可防泄漏的接头产品用于化学加工。

阀门

阀门

我们耐用且可靠的阀门,即使在要求苛刻的应用中使用多年依然能够拥有可靠的性能。寻找球阀、单向阀、针阀、卸荷阀、阀组以及更多在您的小孔径流体系统中适当控制流量的产品。

调压阀

调压阀

使用减压(弹簧加载或圆顶加载)、背压(弹簧加载和圆顶加载)以及能够处理多种压力和流量的特种调压阀,在您的整个流体系统和整个设施中维持精确的压力控制。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

从数以百万计的金属管芯、PTFE/PFA 管芯、橡胶管芯和热塑性管芯软管以及柔性软管选项中选择,找到符合您的 化学加工应用性能标准的产品。

分析仪表系统

分析仪器

从经过全面工程设计的系统组件(如取样面板、气体分配系统、机械密封支持系统、分析子系统和微型模块化系统)之中选择,以提高可靠性并简化流体系统的使用和维护。

过滤器

过滤器

凭借设计用于保护您的工艺完整性的微粒过滤器和聚结过滤器,避免微粒污染物致使产品不合格、分析仪读数不准确或其他下游问题。

世伟洛克压力表

测量装置

使用压力表、压力传感器、流量传感器、流量计、温度计等测量设备,以及其他易于使用和读取的测量设备,维持整个工厂的流体条件。

卡套管和卡套管附件

卡套管和卡套管附件

寻找具有化学加工所需材料成分和性能特点的金属卡套管,以及用于切割和去毛刺、弯管、预装和支撑卡套管的附件。

焊接系统

焊接系统

使用世伟洛克轨道焊接系统进行稳定和有效的焊接,该系统为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。

为化工行业提供的服务

我们为化工企业提供各种服务,帮助他们尽可能地减少停机时间,提高工艺效率,避免泄漏,并信任他们的分析仪器。向世伟洛克专家寻求帮助,以建立定制化流体系统组件,为系统设计提供咨询,解决流体系统问题,并为您的团队成员提供培训。

现场工程服务

现场工程

充分利用世伟洛克遍布全球的现场工程师网络,帮助您对工艺线和取样系统进行故障排除与性能优化。

现场服务

现场服务

基于流体系统现场调研、软管顾问’评估或泄漏检测审计,世伟洛克专家提出具有优先级且可行的建议,提高系统的安全性、性能和效率。此外,凭借取样系统评估可提高分析系统的可靠性。

设计与装配服务

设计与装配服务

当您让世伟洛克流体系统专家帮助设计和/或专业组装标准且可配置的高质量流体子系统(如气体分配、取样和机械密封支持系统)时,可以让您的装配人员专注于更有价值的任务。

流体系统培训

流体系统培训

探索各种提高您开发、构建和维护流体系统技能的培训课程。您还可以通过我们的工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 和其他取样系统培训课程来学习提高分析系统的性能。

半导体工厂工程建设服务

全球工程建设服务

在化工厂建设项目的每个阶段都请与世伟洛克的工厂建设项目专家团队保持联系。他们可以就产品、规格和系统标准化提供建议,提高工厂效率和盈利能力。

特色内容

我们如何支持化学工业

提高安全性

安全是重中之重,特别是当高挥发性、腐蚀性或其他危险性的流体在整个工厂内流动时更是如此。这就是为什么我们提供具有必要性能特点的防泄漏组件,防止流体从您的系统中泄漏,组件按系统中最小的连接点进行设计,并提供基于数十年化工行业经验的支持服务。

  • 当地的世伟洛克销售与服务中心的员工随时准备协助选择合适的元件、就系统设计提供咨询、甚至制造可靠的流体系统组件以提高您的液体和气体应用的安全性。
  • 世伟洛克的现场工程师—在全球化学处理系统和分析仪器专家团队的支持下—,可以对您的系统进行评估 ,并提供详细的建议以降低风险。
  • 我们的流体系统专家将提供深入的、以安全为重点的培训, 为工艺和分析工程师、技术人员和维护人员提供必要的知识,以避免在安装、使用和维护流体系统时出现可预防的错误。

保持正常运行时间和可靠性  

保持工艺和取样设备的正常运行时间和可靠性是实现盈利目标的关键。流体系统泄漏或元件故障会导致生产力损失、工艺流体损失或能源效率损失,这就是为什么我们帮助世界各地的化工厂和炼油厂经营者尽可能地减少流体系统维护和修理的时间。

  • 我们的工程师可以就哪些兼容材料的选择、设计方面的考虑以及成熟的工艺来帮助保持各种流体系统在恶劣条件下的可靠运行提供见解。
  • 我们的机械效率专家可以对您的机械系统进行评估,以帮助使用根据各种 API 计划建造的标准世伟洛克机械密封辅助系统延长旋转设备的寿命。他们还可以帮助您用卡套管替换公称管系统,以简化维护工作并提高系统的可靠性。
  • 通过现场和虚拟流体系统审计,世伟洛克现场工程师可以确定提高流体系统设计效率的机会,并提供按投资回报率优先排序的建议。

降低和避免成本  

预算紧缩、市场下行压力或其他您无法控制的情况会使盈利目标更难达到。如果您发现自己面临着要少花钱多办事的压力,我们可以帮助您尽可能地减少与系统设计和装配、元件更换、维护或公共设施使用有关的资源消耗。

  • 世伟洛克的专家可以建立可配置的、可靠的流体系统组件,帮助您尽可能地延长您的设备的使用寿命,同时减少公用事业、时间和可销售产品的浪费。
  • 我们的流体系统顾问可以对您新规划的流体系统进行评估,帮助确定由适当材料组成的工艺仪表和其他系统元件,以及适合您应用的设计参数。他们还可以评估现有的系统,以确定泄漏 和其他效率低下的原因,这样您就可以避免不必要的运营成本。
  • 取样系统专家可以对您的取样系统进行深入分析,从工艺取样口到分析仪皆可,以帮助您提高取样精度。这些专业人员可以帮助您消除导致样品质量不佳的因素,减少分析仪的停机时间,解决与颗粒负荷或时间延迟有关的问题,并推荐成熟的系统设计,使您能够更好地控制工艺投入和管理成本。
  • 我们的气体分配顾问还可以访问您的设施,以找到导致昂贵气体浪费或因压力损失而导致系统效率低下的泄漏点。他们还可以推荐标准的气体面板子系统设计,以有效处理整个设施中的气体。

简化可持续性 

如果由于您的环境、社会和治理目标或来自投资者和监管机构的压力,减排成为了一个优先目标,我们可以帮助您避免罚款、声誉损失和会使您的员工、盈利能力和地球面临风险的流体泄漏。当您努力实现自己的脱碳目标,努力实现净零排放,或以其他方式追求更环保的流体系统运营时,我们可以帮助您进行能源转型。

  • 我们的流体系统专家可以帮助您找到与减排有关的“轻松取胜的方法”,方法是找到系统中的潜在泄漏点,指出工艺中浪费能源之处,并建议采用密封型流体系统元件,如经过认证的低排放阀门,以防止逸散性排放。
  • 世伟洛克流体系统专家还可以就如何避免逸散性排放 提供见解,方法有推荐替代的系统设计选择,或提供诸如低泄漏、循环回路取样面板等设备,降低流体泄漏到环境中的风险。
  • 我们还通过提供高质量的流体系统元件、分析仪器组件、培训和现场服务,帮助化工设施运营商有效地管理直接排放,从而在火焰和烟囱或工厂周围地区实现可靠的持续性排放监测。

 

资源中心

视频:世伟洛克在常熟三爱富取样系统的可靠性延长了数年

视频:世伟洛克在常熟三爱富取样系统的可靠性延长了数年

了解化工制造商常熟三爱富中昊化工新材料有限公司如何与世伟洛克团队成员合作,进行创新并采用世伟洛克取样系统来保持其设施中的产品质量。

视频:流体系统的专业知识和供应商管理的库存提高了生产力

视频:流体系统的专业知识和供应商管理的库存提高了生产力

了解 LanzaTech 研发工厂的专业人员如何依靠系统专业知识、产品、服务和培训来提高运营效率和安全性。另请听取供应商管理库存 (VMI) 如何帮助他们节省时间、降低成本,并提高对客户的响应速度。

视频:Praxair 如何加强生产安全性

视频:Praxair 如何加强生产安全性

探讨特种气体制造商 Praxair 如何通过利用流体系统培训、优质产品和世伟洛克®定制化解决方案来加强其对安全性、可靠性和品质的承诺,从而将生产安全优先贯穿其整个运营。

视频:GKS 提高了流体系统的可靠性

视频:GKS 提高了流体系统的可靠性

了解俄罗斯 GKS Research and Production Enterprise 如何将更强的流体系统可靠性融入其为石油和天然气、石化和冶金客户提供的工业自动化、分析仪和气象辅助系统之中。

视频:沈阳鼓风机集团股份有限公司与世伟洛克紧密合作,提高其系统性能

视频:沈阳鼓风机集团股份有限公司与世伟洛克紧密合作,提高其系统性能

了解使用世伟洛克® 定制化解决方案如何使沈阳鼓风机集团提高了安全性、产品质量和一致性,同时为其化工和精炼行业的客户大大降低了维护成本。

取样简介

白皮书:取样简介

阅读有关气态和液态流体系统介质的取样优秀实践、精心设计且易于操作的取样系统的特点以及如何可靠地实现取样精度。

世伟洛克现场工程师正在进行取样钢瓶维护

博客:取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题

了解取样钢瓶维护对于安全运营的重要性,以及制定一个主动维护计划所需要的条件。

世伟洛克气体分配

博客:使用增强型气体面板降低维护成本

了解易用型气体面板和整体更高效的气体分配和输送系统如何帮助实验室、精炼厂和其他设施降低维护成本。

世伟洛克工厂改造

博客:有效工厂检修的七个技巧

工厂检修可能会让人非常头疼 — 但不一定非得如此。了解更有效的检修管理的七个策略。

API 机械密封支持

博客:构建更出色的机械密封支持系统

了解 API 682 如何指导机械密封支持系统的设计与装配以及如何应用某些优秀实践来帮助您的系统运行更长时间并更好地工作。

减少化学精炼行业中的逸散性排放

博客:借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化学和精炼行业中日益受到关注。 通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

石化工厂全球建设

博客:轻松应对全球的复杂需求,顺利完成大型石化工厂项目

世伟洛克的全球建设团队与数十家全球工程公司紧密合作,共同完成了东南亚一个大规模的大型石化项目。 了解该项目成功的关键。