alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题

世伟洛克现场工程师正在进行取样钢瓶维护

常见问题:取样钢瓶维护须知

世伟洛克埃德蒙顿定制解决方案经理 Tristian McCallion

各种类型和尺寸的取样钢瓶  在任何工业环境中,取样都属于常规操作的一部分,因此让您的取样钢瓶保持安全工作状态是必要的。损坏或失效的钢瓶可能会给工作人员带来安全问题,并可能影响到取样的准确性和完整性。这使得任何以取样为中心的操作,必须定期、主动地维护取样钢瓶。

如果您曾经想要知道,钢瓶瓶体上的一个小凹痕是否需要担心,或者不太了解如何识别快速连接件是否损坏,那么您不是唯一困扰的人。我们已经汇总了有关取样系统钢瓶维护的一些常见问题和解答。以下是部分解答:

Q: 我是否真地需要取样钢瓶维护计划?

A: 取样钢瓶是工艺设施中使用频率很高的物品,并且需要经常在取样点到实验室之间进行运输。工厂技术人员、现场操作人员、实验室分析人员都需要使用它们。钢瓶每天需要多次和取样器进行连接和断开,并存放在运输车上。在这样的操作下,您的钢瓶会随着时间的推移而损坏,可能会在您的设施中构成安全风险。

至少,所有的取样钢瓶都应接受年检和压力测试。根据管辖范围的不同,钢瓶还必须由当地管理机构定期重新认证。无论您是否被要求进行取样钢瓶维护,投入时间和资源,保护人员和操作环境,仍然是值得的。

了解更多关于世伟洛克取样服务的信息

Q: 我如何才能分辨钢瓶是否需要维修?

A: 在年检或重新认证之前,有几个关键指标可表明您的钢瓶是否需要维修。

阀门和快速连接件是取样钢瓶上经常损坏的一些元件。高频率的重复使用、储存不当、钢瓶与取样点的连接和断开不正确,都可能导致钢瓶损坏。例如,您可以通过检查阀杆,来衡量你的快速连接件是否处于良好的工作状态。阀杆弯曲则表明,您的快速连接件可能没有按预期运作。

好消息是,这些元件通常可以被单独更换,而无需更换整个钢瓶。这提供了一种更经济的方式,确保钢瓶的正常功能和设施安全。更换一个快速连接件的费用大约是购买一个新的替换钢瓶组件价格的 1/10。

Q: 我怎么知道钢瓶是否需要更换?

A: 需要更换钢瓶的迹象,包括钢瓶瓶体有可见的损坏。这些可见的更换指标,包括凹痕、深划痕或凿痕,或是钢瓶由于过度加压已经变得畸形。您也可能看到钢瓶的腐蚀性损坏,这通常表明钢瓶的内部涂层已变质。在上述情况下,钢瓶瓶体的严重物理损坏,可能会给您的工厂带来安全风险。

取样钢瓶损坏示例

Q: 如果我发现钢瓶有损坏,应该怎么做?

A: 钢瓶有肉眼可见的明显损伤,应该立即修理或更换。

然而,短时间内让钢瓶退出工作状态,可能是说起来容易,做起来难。如果您没有准备好替换的钢瓶或元件,就拆下钢瓶,可能会对您的运营和工厂整体效率造成严重干扰,尽管这是必要的。在此类情况下,保留备用钢瓶可能会有所帮助。针对您的取样钢瓶,制定一个主动的维护计划,也可以帮助您避免停机,维护工厂安全。

技术人员正在搬运一个长尺寸取样钢瓶Q: 取样钢瓶维护计划中涉及什么?

A:主动维护计划的基本内容,包括对您的钢瓶进行定期检查。通过维持一个定期的更换时间表,您可以提前计划,当一组钢瓶退出工作状态时,准备好替换钢瓶。同时,在搬运过程中,检查钢瓶是一个很好的方法,可以在它有机会成为一个更大的问题(运营中断和安全隐患)之前,发现可能出现的损坏。

Q: 如果我没有时间或资源来维护取样钢瓶,那应该怎么办?

A:您的钢瓶供应商或许能够提供帮助。例如,作为我们的取样系统支持服务的一部分,我们的团队会为我们的取样客户提供钢瓶检查服务。首先,我们会对您的钢瓶及相关组件和元件进行目视检查。这一流程有助于确定钢瓶是否变形,是否仍在公差范围内,确保其在压力下安全运作。然后,我们会评估螺纹、针阀、防爆片阀和接头的状况。一旦检查完成,我们会提供一份详细的报告,其中附有图像和维修或更换的建议。利用这样的检查服务,您可以将注意力集中在其它重要的运营事项上,同时加强您对团队安全的承诺。

确保您的取样钢瓶处于良好、安全的工作状态至关重要。如果您有兴趣了解更多关于如何正确维护取样钢瓶的信息,我们的现场工程师很乐意与您讨论,如何实施适合您运营的取样钢瓶维护计划。

了解更多关于世伟洛克取样服务的信息

相关文章

确保气体取样的安全性和准确性的合适方法。

安全的代表性气体取样

阅读与液化气和气体取样相关的常见挑战,并了解如何借助合适的技术和适当的设备来克服这些挑战。

世伟洛克取样专家组装取样面板

液体取样系统控制成本策略

了解一些可以在您验证工艺条件和分析最终产品质量时帮助您降低液体取样工艺中的成本并尽可能地减少失误的策略。

抓样取样

密闭取样 :降低工厂成本

密闭取样系统可以安全、高效地提取样品,从而验证产品的化学成分。了解如何通过世伟洛克专家的基础知识在降低工厂成本的同时提高闭环系统的可靠性。