alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

生命科学

我们提供流体系统产品、组件和服务,帮助医疗器械和药品制造商实现其质量、上市速度和成本控制的目标。


跳转到章节:


生命科学

实现世界级医疗器械和药品的产品

世伟洛克通过流体系统产品和服务为医疗器械、制药、生物制药和生物技术公司提供支持,以推动在卫生和无菌的生产环境中安全、可靠地运营。我们提供的防泄漏密封元件和组件易于安装、拆卸清洗和重新组装,所有这些都不会影响到质量。

我们的专家可以帮助您管理在建造支持人类健康的设备和制造药品时所带来的压力,包括:

  • 提供为您的企业量身定制的设计和装配服务,帮助您的医疗器械或药品快速进入市场
  • 在整个制造过程和临床程序中保持高度的精度和纯度,实现很好的效果
  • 驾驭一系列复杂的流体系统元件和行业合规标准,如 ISO 9001、13485 和 14971
  • 尽管与产品和材料有关的交货时间要求很高,物流挑战不断增加,但仍能提高运营效率并降低成本

我们为制造商提供元件和组件,帮助他们的机器和设备可靠地运行。 您当地的世伟洛克授权销售与服务中心是您获取产品和技术建议的起点。

世伟洛克为那些关怀人类的公司服务

我们的产品和服务支持生命科学市场在以下领域的设计和制造:

  • 制药和生物制药
  • 生物技术
  • 化妆品
  • 医疗保健设施和研究实验室内的气体输送和控制系统
  • 关键心脏及大脑手术的医疗保健设备
  • 医疗器械,如呼吸器和净水器

生命科学产品

当您选择我们作为您的流体系统供应商时,您可以找到多种标准和定制的元件和组件。所有产品都享有世伟洛克终身有限质量保证,我们设计、制造和建造的所有产品都是为了帮助您实现高水平的应用、工艺和仪器的完整性。以下是我们为医疗器械和药品生产提供的众多解决方案中的一部分。

接头

接头

世伟洛克®卡套管接头优异的可靠性已在 75 年中经过了检验。它以易于安装、易于拆卸和易于重新装配的形式实现了无泄漏的气密密封,日复一日地支持着机器运行的安全可靠。您可以找到许多合金和配置的标准和特殊的卡套管接头和转换接头。

阀门

阀门

我们的工艺和仪表阀提供了可靠性,并且维护需求低。世伟洛克® 40 系列和 60 系列球阀在生命科学和制造领域以其耐用性和适应各种系统条件的能力而闻名。我们还提供单向阀、针阀和计量阀、卸荷阀和旋塞阀。

生命科学行业的卫生级软管

卫生级软管

获得符合无尘室环境和其他卫生应用规格的卫生级软管。高柔性、光滑内孔的 PFA 内层软管符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 87、88 Class VI 和 3-A。PTFE 内层软管的光滑内管提供了化学相容性、排水性和所需的柔性,符合 FDA 和 USP Class VI 标准。可提供行业标准级端接以及定制连接和软管长度,包括软管外层和软管标签可供选购。

生命科学行业的气体分配系统

气体分配系统

我们可以为您的制造厂、诊所或实验室设计和组装一套气体输送系统。我们的标准气体输送面板是经过完全组装和测试的。所有的系统可以根据您的需求进行配置和功能的修改。

调压阀

调压阀

从您的调压阀中获得您所需要的一套能力。世伟洛克减压阀(弹簧加载或圆顶加载)、背压阀(弹簧加载 和圆顶加载)和特种调压阀能够在很宽的压力和流量范围内维持压力并尽可能地减缓压力衰减。让我们的团队通过建议和装配调压阀配置来帮助您。

焊接系统

轨道焊接系统

为了获得一致、高效的焊接方法,世伟洛克®轨道焊接系统提供了精准、可控和触摸屏式操作。使用轻便、便携式解决方案,对卡套管和公称管进行高质量可重复的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。实时监控和记录功能也简化了文件编制,便于遵守行业要求。

世伟洛克快速接头

快速接头

我们提供多种快速接头接头,无需扭转、转动或拧紧即可实现快速简单的操作。这些接头的设计是为了尽可能地减少溢出和夹气,所以您可以放心地进行连接。我们完整的产品线包括全流量、仪器式、微型和 PTFE 密封快速接头。

小孔径卡套管系统

小孔径卡套管

我们能够提供小孔径卡套管来构成您的流体输送系统的主干。与传统的公称管相比,小孔径卡套管(外径最大 2 in. [51 mm])减少了连接件的数量,因此潜在泄漏点得以减少,让系统更完整。

世伟洛克压力表

压力表

有各种各样的压力表可供选择,设计用于从低压到严酷工况的所有条件。多种安装配置让我们的压力表便于安装。此外,还可以找到其他测量设备,包括压力传感器、 流量传感器 和温度计。

生命科学服务

我们的客户需要防泄漏密封式解决方案、始终如一的质量、准时的交付以及安全可靠的气体分配。从确定需求到培训员工再到确定问题的根源,世伟洛克的现场工程师帮助制造和研究机构创造一致且可预测的结果。

设计与装配服务

设计与装配

随着医疗保健设备和医疗器械变得更加紧凑,以及实验室应用需要能承受更高压力的元件,我们可以支持您的研发、原型设计和最终设计审批阶段,这样您就可以专注于制造环境。

生命科学行业的气体分配服务

气体分配系统

标准化、可配置且可记录的气体分配系统可以提高工艺的精度、可重复性和正常运转时间,同时使操作员的安全成为重点。我们在提供气体输送和压力控制咨询服务方面具有独特的优势,这些服务共同帮助设施高效运行,并考虑到所有员工的健康。

面向生命科学行业的软管咨询服务

软管咨询服务

通过聘请我们经验丰富的软管顾问,消除与软管有关的可能导致安全隐患或成本高昂的停机等各种问题。我们将前往现场,了解优化的流体系统对您保持生产和盈利的能力意味着什么。您将收到一份详细的报告,其中包括全面的分析结果和优先改进建议。

流体系统培训

基础知识培训

通过经认证的培训课程来应对日常的挑战,包括有关卡套管接头、弯管和软管管理的基础知识。我们还可以提供关于阀门选择 和调压阀使用的指导。向我们的专家咨询现场和虚拟培训机会。

面向生命科学行业的轨道焊接培训

轨道焊接培训

对您的员工进行轨道焊接培训可以帮助您克服与普遍存在的焊工短缺有关的问题。通过我们在选定的世伟洛克销售与服务中心举办的为期五天的培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。

半导体工厂工程建设服务

全球工程建设服务

了解我们如何利用全球资源,为从事基本工程项目的公司提供其所需的流体系统产品、专业设计知识、本地提供的服务和项目支持协调,保证大型石油和天然气建设项目能够按时地在预算之内完成。

我们如何支持生命科学

新产品的开发

通过在概念医疗器械和药品的早期研发阶段投入时间和资源,我们成为您的项目成功之路上的核心资源。我们的协作型销售与工程流程使您能够专注于新技术的开发,同时保持灵活和随机应变能力。这也有助于避免在需要支持批量生产之前为新的基础设施花费资金。

  • 在这种模式下,客户制定知识产权、软件、设计和法规文件,而世伟洛克则提供流体控制和密封的专业知识以及支持有限规模生产和测试的基础设施。我们还通过知识转让支持客户员工的成长。
  • 我们的方法可以帮助您避免对已获批准的医疗器械和技术进行修改所带来的大量人力要求和费用,因为对设计、元件选择、形式或功能的修改需要重新评估。
  • 通过将我们的销售周期与您的新产品开发周期相匹配,我们创造了从概念到创造的项目协同效应,因此您可以更快地进入市场。

满足质量期望

我们了解全球医疗保健制造商对验证和变更控制的严格期望。这就’是为什么我们在质量问题上从不松懈。七十多年来,我们已经证明了我们对设计、制造和交付可靠的流体系统元件的承诺。今天,客户要求我们扩大服务范围,找到新的方法来帮助他们解决新出现的挑战。

我们的授权销售与服务中心帮助开发这些必须符合高卓越标准的新产品。世伟洛克质量体系 (SQS) 是一个业务管理系统,它使我们整个供应链的流程得到改善。

  • SQS 为引进新产品和服务以及制定新举措和流程提供了一种更快、更简便的方法。有了 SQS,我们就能更好地预测您不断变化的需求,并持续提供高质量的成果。
  • 大多数全球医疗保健制造商的审核都集中在 ISO 9001 和 ISO 13485。SQS 使我们能够满足或超越这些要求。

满足合规标准

我们知道维持适当的质量标准所需的一切。我们帮助医疗器械和医药制造商持续满足客户和监管要求,如 ISO 13485:2016 和 ISO 14971:2019。

  • 满足和维持 ISO 标准可能需要大量的额外工作实践、文件编制和成本。通过在规划过程中及早与客户对接,我们对其需求有了全面的了解。这有助于我们提供与适用法规和风险可接受性标准相协调的产品和解决方案。
  • 我们精通 FDA 制定的质量体系法规 (QSR),解决医疗器械设计和验证以及良好生产规范。我们可以帮助解决合规调查和设备性能方面的复杂细节。

 

资源中心

选择正确的软管端接类型

博客:柔性软管端接类型的重要性

在设计流体系统时,要考虑的柔性软管端接类型多种多样。选择错误的类型可能会破坏关键工艺,使工人处于危险之中,并减少您的收入。了解如何可靠地连接流体系统内的元件。

压缩气体泄漏检测服务视频

视频:压缩气体泄漏检测服务

我们能够帮助您识别压缩气体泄漏并量化泄漏率,以便基于安全性、成本和生产率排定解决问题的优先顺序。通过世伟洛克® 服务提高工厂日常运营的效率和可靠性。

世伟洛克培训咨询服务技能差距

博客:弥补技能差距

您如何才能确保您的流体系统安全高效地运行并为您的客户提供高质量的产品?考虑将第三方技术专家引入您的生产设施、诊所或实验室,以帮助确定潜在的改进领域。

现场考察对于了解您的发电厂的独特挑战、环境和目标至关重要。

视频:世伟洛克® 现场服务

现场考察对于了解您的设施的独特挑战、环境和目标至关重要。我们全面的现场服务可以帮助您发现各种各样的问题,包括腐蚀、错误的连接、不兼容的软管、泄漏等等。

世伟洛克气体分配系统服务

博客:优化您的气体分配系统

无论您是自行设计气体输送系统还是在供应商的帮助下组装系统,都有机会来提高安全性并降低成本。事实上,许多系统在并未综合考虑到影响利润的低效率的情况下运行。

生命科学行业的气体分配系统

视频:世伟洛克® 气体分配系统

我们可以针对您的制造环境设计和组装一套气体输送系统。我们的模块化面板采用尽可能少的螺纹连接,减少潜在的泄漏点,而且它们都有简单易懂的标签,以增强安全性、易用性和可维护性。

减压阀中的供压效应

博客:管理调压阀中的供压效应 (SPE)

在使用调压阀控制气瓶的出口压力时,SPE 是一种无法避免的现象。只要进口压力出现变化,出口压力也会发生相应变化。您可以使用合适的调压阀或气体面板解决方案尽可能地减轻 SPE。

实验室中的世伟洛克气体分配系统

博客:提高实验室安全性和生产率

对于研究设施和实验室来说,当气体输送系统的泄漏导致流量问题时,可能会产生波及性的后果。依靠您所进行的测试的精度,首先要保持稳定和安全的气体输送到关键使用点。