软管接头类型:选择合适接头的技巧
选择合适软管接头的技巧
Doug Nordstrom,高级产品经理
工业软管在全球各地的工厂中发挥着至关重要的作用,但它们往往没有得到制造商提供的有用的优秀实践指导。软管 的选择、安装、检查和维护通常由用户或安装人员自行决定。如果选择错误,指定的 软管 有可能表现得不尽如人意,并可能过早失效,这可能导致成本增加,并可能在您的设施中造成 安全隐患 。
您的软管端接是一个很好的例子。在设计流体系统时,有多种类型的柔性软管接头可供考虑,若选型不当,不仅会影响工艺、对作业人员构成安全威胁,还会损害企业经济效益。定期检查您的端接连接的性能,并考虑不同类型的连接是否可以提高您系统的效率或质量,这一点很重要。
为保证员工安全和成本控制,您需要获得提供各种材料和性能额定值的高质量软管,以及对正确使用和维护软管的见解。在选择适合您的需求的软管端接时,不知从何处着手?请考虑以下三项:行业标准、软管类型和系统规格。
贵行业的标准软管接头类型有哪些?
不同行业对软管接头有特定要求,这些接头需满足行业专属的卫生、纯度或压力标准 - 这是保障流体系统长期高效运行的关键所在。以下是一些端接的常见工业用途和应用规格。
制药、生物制药及生物技术行业软管接头
在制药和生物技术领域,设计流体系统时非常重要的一点是清洁和卫生。该行业所用的软管接头均围绕“易清洁”这一核心需求设计,既支持拆解后深度清洁,也可适配原位清洗 (CIP) 工艺。(接头)表面的设计要能够减少细菌滋生,并且耐腐蚀。
半导体行业软管技术规格
在半导体制造行业,材料纯度往往是流体系统设计的重中之重。在半导体市场,所用的端接都是适用于敏感环境的高纯端接,带有精细的螺纹,精心设计的涂覆材料,以提高端接防积聚和污染物的能力。
通用工业软管接头类型
对于许多其他工业流体系统应用,设计工程师关注的是端接和配件在高压下的性能表现。这些端接的额定值取决于系统的psi压力值,有时需要额外制备的卡套管才能满足压力要求。
观看如何为您的工艺选择合适的软管端接
软管要求如何影响连接方式的选择?
端接头与软管材料的要求取决于具体应用场景的防腐需求与抗渗透要求。
渗透性能与化学相容性有多重要?
找到适当的软管材料以减轻化学反应、系统损坏或腐蚀是十分重要的。任何材料的软管都具有一定程度的渗透性,因此在使用前都应该测试其应用兼容性。同理,对于许多流体系统应用也需要测试化学相容性(即两种物质相遇时不会化学反应)。
压力与温度额定值如何影响软管选型?
根据应用场合,流体系统元件必须能够耐受特定的压力和温度。在高压和高温应用场合,例如液压系统和其他一般工业应用,通常选择环状波纹内管配单层或双层编织层的软管。高压和高温要求往往与动态应用密切相关,在动态应用下,软管需要能够弯曲或移动,由此也可能影响软管的选择。
哪种软管材料适合您的需求?
金属内核软管适用于各类通用工况,而卫生级应用场景则更推荐选用硅胶或氟聚合物材质软管。金属内核软管的额定工作温度范围为 -325° 至 850° F,在部分极端温度工况下,金属芯软管往往是唯一可选的材料方案。另一方面,硅树脂材料柔韧性很好,因此是卫生应用的常见选择。不过,硅树脂的化学相容性有限,并具有吸附性,因此可能导致污染。受硅胶材质性能短板的限制,目前卫生级应用场景中正逐步采用氟聚合物芯软管替代硅胶芯软管。PTFE、PFA 和 FEP 是三种常见的含氟聚合物,它们的温度额定值比硅树脂稍高一些。此外,热塑性(尼龙)软管因具备耐高压特性,常用于液压系统; 橡胶软管经济实惠、通用性强,多用于低压应用场景。
系统技术规格如何影响选型?
系统中软管接头的材料与类型应与所连接的软管相匹配。系统材料与软管接头类型应保持一致。许多类型的软管接头外观相似,但可能存在细微的尺寸或螺纹差异 - 这意味着它们并不能真正互换。
在选择适当的软管端接类型时,还要考虑一些其他事项:
- 易于安装和/或耐久。这些端接多久需要更换一次?如果需要更换,定期更换它们有多困难?
- 库存简化。在选择软管接头类型时,流体系统的性能、相容性及技术规格固然是首要考量因素,但同时兼顾所选接头对系统运行的影响,也是十分明智的做法。考虑研究如何更轻松地存储元件,如何简化再订购过程或如何整合供应商和零配件OEM。
- 软管端接成本。选择流体系统组件时,成本始终是一项考虑因素,但切记要 考虑频繁更换的生命周期成本 ,它们可能会吞噬前期较便宜组件实现的节省。
然而,上述关于软管接头类型的考量并非万无一失。在选择端接和其他组件时,还需要由具体的设计工程师评估整体流体系统的设计。
相关软管文章
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在常规工厂维护期间,人们通常不太重视工业软管安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。