alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

问答:如何优化您的气体分配系统 | 世伟洛克

世伟洛克气体分配系统服务

问答:如何通过高效的气体分配来降低成本、提高安全性

气体分配系统对于提高化工厂、研究设施、实验室和其他工业场所的运营效率至关重要。然而,如果您运营这些设施,那么气体分配和输送可能并非是您的首要业务。您可能会将时间和资源投入到其他更重要的事项上。Jon Kestner,世伟洛克现场工程主管

不过,无论您是自行设计系统还是在气体供应商的帮助下组装系统,都可以通过优化气体输送系统来提高现场安全性并降低总运营成本。实际上,正如世伟洛克现场工程主管 Jon Kestner 所言,许多气体分配系统在并未综合考虑到可能严重影响利润的众多低效率的情况下运行。

如何以及在何处进行改进?我们与 Jon 一起坐下来,讨论了工厂在气体分配系统方面面临的一些常见问题以及解决这些问题的有效方法。

了解更多关于我们的气体分配服务的信息

对话气泡
世伟洛克博客 (SRP):
根据您的经验,您认为工厂设施在气体分配方面面临的常见问题有哪些?

Jon Kestner:我们发现,与气体分配有关的常见问题之一就是所涉及的系统’无法有效地完成客户要求的作业。

压力表图标在大多数应用中,用户需要在一定的高压下输送气体。这意味着系统必须能够保持从气源到使用点的流量和压力,从而使用户能够安全、一致地获得合适压力的气体。但是,如果高压气体控制和处理不当,则可能会对操作人员造成危险。在过低压力下输送的气体可能会导致效率低下,这表明系统中某处压力损失过大。遗憾的是,这些问题常常被忽视。

气体分配系统评估第二个常见问题是泄漏,这可能发生在整个分配系统的多个点。当所涉及的气体有害或有毒时,泄漏会损害人员和环境的安全。就算是无害气体泄漏,对工厂运营商而言也是代价高昂的。大多数工厂都是从供应商那里购买气体,因此由于泄漏而损失的气体会产生额外的成本。例如,氮气是一种常见的实验室气体,通常用于吹扫系统中有毒的物质。如果该吹扫功能运行效率低下,则工厂将因为浪费氮气而花费更多成本。

对话气泡
SRP:
为什么这些问题如此普遍?它们是如何发生的?

Jon:无论是设计效率低下、元件故障还是其他原因,都存在多种不同的因素制约整个系统的性能。调压阀选型 就是一个很好的例子。选择合适的调压阀需要具备一定的专业知识,我们的客户可能并不具备这些知识,而不合适的调压阀可能会对系统造成巨大影响。

气体分配系统评估可能十分耗时

依气体分配系统的复杂性而异,识别和解决低效问题可能既艰巨又耗时。需具备专业的知识才能够优化系统性能。

 

依整个系统的复杂性而异,识别和解决此类低效问题可能既艰巨又耗时。事实上,气体分配常常并非是优先考虑的事项。相反,它只是有助于提高整体运营效率并实现盈利的数十道工艺之一。不是所有客户都具备优化气体分配性能所需的专业知识。通常的情况是,气体系统运行效率低下,而运营商甚至未意识到他们正面临着怎样的问题。

对话气泡
SRP:
解决方案是什么?设施运营商如何有效地解决气体分配性能问题?

气体分配系统设计Jon:第一步是全面了解系统本身,—即系统的设计方式、所使用的元件以及预期的气体用途。客户聘请第三方来设计和建立其气体分配系统或将元件作为供气合同的一部分交付的情况并不罕见。这听起来似乎是一种简单的解决方案,但是在这种情况下,运营商的控制权会有所减少,并且在关键操作流程中可能依赖于通用型解决方案。

在对系统及其需完成的任务有了更深入的了解之后,您可以更合理地确定如何进行改进。这可能涉及重新设计或升级整个系统中使用的元件和气体面板。此外,重要的是要确保在整个工厂内遵循并贯彻一致的气体分配优秀实践。例如,很重要的一点是,在使用点与系统进行交互的任何人员均需遵循正确的程序并使用合适的设备。

这是我们的团队为采用世伟洛克’气体分配咨询服务的客户提供服务的流程。我们帮助客户更深入地了解自己的系统、给出有关元件合理选型的建议、指导设计改进、提供完整的文档并确定在整个工厂内维护和使用系统的优秀实践。

了解世伟洛克气体分配系统顾问如何与您合作,评估您的气体分配系统并对改进机会提供建议。

对话气泡
SRP:
客户对气体分配评估具体有怎样的期望?

Jon:气体分配评估过程首先将您当前的系统从气源映射到使用点。气源可以是任何东西,气体分配评估包括实验室工作台旁边(或顶部)的单个气瓶,充满一系列气体的专用储气室,甚至是大容量储气库。

此时,顾问将寻找泄漏并检查关键组件,例如调压阀,以便它们的尺寸、压力控制范围和结构材料非常适合系统和预期性能要求。

完成后,您将收到一份您的气体分配系统性能的详细报告,包括具体的泄漏位置,以及任何有助于提高安全性、可靠性和性能的其他建议。

让第三方审查您的气体分配过程不仅可以减轻您的内部团队的负担,而且还可以帮助您确定和优先考虑需要首先解决哪些领域的问题,从而充分利用您的气体分配系统。

对话气泡
SRP:
当涉及到气体分配系统时,设施运营商还应该考虑哪些因素?

Jon:每天工作结束时,他们不必过多地考虑气体分配系统。设施运营商有着多个比气体分配系统更优先考虑的事项。只需正常输送气体即可,—这样设施操作人员便能够将精力更多地集中于其它工作。

这就是我们旨在通过我们的气体分配咨询服务提供的价值。如果与拥有相关知识和经验的供应商合作,您就无需担心任何问题,而且还可以帮助您节省时间、提高安全性并对营收产生积极影响。

了解更多关于我们的气体分配服务的信息

相关文章

世伟洛克取样系统现场服务分析仪

提高气体分配安全性和效率

气体分配系统对于帮助实验室、测试中心和工业设施以高效率运行至关重要。了解有关优化气体输送系统的健康和安全、降低成本以及让您的团队为成功做好准备的更多信息。

现场工程公用气体

确定公用气体系统中的成本节省

了解世伟洛克德克萨斯中海岸公司如何对一家大型石化生产商的老化公用气体系统进行现场分析,并发现每年可以节省超过 1400万人民币的机会。

世伟洛克美国现场工程经理 Stacey Phillips 使用头戴式设备与虚拟团队一起对天然气工厂中的分析设备进行评估。

线上拜访工厂:一种全新的“现场体验”

了解世伟洛克如何利用虚拟头戴式设备技术,为难以面对面拜访的客户提供实时故障排除、流体系统评估服务以及更多服务。