alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

半导体

无论您是为工具 OEM、芯片制造商或其他支持半导体行业的公司工作,我们都能提供所需的流体系统产品、技术专业知识和全球服务,帮助您在迅速变化的市场中实现利润和有效竞争。


跳转到章节:


半导体

今天的生产力。为明天而创新。

我们知道,创新是半导体行业成功的基础。电子技术的不断进步对更复杂、更紧凑的微芯片提出了要求,而竞争是非常激烈的。五十多年来,世伟洛克为半导体工具制造商和芯片制造商提供了高质量的流体系统元件和支持,帮助他们发展生产工艺和设备,同时维持保持盈利所需的精度和洁净度。因此,我们有幸与全球半导体行业的领导者合作,他们相信我们能够帮助他们提高芯片产量和质量,降低生命周期成本,并保持安全的流体系统运营。

联系知识渊博的流体系统专家

面向半导体行业的产品

我们继续推动超高纯 (UHP) 阀门性能的发展,使工具 OEM 和集成商能够生产在高温和高速下提供可靠、清洁和恒定流量的制造设备。我们还为半导体芯片制造商、代工厂以及支持它们的机械承包商和气体/化学品供应商提供各种通用工业流体系统产品,可在半导体制造应用中提供可靠的性能。

阀门

阀门

查看可选项,包括用于半导体原子层沉积生产的高性能超高纯 ALD 阀和附加的隔膜阀、波纹管阀、单向阀以及特殊配置的阀门和附件。

接头

接头

浏览我们为半导体制造行业提供的高纯焊接接头、O型圈密封接头和金属面密封接头,以及可选配件。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

为您的半导体生产环境寻找合适的软管,从用于冷却器的绝缘软管到其他PTFE 软管、金属软管、混合软管和橡胶软管均可供选择。您还可以选择设计用于半导体生产的波纹金属卡套管或PFA 柔性卡套管产品。

调压阀

调压阀

利用包括弹簧加载和圆顶加载减压调压阀和紧凑型高纯大流量气体调压阀在内的选配件,有效控制整个流体系统的压力。

过滤器

过滤器

在要求纯度、空间受限的苛刻应用中,使用世伟洛克超高纯直通型气体过滤器去除颗粒污染物。

焊接系统

焊接系统

使用世伟洛克轨道焊接系统进行稳定和有效的焊接,该系统为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。

弯管器

弯管器

世伟洛克’易于使用的手动弯管机、台式弯管机和电动弯管机可在英制和公制卡套管上实现高质量的折弯,从而减少安装时间和工作量。

为半导体行业提供的服务

当您需要专门设计的产品、流体系统组件或现场咨询以克服特定的挑战时,我们将与您合作。我们利用技术专业知识和应用知识来制定定制化流体系统解决方案,排除流体系统的问题,并提供培训,以帮助您克服生产过程中的限制,实验新的生产化学制品,或仅仅是节省时间。

现场工程服务

现场工程

充分利用世伟洛克遍布全球的现场工程师网络,以帮助您对流体系统进行故障排除与优化。

现场服务

现场服务

无论您的工艺的设计目的是 ALD 薄膜沉积、蚀刻还是光刻,我们的专家都可以进行流体系统现场调研、软管顾问’评估或泄漏检测审计 ,让您的设施更安全、更高效。

设计与装配服务

设计与装配服务

获得设计咨询和拥有高质量标准及可配置的流体子系统的专业组装,这些系统是按照优秀实践进行构建和测试的。

流体系统培训

流体系统培训

探索各种旨在提高您开发、构建和维护流体系统的技能的培训课程,包括轨道焊接、材料科学、高纯度接头等。

半导体工厂工程建设服务

工厂工程建设服务

在项目开始前和工厂建设项目的每一个阶段,我们的流体系统专家都能够帮助您减少工时、保持进度,并通过持续的本地支持提高工业流体系统的长期性能。

特色内容

我们如何支持半导体行业

更好的效率、产量和盈利能力

随着工艺节点的不断小型化,我们提供了保持高产量所需的超高纯洁净度水平和极高的配量精度。我们对质量和工艺可重复性的承诺使我们的超高纯阀门产品能够提供一致的性能、热稳定性和清洁、可靠的转换,同时有助于防止污染和促进安全封闭。知识渊博的世伟洛克流体系统专家可以就哪些流体系统元件、组件、设计或材料选择 ,提供建议,帮助您在保证洁净度或精度的情况下,尽可能地提高芯片产量和收益率。

我们还可以与您合作,让您能够对需要在较高温度或流速下工作的化学和工艺进行试验。我们的应用工程师与半导体行业保持密切联系,跟上不断进步的工艺速度和配量精度要求。这使他们能够运用他们的技术知识、先进的软件和制造专业知识来制定独特的解决方案,以帮助您克服工艺挑战并继续创新。

降低总体使用寿命成本

考虑到半导体生产的成本和产出的价值,必须避免停机以保持盈利能力。为了尽可能地降低总拥有成本,世伟洛克元件的设计,旨在具有挑战性的工艺环境中,经过数百万次的循环仍能提供一致的性能。我们知道,探索新的前体气体沉积方案 需要流体系统元件能够承受温度更高的生产工艺和更具腐蚀性的介质,我们设计的产品能够在具有挑战性的条件下持续使用,这样您就可以减少更换元件的频率,尽可能地减少工艺停机时间,提高产量。

对于芯片制造工具以外的应用,我们所提供的流体系统元件是为在各种工业设施应用中可靠地运行而设计的,帮助制造商避免停机,并降低与半导体设施的维护、修理和运营有关的成本。当地经过世伟洛克认证的流体系统专业人员,可以访问您的设施或与您进行虚拟连接,以提供技术支持,就系统设计提供建议,排除系统问题,提供流体系统培训,或就维护和运营实践提供咨询,帮助您提高系统性能。从工具安装到基础建设,从特种气体和化学品分配到中央公用事业工厂工作,我们可以为您的流体系统提供全面的支持。

在全球范围内持续获得产品和支持

我们拥有足够的人员、工艺和技术,让您有信心在整个运营过程中获得产品之间的一致性,这样您就可以反过来提供您的客户所期望的质量和一致性。这种一致性始于世伟洛克’在我们的 20 个制造厂所实施的严格的制造工艺控制 ,并得到数千名员工的支持,他们共同提供产品开发、培训、现场服务、技术服务、交付协调、规划支持以及其他必要的专业知识,帮助您在流体系统的整个生命周期内保持可靠的性能。我们的全球分配网络在 70 多个国家和地区的 200 多个销售与服务中心提供全面的销售、设计和装配、故障排除和培训支持,您还可以在我们的六个全球技术中心与具有先进的半导体应用知识的工程专家合作。

我们认识到元件的可用性对您的成功至关重要,因此我们在制造能力、供应链和与半导体客户的关系方面进行了大量投资,以预测需求并在您需要时提供您所需要的产品。凭借我们基于本地销售与服务中心的产品库存、全球供应链、简化的订单执行流程和物流网络,您永远不会缺少您所需要的产品。

安全流体系统运营

考虑到半导体设施中使用的化学品的性质,必须认真对待流体泄漏问题,避免流体系统泄漏需要在半导体制造工具等更多方面仔细选择每一个系统元件—。从诸如冷却器软管外侧的冷凝水没有得到适当的绝缘 (可能会导致滑倒的危险或停工)这样简单的事情开始,直到查明流体泄漏的来源。为了帮助您避免这样的问题,我们提供了一个全面的防泄漏、防腐蚀的流体系统元件和组件的组合,它结构设计正确,对您的设施的安全条件起促进作用。我们为我们的元件精心挑选材料,以确保化学兼容性,然后制造产品并加工表面,以增强半导体制造应用中的耐腐蚀性。我们的验证方案确认我们的产品适合在极端温度下与腐蚀性材料一起使用,保护您和您的工艺的完整性。

我们经验丰富的培训师还可以提供产品选择、安装、维护和系统设计培训,以确保您的团队成员掌握所需的知识,以保持您的运营安全性,同时实现可靠的长期流体系统性能。

高效、有效的设施建设

如果您正在建设一个新的制造设施,我们的全球工程建设服务专家可以帮助机械承包商在预算内按时完成项目,使流体系统快速可靠地运行。我们的流体系统专家可以提供技术支持,就产品选择、规格和设计提供咨询,以确保达到性能标准。例如,我们可以推荐特定的高性能软管,帮助简化冷却系统或输送工艺气体的系统的设计和安装。我们可以引进标准化的、一揽子的流体系统组件,如用于气体分配或使用点应用的吹扫面板解决方案,帮助减少安装、维护和使用所需的复杂性和工时。 我们还可以在现场和非现场—提供全面的材料管理支持,包括供应商管理的库存、成套件和战略库存管理—,以实现生产力和调度的提高。

在设备安装过程中,我们为气体设计工程师、机械承包商和特种化学品承包商提供流体系统设计和装配、轨道焊接、元件选择、安装和检查建议及培训。我们的团队还可以帮助确保在工具和通用公用事业连接期间没有任何遗漏,检查世伟洛克建造的流体系统组件(如气体面板)和软管连接是否无泄漏,并准备好启动和验证。

联系知识渊博的流体系统专家

资源中心

世伟洛克现场工程师就流体系统建造提供咨询服务

建造更具盈利能力的半导体工厂

了解为何选择高质量的流体系统零件和组件有助于加快半导体制造工厂的建设,并在工厂的整个使用寿命内降低总体拥有成本。

世伟洛克流体系统组件采用设计用于在半导体制造环境中持久使用的材料。

利用优化合金提高半导体良品率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端良品率并提高长期盈利能力。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。

问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

半导体无尘室

借助隔热软管解决半导体制造面临的挑战

阅读合适的隔热软管解决方案如何可以帮助解决与高精度半导体制造工艺相关的一些常见挑战。

应用于半导体行业的 ALD20 UHP 阀的无尘室组件

一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

装配工人在世伟洛克无尘室中制造半导体和元件

下一代半导体制造的创新

阅读如何通过提高产能利用率、元件可靠性和工艺控制来实现半导体制造创新。

选择正确的软管端接类型

检查柔性软管端接类型和实例

了解从制药到半导体等各行业主要使用的卡套管或柔性软管端接类型,以及如何评估和选择适合您应用的产品。