材料科学
材料科学培训
世伟洛克® 材料科学培训课程教您如何正确的选择的耐腐蚀材料,以帮助您保持流体系统的密封完好、高效运行。通过本课程,您将了解特种合金如何抗腐蚀,它们如何做到这一点,各种材料特性如何以及行业标准如何影响您的材料选择无论您是在处理酸性油气田,还是用于半导体制造的侵蚀性化学品前体,对于材料科学的深刻理解都是非常宝贵的。
可选课程
关于课程
主题
- 材料科学和腐蚀的原理及影响材料特性的其他因素
- 不同的腐蚀类型以及特种合金如何抵抗腐蚀
- 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁和合规性为要求苛刻的应用选择合适的结构材料
- 如何选择可抵抗酸性气体腐蚀且符合 NACE 标准的合适元件
- 涵盖材料性质和特性的关键概念,包括金属的原子级视图以及材料的微观结构特征和机械性能
目标受众
- 工程师、经理、主管、采购员或采购代理、技术助理以及参与材料选择过程的任何人员
- 寻求基础培训的新团队成员或希望复习的有经验的专业人员
课程时长
可通过虚拟方式提供全天课程,或在多天内以每节两小时的课程形式提供。参与者也可以选择以à自选方式参加两小时型课程,了解感兴趣的特定主题,如合金/腐蚀/材料选择、NACE、利用氢气工作、弹性体密封和增材制造。
您的讲师
首席科学家 Gerhard Schiroky 博士
Gerhard 于 2000 年加入世伟洛克,从那时起就一直在帮助客户寻找解决方案,以满足他们的材料要求。Gerhard 对材料相关的行业标准和标准规范有深入的了解,他撰写了各种技术出版物,主题包括 316L 不锈钢腐蚀、合金成分的影响、流体动力学和材料科学。他经常为客户提供对 NACE MR0175/ISO 15156 国际标准的进一步理解,以便为酸性气体应用选择材料,他还为改进的和新的合金制定了路线图,未来的流体系统部件都由这些合金构成。Gerhard 获得了 University of Utah 的材料科学与工程博士学位,他已名列 20 多项专利之中。
高级材料科学家 Robert Bianco 博士
Bob 于 2017 年加入世伟洛克,担任材料专家和世伟洛克’增材制造项目的技术负责人。Bob 在应用研发机构工作了近 30 年,他帮助客户为独特应用开发材料,并保护材料在其环境中不被降解。在加入世伟洛克之前,Bob 帮助开发了用于防止氧化的保护涂层和用于先进节能应用的材料系统。他还教授材料科学、增材制造、高温防氧化和不锈钢方面的课程。Bob 在 Ohio State University 获得冶金工程博士学位,他撰写或与人合作撰写了 12 项专利,50 多篇技术文章,以及两段关于新型材料或涂层成分和相关性能测试结果的书籍章节。
如何注册
注册参加以下列出的计划项目之一,或发送电子邮件至 analyticaltraining@swagelok.com 申请私人现场培训。您当地的授权销售与服务中心将跟进,提供完整详情。