alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

交通运输

世伟洛克提供必要的高性能流体系统元件 和设计专业知识,以使替代燃料车辆 OEM 和配套基础设施公司能够将清洁能源 车辆和加注设备安全地推向市场。


跳转到章节:


交通运输

燃料技术下一个前沿的性能与可靠性

对可持续性的需求正在推动整个交通运输市场的创新。替代燃料技术正在推动公共汽车、卡车和其他车辆比以往更为清洁且高效地运行。然而,伴随这些进步的是持续不断的挑战。 对于涉及对有潜在挥发性的加压小分子流体的储存、输送和使用的应用,为其搭建流体系统需要使用具有先进性能的元件。这还需要对材料科学、流体系统设计的优秀实践以及全球替代燃料行业的认证、标准和审批流程有深刻的理解。

  • 世伟洛克积极支持为交通行业开发替代燃料技术的公司,提供他们所需的流体系统专业知识和对应用要求的深刻理解,以便在这个以性能为导向、以安全为重点的市场中有效竞争
  • 我们提供各种经认证的流体系统元件和定制组件,其公差和材料成分可为氢燃料电池、压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 车辆和加注基础设施提供防泄漏性能
  • 我们还为客户提供咨询,帮助他们设计或改进车载燃料系统和加注站

如果您正在努力通过更洁净的交通解决方案来建设一个更洁净的环境,请与世界各地的运输公司合作,当他们的流体系统面对不能发生故障的需求时,他们会信任—世伟洛克。

联系流体系统专家

面向交通行业的产品

氢燃料电池和天然气车载流体系统以及为其提供燃料的基础设施需要高集成度的系统元件,以有效容纳高压小分子气体。我们为 OEM 提供高性能的世伟洛克®流体系统产品,其经过专门设计用于应对特种燃料市场中严峻的挑战。 我们的不锈钢元件为替代燃料车辆和基础设施提供所需的密封性、夹持强度、热性能、耐腐蚀性、延展性和易装配性。 它们还享受世伟洛克终身有限质量保证的支持,并由全球 200 多个授权销售与服务中心提供支持。

接头

接头

我们为替代燃料系统应用提供了多种接头,包括世伟洛克® FK 系列接头,可提供出色的卡套管抓紧和抗泄漏性能,还有让安装快速且简易的扭矩安装 (AbT) 接头,以及世伟洛克®卡套管接头,可提供能够抵抗振动疲劳的气密性。

阀门

阀门

无论您使用的是氢气还是天然气,都要找到可靠的球阀 (用于车载或加气机)、 单向阀 (用于在车载应用中防止出现过流量)、卸荷阀 (用于吹扫和排放应用)以及 仪表阀组 (可大幅降低加注站的潜在泄漏点
数量)。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

从数以百万计的 金属管芯、PTFE/PFA 管芯、橡胶管芯和热塑性管芯软管以及柔性卡套管 选项中选择, 以找到其设计旨在在氢气和天然气车载以及加注基础设施应用中性能良好的产品。

过滤器

过滤器

寻找并安装全焊接式内联或三通式过滤器,清除您的氢燃料系统中的颗粒污染物。

调压阀

调压阀

选择额定值合适的调压阀,以维持天然气加注基础设施的理想压力

世伟洛克压力表

测量装置

在车载 CNG/LNG 应用和加注基础设施中,利用易于使用和读取的 压力表 和其他测量设备,维持合适的流体条件。

卡套管和卡套管附件

卡套管和卡套管附件

寻找具有氢气和 CNG/LNG 燃料系统应用所需材料成分和性能特点的金属卡套管,要涵盖车载和加气站这两种应用。

为交通行业提供的服务

劳动力紧张、缺乏熟练的技术人员以及供应链的复杂性使流体系统应用的开发变得困难。世伟洛克可以为您提供所需的支持,以克服设计方面的挑战,选择元件,并排除问题,同时开发低排放燃料存储、运输和输送系统。我们可以为您提供定制子系统和专为适合您的确切规格而打造的组件,随时可供安装。或者,让我们经验丰富的流体系统专业人员帮助您的团队了解与流体系统优秀实践、趋势和技术或安装和安全有关的信息。

设计与装配服务

设计与装配服务

请让我们的流体系统专业人员为您打造世伟洛克®定制化解决方案,其范围可以是一些元件或完整的流体系统,包括集成到加气机、压缩机和燃料管路中的气体加注面板或组件。我们生产标准化的、可扩展的设计,并提供测试、检查和包装,以及诸如 CNC 弯管或卡套管和接头预装等服务。

现场工程服务

现场工程

我们经验丰富的现场工程师驻扎在世界各地,可以帮助您识别并解决应用挑战、排除故障,并根据导致腐蚀、氢脆化和化学兼容性问题的因素来推荐材料。

流体系统培训

流体系统培训

一只训练有素的团队有助于确保方法的一致性,并确保每次安装时均遵循您的标准。 世伟洛克提供有关材料科学、弯管、软管布线、轨道焊接以及产品选择、安装和检查等主题的培训,帮助您确保自己的团队成员能够有效地装配和操作关键气体。

现场服务

现场服务

世伟洛克现场工程师可以访问您的生产设施,帮助您从轻型或重型车辆、移动或固定加油站或设施内的流体系统中获得所需的性能。 在此过程中,我们可以帮助您最大限度地减少成本和流体系统停机时间,同时帮助您避免潜在的安全隐患和环境风险。

 

我们如何支持交通行业

提高安全性

在任何涉及处理和运输高挥发性流体的应用中,安全是一个高度优先的事项。当替代燃料汽车的未来采用情况取决于人们对该技术的安全使用的普遍看法时,这一点尤其重要。我们可以帮助您在流体系统相关的实践中建立安全性,从元件安装到日常维护皆可。我们提供:

  • 经过工程设计和测试的高质量世伟洛克元件和组件,使您在其整个生命周期内都能安全操作和维护,以及根据操作员安全的优秀实践设计的防泄漏式流体系统组件
  • 全面的流体系统培训计划 ,旨在通过提高流体系统的设计、安装、检查、操作和维护能力,帮助新团队和有经验的团队成员以及承包商更安全地工作
  • 评估和咨询服务,可帮助您解决整个流体系统的风险因素,如因元件安装或产品选择不当、系统设计效率低下或选择不适合替代燃料的材料而造成的流体泄漏

推动性能

设计氢气和 CNG/LNG 交通解决方案具有独特的挑战性。氢气会腐蚀和降解许多金属,如果密封不够紧密,它的小分子尺寸会导致泄漏。高压、快速变化的温度和持续的振动 都对替代燃料汽车的燃料系统和配套基础设施构成了挑战。我们在世界各地的工程师可以通过推荐或搭建流体系统元件和组件,帮助您找到您所需的先进流体系统性能,这些元件和组件经过配置以满足您的要求。

  • 我们标准化、可配置的流体系统组件经过全面的测试、检查、包装、质保,并且很容易使用单一的零件号来订购。通过我们的定制化解决方案计划,选择按照优秀实践搭建的流体系统组件,让您的团队能够将注意力集中在比设计和组装系统更紧迫的任务上。
  • 我们经验丰富的产品设计工程师拥有技术知识、先进软件和制造专业知识,可以定制流体系统产品以满足苛刻的规格要求。他们可以帮助处理诸如燃料管线集成、CNG 优先面板、分配系统、重载加气箱等应用。
  • 我们的材料科学家可以运用对冶金学和化学兼容性的专家级理解,帮助您针对具有挑战性的应用找到合适的材料和设计。通过与专家合作,选择具有所有符合认证、审批和成分的流体系统元件,尽可能地减少腐蚀、氢脆性和其他问题,从而在苛刻的应用中良好工作。

了解规范符合性  

仅仅获得可靠的流体系统元件是不够的—,您还需要供应商了解交通市场特有的工艺、认证和其他要求。世伟洛克产品经过全球相关行业组织的认证 ,使您可以放心地知道世伟洛克解决方案将满足您的性能标准并符合管理规定。我们可以帮助您处理:

地区合规需求

我们与地区标准组织合作,以了解复杂的工程要求,并提供各种经认证的车载和基础设施产品,帮助您在开展业务的任何地方保持合规。这些包括符合 EC-79 和 HGV 3.1 标准的氢系统产品和符合 NGV4.X 标准的加注系统产品,以及其他认证。

生产零件审批程序 (PPAP)

我们专门为汽车和其他交通运输行业的使用开发元件,提供达到 PPAP 3 级的标准产品。我们可以与您合作,确保您选择的解决方案符合规范。

国际材料数据系统 (IMDS) 要求

我们了解 IMDS 协议,我们可以帮助您更容易地填写施工文件的内容,以表明您符合环境法规要求。

技术洁净度要求

我们可以利用我们全面的高纯流体系统产品组合和严格的制造控制,帮助您达到您在苛刻的应用中所需要的洁净度水平。

生产排放合规性

我们的现场工程团队训练有素,随时可以到您的设施帮助识别您的系统中潜在的泄漏点,并建议使用经过低排放认证的防泄漏、合规的元件,以帮助您避免与逸散性排放有关的罚款和声誉损失。

尽可能减少停机时间,提高可靠性 

无论您在搭建的是车载、加注还是设施内流体系统,您都需要获得现成的、可靠的流体系统元件,以保持您的装配线和关键工艺的运作。我们通过遍布 70 个国家和地区的 200 多家授权销售与服务中心提供支持。在这里,经过世伟洛克培训的当地认证员工可以为您提供便于获取的、全球一致的适合交通行业应用的流体系统产品。他们还可以提供现场协助,以帮助您排除故障并避免流体系统泄漏、效率低下或停机。

  • 选择我们的组件,如按扭矩安装 (AbT) 或 FK 系列中压接头,其设计具有可靠性,易于安装、改造和目视检查,因此您可以安全、可靠地快速装配复杂系统
  • 与世伟洛克认证的当地员工合作,他们会设计出可直接集成的、经过全面工程设计的流体系统组件,其配置可使其在您的应用中具有可靠的性能,尽可能地延长设备的使用寿命,同时减少泄漏的风险。他们还可以减轻您的员工的负担,让后者能够在装配和维护流体系统上投入更少的时间
  • 我们的现场服务专家可以评估您的流体系统,并提供优先目标建议,以提高您的整体系统的可靠性,在此过程中提高正常运行时间和安全性

 

资源中心

世伟洛克和 EMPA 共同推动了氢能车辆技术的发展

博客:在氢能交通的前沿领域

了解先进的接头技术如何帮助瑞士政府改进氢燃料电池车辆并促进清洁交通。

世伟洛克培训咨询服务技能差距

博客:四方面的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距

了解流体系统培训和咨询服务如何帮助操作员缩小日益拉大的跨多个行业的技能差距。

视频:搭建可靠的氢燃料电池系统

视频:搭建可靠的氢燃料电池系统

深入了解世伟洛克为获得多种产品的 EC-79 认证所做出的努力,

视频:合作研究促进了氢能交通的创新发展

视频:合作研究促进了氢能交通的创新发展

了解 Empa 在其氢解决方案中使用世伟洛克的 FK 系列接头

视频:New Flyer of America 依靠世伟洛克来加强创新和制造力度

视频:New Flyer of America 依靠世伟洛克来加强创新和制造力度

了解我们如何帮助确保大型公交车燃油的质量和可靠性而非传统的世伟洛克卡套管接头所实现的优势。

视频:Green Alternative Systems 制造始于世伟洛克的定制化解决方案

视频:Green Alternative Systems 制造始于世伟洛克的定制化解决方案

了解 Green Alternative Systems 与世伟洛克的合作如何帮助其加速生产速度、降低人工成本并提高系统可靠性。

世伟洛克 cng lng 接头

博客:选择高性能 CNG/LNG 接头

压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 运输应用,需要能够符合众多重要标准的高性能卡套管接头。

世伟洛克压缩天然气加气

博客:建设可靠的压缩天然气站

CNG 汽车越来越普遍,需要可靠的加气基础设施。

氢燃料电池技术

博客:氢气接头的剖面图

了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料

世伟洛克 CNG 车辆燃料系统

博客:采购高质量的 CNG 燃料系统元件

了解为压缩天然气(CNG)车辆、设备和基础设施选择和采购关键燃料系统组件时应考虑的因素。

加氢站

博客:优化氢燃料电池汽车的元件选型

氢运输的成功与否取决于指定和选择具有性能特点的可靠元件,以便在有挑战性的应用中持续使用。在此处了解如何选择理想的元件。

如何选择调压阀

博客:如何选择调压阀

了解工业流体与分析系统的常用调压阀类型之间的区别,以及如何选择适合您系统需求的调压阀。