alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

如何选择调压阀

如何选择调压阀

调压阀简介与选型指南

调压阀在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。选择合适的调压阀对保障系统安全、按预期运行至关重要;选型不当会导致效率低下、性能不佳、故障频发,甚至带来安全隐患。

掌握调压阀选型方法,需要了解调压阀的不同类型、工作原理及其如何能够利用它们来满足您的系统需求。继续阅读,深入了解调压阀、其功能以及如何根据系统需求确定理想选型。

 

什么是调压阀?

从基本层面上讲,调压阀是一种机械装置,旨在控制上游或下游压力,响应系统中的变化。这些变化可能包括在常规系统运行期间发生的流量、压力、温度或其他因素的波动。

调压阀的作用是什么?

调压阀的作用是维持系统所需压力。重要的是,调压阀与阀门不同,后者控制系统流量并且不能自动调节。调压阀用于控制压力而非流量,且可自动调节。

调压阀主要有哪两大类?工作原理分别是什么?

调压阀主要分为两类:减压阀和背压阀。

  1. 减压阀通过感应出口压力并控制其下游压力,从而调节工艺压力
  2. 背压阀通过感应入口压力并控制其上游压力,从而调节工艺压力

您理想的调压阀选择取决于您的工艺要求。例如,如果您需要在系统介质到达主工艺前将来自高压源的压力降低,减压阀可以执行此工作。相比之下,背压阀可在系统条件导致压力高于所需水平时,通过释放多余的压力来帮助控制和保持上游压力。如果在正确的环境中使用,每种类型均可帮助您在整个系统中保持所需的压力。您可在我们的详细博客文章中了解更多调压阀类型 。

调压阀主要有两种类型:减压阀和背压阀

减压阀
工艺
背压阀

 

调压阀的工作原理是什么?

调压阀依靠三大关键组件实现压力调节:

  1. 控制元件,包括阀座和提升阀芯。阀座有助于控制压力并防止在关闭流体时流体泄漏到调压阀的另一侧。系统运行时,提升阀芯与阀座共同完成密封动作。
  2. 传感元件,通常为隔膜或活塞。传感元件可使提升阀芯在阀座内升降,从而控制入口或出口压力。
  3. 加载元件。根据应用,调压阀可以是弹簧加载调压阀,也可以是圆顶加载调压阀。加载元件会在隔膜上方施加向下的平衡力。

这些元件共同工作,以实现所需的压力控制。活塞或隔膜可感应上游(进口)压力和下游(出口)压力。然后传感元件尝试寻找与来自加载元件的设定力之间的平衡,设定压力由用户通过手柄或其他转动机构进行调节。传感元件使得提升阀芯能够从阀座打开或关闭。这些元件共同工作,以保持平衡并达到设定压力。如果一个力发生变化,其他一些力也必须发生变化才能恢复平衡。

背压阀与减压阀对比

背压型调压阀与减压型调压阀工作原理相近。如图 2 所示,二者均需平衡弹簧力 (F1)、进口压力(F2) 与出口压力 (F3)。在这里,弹簧力必须等于进口压力和出口压力的合力。

在减压阀中,必须平衡四种不同的力,如图 1 所示。其中包括加载力 (F1)、进口弹簧力 (F2)、出口压力 (F3) 和进口压力 (F4)。总加载力必须等于进口弹簧力、出口压力和进口压力的组合。

背压阀 
减压阀
背压阀可平衡弹簧力 (F1)、进口压力 (F2) 和出口压力 (F3) 
减压阀可平衡加载力 (F1)、进口弹簧力 (F2)、出口压力 (F3) 和进口压力 (F4)

如何选择调压阀

正确选择调压阀,首先需理解其工作原理,以便根据系统需求匹配相应的调压阀特性。以下是选型时需要考虑的关键问题。

 

如何根据系统流量与压力需求确定合适规格的调压阀?

调压阀的合适规格通常由系统流量决定,安装规格匹配的调压阀是维持所需压力的关键。大规格调压阀可在有效控制压力的同时承受更大流量,小规格调压阀则适用于低流速工况。确定调压阀部件的尺寸大小也是很重要的。例如,使用更大的隔膜或活塞来控制更低压力的应用会更有效。所有组件均应根据系统需求选择合适的尺寸。

如何根据系统压力选择调压阀?

由于调压阀的主要功能是管理系统压力,因此确保您的调压阀选型适合最大、最小和系统运行压力是至关重要。压力控制范围通常是调压阀产品规格中的重要指标,对正确选型至关重要。

调压阀能否承受系统温度范围?

由于工业工艺的温度范围较广,所选调压阀应能满足预期的常规运行工况要求。需考虑环境因素、流体温度,以及焦耳-汤姆逊效应等因素,焦耳-汤姆逊效应会因压降导致温度骤降的情况。

针对工艺敏感度,哪种调压阀更合适 - 弹簧加载式还是圆顶加载式?

在调压阀中确定控制模式的选择,工艺敏感性发挥着重要作用。如上所述,大多数调压阀为弹簧加载调压阀或圆顶加载调压阀。弹簧加载调压阀是由操作员通过转动外部旋转手柄来控制的,该旋转手柄可控制传感元件上的弹簧力。相比之下,圆顶加载调压阀利用系统内部的流体压力提供作用在传感元件上的设定压力。弹簧加载式调压阀更为常见且操作人员更为熟悉,而圆顶加载式调压阀可在高精度要求的应用中提升控制精度,也更适用于自动化应用。

如何选择与系统介质及材质相容的调压阀?

调压阀各元件材质须与系统介质相容,以延长组件寿命并避免停机。尽管橡胶和弹性体部件会出现一些自然退化,但某些系统介质可能会导致退化加速和调压阀过早出现故障。您可通过我们的材料科学培训 课程,了解有关弹性体密封件和其他调压阀组件的化学相容性的更多信息。

观看下方视频,了解有关调压阀选型的更多信息。

随着对可用调压阀类型及其工作原理的更深入了解,您将能够更好地作出合适的选择。调压阀供应商应能够为您提供尺寸信息、压力和流量要求、温度范围,以及可满足您系统需求的正确控制模式。您可使用我们的调压阀流量曲线生成器,对比不同应用场景下的调压阀,开启选型流程,再咨询当地压力控制专家获取更多信息。

若您系统的特定需求远远超出了本文的内容。我们提供培训机会 ,可帮助流体系统专业人员更全面地理解:如何通过合适的调压阀提升安全性与工作效率。

此外,您的调压阀供应商应该能够通过努力了解您的系统要求,来帮助引导您做出正确的选择。我们经验丰富的专家可提供这种帮助,利用全面的应用知识和工程支持,作出适合您系统的选择。如您希望优化调压阀运行性能,请联系我们的压力控制专家团队进行沟通。

咨询世伟洛克专家

相关产品

圆顶加载减压阀

减压阀

世伟洛克减压阀确保流体系统实现可靠、精准的控制。

弹簧加载背压阀

弹簧加载背压阀

通过精确控制入口压力,确保输出的一致性。

圆顶加载背压阀

圆顶加载背压阀

通过在流量变化条件下调节上游压力,保护敏感设备。