alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

在氢能交通的前沿领域

世伟洛克和 EMPA 共同推动了氢能车辆技术的发展

探索新的前沿领域:Empa 如何推动氢燃料电池车辆的发展

瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 每天都在进行着尖端研究,其中多数是致力于瑞士经济的去碳化。Empa的“move”交通工具演示器是这些努力的关键部分,其聚焦于交通运输业如何利用有前景的新技术,比如电池动力的电动车辆、氢燃料电池驱动的电动车辆和合成燃料驱动的车辆

“我们的目标是将研究转化为可市场化的创新,”Empa交通工具、能源和环境部门主管BrigitteBuchmann博士说。“我们将自己视为研究和应用之间的桥梁。”

氢燃料交通工具是“move”的一个重要话题。除了开展氢气储存和氢气应用领域的研究外,他们任务中的关键一点是,为新技术的实施,建立起科学支撑。在这一背景下,世伟洛克与相应的安全机构 Suva 合作,评估了一项由世伟洛克开发的,可用于高压安装的新型接头技术,以便初步使用于“Move”设施中。此次评估,促使瑞士政府对现有的安装法规进行了修订,使得新的接头技术可在市场上应用。

Empa 和世伟洛克自 20 世纪 60 年代就开始合作,随着 Empa 对新技术领域的探索,双方的关系也在不断发展。继续阅读以了解Empa和“Move”将如何在蓬勃发展的氢能交通领域中持续取得进展。

克服氢气固有的挑战

empa 与世伟洛克在产品选择以外的氢燃料电池技术项目上密切合作氢气必须压缩储存,以达到必要的能量密度。向车辆中的储氢瓶中注入氢气会导致储氢瓶中的温度明显升高。为避免储氢材料提前老化,氢气在加注前必须预冷至 -40°C。Empa正在对这种预冷方式的替代方案进行评估,方法是对替代方案的流入几何形状进行详细的模拟和热力学分析。

“在设计和实施氢气实验时,安全是我们的主要关注点。”Empa 汽车动力系统技术实验室负责人 Christian Bach 说。“在这一背景下,我们非常有兴趣与世伟洛克这样的行业伙伴合作,由他们为我们提供高质量的产品和咨询服务。”为了满足氢气安装的安全性能,Empa 在其应用中,必须符合很多有关通用要求和测试方法的法规和标准。

FK 系列接头提供了长久的密封性能,其机械强度与焊接连接相当。

世伟洛克® FK 系列接头,是专门为氢气应用而开发的。为避免安全问题并符合安全要求,Empa 使用的是焊接锥面和螺纹连接,直到与世伟洛克合作:世伟洛克® FK 系列接头,是专门为氢气应用而开发的。FK 系列接头提供了氢气密封所需的性能,其机械强度与焊接连接相当。FK 接头也更容易安装,从而降低了整体的人力和维护成本。

“FK 系列很好地满足了 Empa 的储氢需求,”世伟洛克瑞士总经理 Thomas Freund 说。“安装简便,再加上其更高的安全性、可靠性和密封性,这是巨大的优势。”

对未来发展的全面支持

随着 Empa 持续开发氢燃料电池技术的解决方案,他们与世伟洛克的紧密合作将不仅限于产品选择。

作为一家研究机构,Empa 意识到定期轮换的大学生,需要适当的培训 ,以便在 “move”中运用这些系统和技术。“在每个大学学期开始时,我们会让学生参加安全研讨会,了解卡套管接头安装、弯管和其他现场培训的基本知识,”Freund 说。“这是 Empa 确保现场安全和系统可靠性的一部分。”

世伟洛克为Empa 提供本地设计和装配服务,为“move”实验室的氢气储存提供可靠的预装子系统。其中,包括储气罐组件和气体分配歧管,使“move”实验室能够将他们所有精力集中在研究上,而不是在耗时的系统组装上。世伟洛克产品通过 Empa 的“move facility”被用于气体分配系统等应用中。

“重要的是,我们的工业合作伙伴能够与我们一起应对新挑战并落实新技术,”Bach 说。“我们需要得到可靠且准确的信息,以便建立尽可能好的系统,我们从世伟洛克那里得到了这些信息。”

是否有兴趣了解更多有关氢气应用的世伟洛克解决方案?请联系您当地的世伟洛克授权销售与服务中心了解更多信息。

联系您当地的世伟洛克销售与服务中心

相关文章

氢燃料电池技术

氢气接头的剖面图

了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料系统。

加氢站

优化氢燃料电池汽车的元件选型

氢能交通依赖于可靠的元件规范和选型。从世伟洛克了解更多信息。

气瓶

Luxfer 氢燃料电池应用案例

世伟洛克的协作精神和投资获得 EC-79 认证的意愿,帮助 Luxfer 创造出驱动 144 辆氢燃料电池公共汽车的燃料传送系统。了解世伟洛克曼彻斯特如何全力投入来推动 Luxfer 实现创新。