alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

流体システムに関する判断に確信を ― プロジェクトを早期に具体化するために

流体システムの要件を早期に明確化してリスクを低減することで、プロジェクトを基本設計(FEED)や詳細設計にスムーズに移行することができます。

指定販売会社を検索する

 グローバル・コンストラクションに戻る


概念設計(Pre-FEED)エンジニアリング・サポート


概念設計(Pre-FEED)の重要性については、すでにご存じかと思います。概念設計(Pre-FEED)でプロジェクトの範囲が具体化し、前提条件が要件へと変わり、初期段階での意思決定によってコスト、リスク、施工性が左右されることになります。

スウェージロックは、この段階においてお客さまをサポートします。なぜなら当社はオーナー/オペレーターや EPC、そして多くの場合、EPCが参画する前からエンジニアリング・コンサルタントと共にプロジェクトに携わっているからです。当社は、今まさに行われている意思決定に流体システムの専門知識を活かし、概念設計(Pre-FEED)で決まった内容を、基本設計(FEED)、詳細設計、試運転へと確実に引き継げるよう支援します。

専門スタッフに相談する

  ライン 

概念設計(Pre-FEED)における意思決定をサポート

電球のアイコン概念設計(Pre-FEED)では、プロジェクトの技術的な方向性を定めるべく、限られた情報を基にコンセプトを評価し、トレードオフを検討し、設計の基礎を決定します。この初期段階での意思決定が、後工程におけるコスト、施工性、プロジェクトの遂行に影響を及ぼすことになります。

この段階では、スウェージロックはお客さまのチームと連携しながら、流体システムに関する意思決定を明確化し、現段階でお客さまが定義した内容を、基本設計(FEED)および詳細設計へと確実に引き継げるよう支援します。

  • 流体システムに関する前提条件を、要件化する前に検証する
  • 材料や部品のトレードオフに関する初期段階での意思決定をサポートする
  • 流体システムの知見を活かして設計開発の基盤づくりに貢献する
  • 施工性およびライフサイクルのリスクを顕在化する前に特定する
  • 長期リード・タイムやサプライ・チェーンに関する考慮事項を早期に通知する

スウェージロックは、プロジェクト・ライフサイクルにおけるお客さまの状況を理解しています

ライフサイクルのアイコン概念設計(Pre-FEED)では、さまざまな選択肢を精査し、ステークホルダー間の調整を図り、後工程を担当するチーム向けの技術的な指針を定めることになります。この段階では:

  • 設計が意図的に未完成の状態にある
  • コストおよびスケジュールがまだ流動的である
  • 仕様は検討中で、まだ確定していない
  • リスクは特定されているものの、軽減には至っていない

スウェージロックの役割は、流体システムに関する実践的な助言を提供することで、お客さまがこのような複雑な状況を乗り切れるよう支援することです。これで、プロジェクトが進展しても初期段階での意思決定を確実に実現することができます。

スウェージロックは概念設計(Pre-FEED)を支援します概念設計(Pre-FEED)を確認するエンジニア

スウェージロックが初期段階での 流体システムの定義 をサポートすることで、概念設計(Pre-FEED)において次のような成果が得られます:

  • プロセスの意図およびオペレーション範囲に整合する
  • 適用される規約や規格に準拠する
  • 基本設計(FEED)の指針とするのに十分な明確さを確保しつつ、ソリューションを過度に限定しない

小口径チューブの仕様を早期に明確化する

大半のプロジェクトでは、小口径チューブの仕様検討や部品の選定は概念設計(Pre-FEED)の段階から始まります。既存の規格、初期段階でのパッケージの前提条件、あるいはさまざまなステークホルダーの助言に基づいて行われることも少なくありません。スウェージロックは、小口径チューブの仕様を確認して助言することで、一貫性があり、技術的に優れ、お客さまの設計基準に沿った仕様を、早期に明確化できるよう支援します

サポート内容:

  • 小口径チューブ・システムの仕様の意図および重要な要件を明確化する
  • 初期段階での規格や材料の前提条件と使用条件との整合化を支援する
  • 標準化やサブアセンブリーを導入することで、将来的な取り付け効率の向上が見込める個所を特定する

施工性およびライフサイクルに関する知見を、初期段階での意思決定に反映させる

建設や立ち上げでは、初期段階では合理的と思われていた前提条件が課題に転じるケースも少なくありません。スウェージロックは概念設計(Pre-FEED)以降も継続的に関与するため、現場での問い合わせや手直しにつながりがちなパターンを認識し、比較的容易に調整を行うことが可能なうちにお客さまが対処できるよう支援します。

サポート内容:

  • 取り付けに影響するレイアウトやアクセスに関する考慮事項を明示する
  • ライフサイクルのパフォーマンスに影響するメンテナンス性や操作性に関する考慮事項を明確化する
  • インターフェースが重要な場面でパッケージ・ベンダーやその他のステークホルダーとの調整をサポートする

安全性および規制順守に関する考慮事項を早期に組み込む

安全性のアイコン安全性および規制順守の要件は、初期段階での定義段階で検討することで対応しやすくなります。スウェージロックは、概念設計(Pre-FEED)における意思決定に後工程を見据えた視点を取り入れ、設計が進展しても実用性を失わない要件の策定を支援します。

サポート内容:

  • セーフティ・バイ・デザイン(設計段階からの安全性確保)の議論に流体システムの視点を取り入れる
  • 圧力逃がし、テスト、規制への適合性に影響を及ぼす可能性のある初期段階での前提条件の特定を支援する
  • 規制順守に関して求められる事項を基本設計(FEED)に引き継げるよう、明確な文書化を支援する

スウェージロックのサポート方法

スウェージロックは、ローカルに密着しながら世界各地で一貫したオペレーションを行っている 指定販売会社 のグローバル・ネットワークを通じてサポートを提供します。指定販売会社は、オーナー、エンジニアリング・コンサルタント、EPC、パッケージ・ベンダーと直接連携し、設計段階が進んでチーム間で責任の所在が移り変わる中でも、足並みを揃えられるよう支援します。

ライン 

地球のアイコン最も重要な初期段階からスウェージロックにご相談ください

柔軟な意思決定が可能な段階こそ、適切な助言が非常に大きな影響を及ぼすことになります。スウェージロックは、コンサルティング・パートナーとして、スムーズな設計、取り付け、立ち上げをサポートする流体システム要件の定義を支援します。

プロジェクトについてスウェージロックに相談する