어떤 경우에 수소 취성에 대해 걱정해야 합니까?
수소 취성에 대응할 때, 함께 작용하면 문제가 될 수 있는 세 가지 요소에 대해 알아보십시오.
CRAIG GIFFORD:
Ask Swagelok에 오신 것을 환영합니다. 저는 Craig Gifford이며, 오늘 Swagelok 선임 금속공학 과학자인 Buddy Damm과 함께 합니다. 앞서 수소 취성에 대해 다룬 바 있습니다. 오늘은 "어떤 때 수소 취성에 대해 우려해야 합니까"라는 점에 대해 논의하려고 합니다.
BUDDY DAMM:
좋습니다. 수소 취성은 세 가지 일이 함께 일어날 때 발생합니다. 첫 번째는 인장 응력입니다. 두 번째로는 수소 원자가 있어야 하고, 마지막으로 취약한 재질이 있어야 합니다.
CRAIG GIFFORD:
그렇군요, 이해가 됩니다. 그러면 좀 자세히 살펴보겠습니다.
BUDDY DAMM:
인장 응력의 관점에서, Swagelok 부품은 고압 수소 밀폐에 사용됩니다. 따라서, 이러한 고압이 부품에 인장 응력을 가하게 됩니다. 이것이 일차적인 원인입니다. 두 번째 원인은 외부적인 것일 수 있으며, 부품에 굽힘 하중을 가하는 물건일 수 있습니다. 이러한 하중은 정적일 수 있으며, 이는 하중이 그 자리에 그냥 있음을 의미합니다. 고압이 그냥 한 자리에 가해지는 것입니다. 또는, 생겼다가 없어짐을 반복하는 동적 순환 압력 사이클과 같은 하중일 수도 있습니다. 이를 이해하는 것이 중요합니다.
두 번째 요소는 수소 원자의 존재입니다. 기체상 수소 시스템에서, 수소는 산소나 질소가 O₂ 및 N₂인 것처럼 이원자 분자인 H₂입니다. 하지만 H₂ 분자가 엔지니어링 합금의 표면에 접촉하면 원자 두 개로 분리될 수 있습니다. 그리고, 수소 원자는 가장 작은 원자에 속합니다. 따라서, 수소 원자는 금속의 격자 구조 내로 확산되어 문제를 일으킬 수 있는 곳으로 이동하고 수소 취성을 발생시킬 수 있습니다.
세 번째 요소는 조금 더 복잡하며, 바로 재질의 취약성입니다. 경험에 비추어 보면, 모든 합금은 어떤 면에서든 수소 취성에 취약합니다. 강도가 매우 높은 합금은 일반적으로 연성이 더 낮으며 수소 취성으로 인해 손상될 위험이 훨씬 더 높습니다. 반면, 스테인리스강과 같이 강도가 낮거나 중간 정도인 합금은 연성이 높고, 수소가 있는 곳에서 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다.
CRAIG GIFFORD:
맞습니다. 예. 설명해주셔서 감사합니다. 그리고 Ask Swagelok에 참여해주신 여러분께도 감사드립니다.