alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

올바른 재질을 선정하는 방법

재질 선정 가이드

유체 시스템 부품의 안전성, 신뢰성, 생산성을 보장하는 데 재질 선택이 중요한 역할을 하며, 특히 까다로운 해양 환경은 더욱 그렇습니다. 부식성 성분, 극한의 온도, 높은 압력에 대한 노출로 인해 응력 하에서 성능을 발휘하도록 설계된 재질이 필요합니다. Swagelok은 이러한 문제를 충족하도록 설계된 광범위한 옵션을 제공함으로써 운영업체가 위험을 경감하고 사용 수명을 연장하도록 지원합니다. 

불소 화학물질의 특성, Swagelok 제품 중 시트 및 씰 재질 옵션, 규제 지침에 대한 자세한 내용은 Swagelok PFAS 빠른 참조 안내서를 참조하십시오.

해양구조물을 세우려면 약 15km에 가까운 배관과 2만 개 이상의 유체 시스템 부품, 최소 만 개의 피팅이 필요하고 기계적 체결을 8천 번이나 해야 합니다.

피팅 및 튜빙 합금 선택 

일정한 재질을 선택하기란 쉽지 않은 것은 당연합니다. 계장 라인, 유압 전력, 화학물질 주입, 홍수 시스템 등에 대한 재질을 선정할 때에는 고려할 사항이 많습니다.

바로 이러한 부분을 스웨즈락이 도와드리겠습니다. 스웨즈락은 1947년부터 계속해서 부식을 연구하고 있습니다. 부식에 대한 재질의 속성뿐 아니라, 부식을 일으키는 요인에 대한 깊은 이해를 바탕으로 귀하가 손쉽게 올바른 재질을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 스웨즈락은 최소 2개, 최대 10개의 다양한 요소를 고려해 최적의 합금 조합을 사용하고, 스웨즈락 제품의 성능을 강화하는데 도움이 되는 우수한 부식 저항성을 가진 재질을 사용합니다. 

예시:

니켈 [Ni] + 구리 [Cu] = 합금 400(모넬 메탈®)

철 [Fe] + 니켈 [Ni] + 크롬 [Cr] + 몰리브덴 [Mo] = 316 오스테나이트계 스테인리스강

엄격한 품질 관리, 전문 지식, 공인 판매 및 서비스 센터의 현지 지원을 통해 스웨즈락은 세계에서 가장 열악한 환경에서도 믿을 수 있는 전문 서비스를 제공하고 있습니다.

> 재질 선정 가이드 다운로드하기

관련 내용

부식이란 무엇인가요?

모든 금속은 특정한 조건에서 부식됩니다.

부식은 환경과의 상호작용으로 인한 재질의 물리적 퇴하를 말합니다. 금속 원자가 유체에 의해 산화될 때 부식이 발생하며, 이 때 금속 표면의 재질이 손실됩니다. 이러한 손실로 인해서 부품의 벽 두께가 얇아지고 기계적 결함이 생기기 쉬워집니다.

재질은 중요합니다.

녹이란 일반적으로 발생하는 부식의 부산물로서 철의 부식으로 유발되며 철산화물을 형성합니다. 이외에도 많은 유형의 부식 유형이 존재합니다. 사용자 환경에 맞춰 최적의 재질을 선택하기 위해서는 부식의 유형별로 적합한 재질이 어떤 것인지 반드시 이해하고 있어야 합니다.

부식 

다음 사항을 참고하시면 부식이 애플리케이션에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

  1. 형태, 발생 위치, 원인 등으로 부식의 유형 을 파악합니다.
  2. 내식성이 있는 재질을 선택합니다.
  3. 틈새 부식이 발생할 수 있는 위치를 최소화합니다.
  4. 갈바닉 부식을 일으킬 수 있는 서로 다른 금속의 접촉을 피하십시오.
  5. 부식의 가능성을 줄이기 위해 지지대 및 클램프 부터 튜빙 등, 다양한 툴을 활용하십시오.
  6. 업계 표준 및 기본 요구사항을 이해하십시오.
  7. 교육을 통해 더 알아보십시오.

신뢰할 수 있는 전문가와 상담하기  전문 서비스 상세 보기


다양한 부식의 유형

적합한 재질을 찾으면, 문제의 근본 원인을 해결할 수 있습니다.

일반(균일) 부식

일반(균일) 부식

일반 부식 또는 균일 부식은 식별하기 가장 쉽습니다. 일반 부식을 발견하는 법을 소개합니다.

국소적 공식(pitting corrosion)

염화물이 함유된 유체로 인한 국지적 공식 부식

재료 표면에 구멍이 어떻게 형성되는지 알아보십시오.

국소적 틈새 부식

염화물 함유된 유체로 인한 국지적 틈새 부식

유체 시스템의 틈새나 좁은 공간에서 부식이 어떻게 형성되는지 확인하십시오.

응력 부식 균열

염화물이 함유된 유체로 인한 응력 부식 균열

응력 부식 균열이 자재를 어떻게 훼손하게 되는지 소개합니다.

Sour 가스 또는 황화물 응력 부식

높은 황화수소 분압으로 인한 사워 가스 균열 또는 황화물 응력 균열

사워 가스(Sour gas) 환경은 황화물 응력 부식을 유발할 수 있습니다. 그 형성 과정을 확인해보십시오.

수소 취성

수소 취성

금속은 수소 원자를 만나면 쉽게 부서집니다. 적합한 저항성을 가진 재료를 선택하는 것이 필요합니다.

입계 부식

입계 부식

입계 부식이 재질에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보십시오.

갈바닉 부식

전해질이 존재하는 환경에서 일어나는 갈바닉 부식

갈바닉 부식의 원인과 예방법을 소개합니다.

내식성이 있는 재질 선정

다양한 유형의 부식에 대응하기 위해 사용할 수 있는 재질을 확인해 보십시오.