수소 시스템이 오일 및 가스에 비해 구조가 다른 이유는 무엇 때문입니까?
수소 유체 시스템이 오일 및 가스에 비해 구조가 다른 이유를 알아보십시오.
CRAIG GIFFORD:
Ask Swagelok에 오신 것을 환영합니다. 저는 Craig Gifford이며 오늘 Swagelok 클린 에너지 부문 글로벌 기술 책임자인 Chuck Hayes와 함께 합니다. 저희는 수소 애플리케이션과 오일 및 가스 애플리케이션에 사용할 유체 시스템을 설계하는 경우의 차이에 대해 알아봤습니다.
그러면, Chuck씨, 바로 본론으로 들어가자면, 수소 유체 시스템과 가스 유체 시스템의 설계가 달라야 하는 이유가 무엇 때문입니까?
CHUCK HAYES:
Craig씨, 애초에 가장 중요한 차이점은 수소가 저분자 가스라는 사실입니다.
CRAIG GIFFORD:
그러면, 저분자라고 할 때, 작다는 것이 어떤 의미일까요?
CHUCK HAYES:
수소 원자의 크기를 골프공 크기와 비교한다고 하고, 골프공 크기를 지구 크기와 비교한다면 그 크기 비율이 거의 비슷합니다. 그러니까 아주 아주 작은 거죠. 생각해보면 골치 아픈 문제입니다.
CRAIG GIFFORD:
그럼, 그렇게 작다는 게 왜 중요합니까?
CHUCK HAYES:
그 점이 중요한 이유는 수소가 누설되지 않도록 밀폐해야 하는 방법 때문입니다. 수소는 바로 누설되지 않아야 하는 프로세스이고, 수소 분자는 오일 분자보다 훨씬 작은 저분자이기 때문에 정말 작은 누설 경로로도 빠져나갈 수 있습니다.
그러한 누설 경로 중 하나로 연속 기공 구조라는 형태를 들 수 있습니다. 두 금속 표면을 서로 결합한다면, 수많은 종류의 작은 요철이 생길 수 있고, 그러한 요철 사이의 영역을 수소가 비집고 나가 대기로 누설될 수 있는 연속 기공 구조라고 부릅니다.
이를 해결할 수 있는 방법 중 하나는 Swagelok 튜브 피팅을 사용하는 것입니다. Swagelok은 실제로 수소가 빠져나가거나 가스가 누설되는 것을 억제하는 솔루션을 제공합니다. 이에 대해서는 나중 세션에서 설명하겠습니다.
CRAIG GIFFORD:
그렇군요. 좋습니다. 감사합니다. 정말 도움이 많이 되었습니다. 그리고 Ask Swagelok에 참여해주신 여러분께도 감사드립니다.