alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

제품 인증이 등록되었다는 것은 어떤 의미입니까?

Chuck Hayes가 제품 인증 등록이 어떤 의미인지 단계별로 설명합니다.

현지 전문가 찾기


CRAIG GIFFORD:
Ask Swagelok에 오신 것을 환영합니다. 저는 Craig Gifford이며 Swagelok 글로벌 수소 전문가인 Chuck Hayes와 함께 합니다. 앞서 수소와 압축 천연가스 등 클린 에너지 분야의 인증에 대해 이야기했던 적이 있습니다.

생각에 떠오르는 질문 중 하나는, “제품이 등록된다는 것은 어떤 의미입니까?” 그다음, “설계자가 등록되지 않은 제품을 사용하려고 하는 경우 어떻게 해야 합니까?”

CHUCK HAYES:
사실상 설계자가 있는 지역과 현지 규정이 어떤지에 따라 결정됩니다. 예를 들면, 대부분의 지역에서는 차량에 해당 지역의 국제 표준에 따라 테스트된 부품을 사용해야 합니다. 이전에 설명한 것처럼 북미에는 CSA 표준이 있고, 유럽에는 EN 표준이, 전 세계 나머지 지역에는 ISO 표준이 있습니다.

하지만, 차량 부품의 테스트에 대해 이야기할 때는 두 가지 테스트 방식이 있습니다. 그 중 하나는 테스트 하우스를 거치는 것이고, Swagelok에서 사용하는 테스트 하우스 중 하나는 네덜란드의 Kiwa입니다. 여기는 국제 표준에 따라 모든 테스트를 실행한 다음, 담당 기관에 제출하며, 네덜란드의 경우는 RDW가 여기에 해당합니다. 그다음, 모든 페이지에 보라색 인지를 붙이고 등록 번호를 부여합니다. 그러면 등록 절차가 완료된 것입니다.

다른 곳도 표준에 따라 테스트를 실행하지만 실제로 등록은 하지 않고, 테스트를 받았음을 밝히는 인증서 또는 증명서와 전체 테스트 보고서가 사용 가능하다는 선언서를 제공합니다.

CRAIG GIFFORD:
언제 이러한 인증이 중요해집니까?

CHUCK HAYES:
인증이 중요한 이유 중 하나는 인프라입니다. 때로 인프라의 경우, 모든 표준에 업계에 사용 이력이 있는 부품을 사용하도록 허용하는 주의 사항이 있습니다. 따라서, Swagelok은 50년간 이를 활용해 왔습니다. 모든 테스트를 실행하지는 않을 것입니다.

그러면 그걸 어떻게 입증할 수 있습니까? 한 가지 방법은 연구소로 가서 테스트를 실행하는 것입니다. 다른 방법은 내부 테스트 보고서에 해당 충전소에 부품을 사용할 수 있음을 명시하는 것입니다.

하지만, 다음 문제는 이를 인프라에 투입할 때 다음과 같은 점을 고려하면 약간 난감해집니다. “누가 이를 인증할 것이며, 해당 기관이 어디인가?”

따라서, 예를 들어 미국의 경우, 해당 분야에 관할기관(Authority Having Jurisdiction, AHJ)이 있습니다. 텍사스의 경우에는 Texas Railroad가 여기에 해당합니다. 캘리포니아의 경우는 캘리포니아 대기 환경국(CARB)입니다. 캔자스의 경우는 현지 소방서장입니다.

CRAIG GIFFORD:
아, 알겠습니다. 중구난방이군요.

CHUCK HAYES:
그렇습니다. 실제로 어디에 있는지에 따라 달라집니다. 사용자가 이를 인정할 수 있도록 하려면, 테스트 보고서가 사용 가능할 경우, 밸브가 정상이며 수소 환경에서 테스트되었고 사용하기에 적합함을 알 수 있습니다. 다시 말하자면, 안전이 가장 중요합니다. 그리고, 안전 기준은 어디에 있는지에 따라 달라집니다.

여러분이 무엇을 해야 할지, 어디로 가야 할지 알아내려고 할 때, Swagelok이 도와드릴 수 있습니다.

CRAIG GIFFORD:
감사합니다. 정말 많은 도움이 되었습니다. Ask Swagelok에 참여해주신 여러분께도 감사드립니다.