alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

当产品被列入认证时意味着什么?

Chuck Hayes向我们介绍了将产品列入认证意味着什么。

(+) 查看文本

CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是 Craig Gifford,和我在一起的是 Chuck Hayes,他是世伟洛克全球氢能专家。

Chuck,我们一直在讨论清洁能源领域的氢气和压缩天然气的认证问题。

其中一个问题是,“产品通过认证意味着什么?”

然后,“当设计师试图使用未通过认证的产品时,他们应该怎么做?”

CHUCK HAYES:
这取决于不同的地区,以及您所在的地区和当地的规定。

例如,在大多数地方,车辆的零部件必须经过测试,以符合当地的国际标准。

在北美,我们之前提到过 CSA 标准;在欧洲,则是 EN 标准,而世界其他地区则为 ISO 标准。

但当我们谈到对它们进行测试时,有两种不同的测试方法。

一种是通过测试机构进行测试,我们合作的测试机构之一是荷兰的 Kiwa。

他们会按照国际标准进行所有测试,然后将测试结果发送给权威机构,即他们国家的 RDW。

他们会在每一页上盖上紫色的小印章,并给出一个列名编号。

这就是您最终获得完整清单的地方。

其他地方会按照标准进行测试,但实际上并没有列名,只有一份证书或证明信,上面写着已经过测试,还有一份声明和完整的测试报告。

CRAIG GIFFORD:
那么,什么时候开始变得重要呢?

CHUCK HAYES:
其中一个重要因素就是基础设施。

通常情况下,在基础设施中,所有的标准都有一个警告,允许您使用具有行业历史应用经验的部件。

这些部件我们已经使用了 50 年,您不可能通过所有的测试。

那么,如何证明这一点呢?

一种方法是去实验室做测试。

另一种方法是,我们有内部测试报告,能够让他们在这些加氢站上使用它们。

但下一步是,当我们投入基础设施时,如果您要问“谁来批准?谁是管辖机构?”,就会变得有点奇怪。

例如,在美国,我们有人称之为在该地区拥有管辖权的机构。

在德克萨斯州,是德克萨斯铁路局。

在加州,是加州空气资源委员会 CARB。

而在堪萨斯州,则是当地的消防局。

CRAIG GIFFORD:
哦,好吧。所以这是个大杂烩。

CHUCK HAYES:
真是个大杂烩。这真的取决于您在哪里。

为了帮助这些人能够批准阀门,提供测试报告有助于他们了解阀门是合格的,并且已经在氢气中进行了测试,可以使用。

同样,所有这些都与安全有关。因此,它会根据您所处的位置而变化。

当您想知道该怎么做,该往哪里走时,我们可以提供帮助。

CRAIG GIFFORD:
谢谢,Chuck。我们非常感谢。

感谢您来到我们的 Ask Swagelok。


寻找本地专家