어떻게 하면 구조를 통해 수소 시스템을 더 안전하게 만들 수 있습니까?
수소 유체 시스템 레이아웃의 안전에 구조가 어떤 역할을 하는지 알아보십시오.
CRAIG GIFFORD:
Ask Swagelok에 오신 것을 환영합니다. 저는 Craig Gifford이며 오늘 Swagelok 클린 에너지 부문 글로벌 기술 책임자인 Chuck Hayes와 함께 합니다. 지금까지 수소 애플리케이션과 오일 및 가스 애플리케이션에 사용할 유체 시스템을 설계하는 경우의 차이에 대해 알아봤습니다.
그러면, 오늘은 안전에 대해 알아보겠습니다. 어떻게 하면 설계를 통해 수소 유체 시스템을 더 안전하게 만들 수 있습니까?
CHUCK HAYES:
그건 정말 간단합니다. 우선, 안전에 대해 설명하겠습니다. 수소와 관련한 안전이라 하면 일반적으로 화재나 폭발로부터 수소를 보호하는 것이 가장 중요하다고 생각하기 마련입니다. 따라서, 수소의 폭발 한도 또는 화재 한도는 약 4%의 산소입니다. 그러므로, 산소를 4% 아래로 유지하는 것이 정말로 중요합니다. 일반적으로 1%를 임계값으로 사용합니다. 따라서, 이 임계값을 초과하는 누설은 문제가 될 수 있습니다.
Swagelok 제품을 사용할 때는 이 임계값을 권장합니다. 재미있는 점은 오일 및 가스 업계에서는 엔지니어링 업체가 패키지 공급업체 중에서 시스템 또는 그 일부를 구축하는 입찰을 받는 경우가 흔하다는 것입니다. 패키지 공급업체는 일반적으로 찾을 수 있는 가장 저렴한 부품 공급업체를 사용합니다.
문제는 그러면 여러 다른 기술이 혼합된 시스템을 얻게 된다는 점입니다. 그러한 시스템에는 수없이 다양한 변화가 발생합니다. 이는 유지보수도 어렵습니다. 또한, 전체 수명 주기 동안 관리하기도 어렵습니다. 기술을 혼합하여 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
따라서, 모든 밸브, 모든 피팅을 포함한 전체 시스템에 하나의 공급업체를 지정하여 필요한 수준의 일관성과 우수한 제품으로 긴 수명과 안전성을 유지하도록 권장합니다.
CRAIG GIFFORD:
좋은 소식이군요. 설명해주셔서 감사합니다, Chuck씨. Ask Swagelok에 참여해주신 여러분께도 감사드립니다.