alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

如何通过设计使氢气系统更加安全?

了解设计如何在氢气流体系统布置的安全性中发挥作用。

(+) 查看文本

CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是 Craig Gifford,今天再次请到 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。

我们一直在讨论的是为氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。今天,Chuck,让我们来谈谈安全性。Chuck,如何通过设计使氢流体系统更加安全?

CHUCK HAYES:
Craig,这其实很简单。首先,我们来谈谈安全性。通常情况下,对于氢气,您需要考虑的是如何保证氢气不着火或爆炸。

在空气中,氢气的爆炸极限约为 4%。因此,将其控制在 4% 以下非常重要。我们通常使用 1% 这个数字。因此,任何泄漏累积到这个数字都是一个问题。

我们建议您使用世伟洛克产品。通常情况下,在油气领域,工程公司会与成套设备供应商联系,并获取建造系统或系统零部件的竞标。

这些成套设备供应商通常会使用他们能找到的便宜元件供应商。问题是,这样一来,您就会得到不同技术的混用;系统中会存在许多不同的变化。

它们很难维护,也难以在整个生命周期内管理。而且,混合使用各种技术并不理想。

因此,我们建议您为整套设备中所有阀门和接头指定一家供应商,以保证产品的一致性和维护能力,并使其具有长久、安全的使用寿命。

CRAIG GIFFORD:
太好了。谢谢您,Chuck。感谢您来到我们的 Ask Swagelok。


浏览更多“Ask Swagelok”视频