alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

역압(Back-Pressure) 레귤레이터: 작동 방식 및 엔지니어를 위한 팁

역압 레귤레이터

샘플링 시스템용 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 설정: 엔지니어 가이드

David Rodriguez, 제품 매니저

역압(Back-Pressure) 레귤레이터는 여러 산업 시설에 사용되는 샘플링 시스템에서 입구 압력(전단 압력)을 유지하고 민감한 장비를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 역압(Back-Pressure) 조절 밸브를 올바르게 사용하려면 샘플링 시스템 엔지니어가 샘플링 시스템 설계와 관련된 몇 가지 일반적인 실수에 주의해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 

  • 전단(Upstream) 유량 제한 장치의 중요성 간과
  • 분석기에 과도한 유량 허용
  • 두 장치 사이에 유량 제한 없이 감압 레귤레이터와 역압(Back-Pressure) 레귤레이터를 연달아 설치

 

Swagelok 샘플링 시스템 서비스에 대해 자세히 알아보기

현장 서비스

현장 샘플링 시스템 서비스 



역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 핵심 기능 및 부품

샘플링 시스템 설계 및 구축의 모범 사례

역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 작동 방식

감압 레귤레이터와 달리 역압(Back-Pressure) 레귤레이터는 입구 압력(전단 압력)을 제어하며 일반적으로 라인의 끝에 설치됩니다. 반면, 감압 레귤레이터는 출구 압력(후단 압력)을 제어하며 보통 라인의 시작 지점에 설치됩니다. 두 가지 종류의 레귤레이터는 모두 힘의 균형을 맞추는 데 사용되며, 이 힘은 설정 압력을 맞출 때 생성되는 스프링 내 하중력을 포함한 시스템 압력으로 인해 발생합니다.

외부 압력이 증가하거나 감소하여 이 균형이 깨지면, 레귤레이터의 밸브 혹은 포핏(Poppet)이 시트와 더 가깝거나 먼 곳으로 이동하게 됩니다. 밸브의 동작 특성에 따라, 레귤레이터가 다시 균형을 잡을 때까지 유량이 레귤레이터의 오리피스를 통해 더 쉽게 이동하거나 더 어렵게 이동할 수 있습니다.

역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 주요 부품은 무엇입니까?

레귤레이터는 바이패스로 전환되는 유량의 양을 조절함으로써 분석기(그림 1 - A)에 대해 일정한 압력을 유지합니다. 유량 제한기(그림 R1 및 R2)는 레귤레이터가 압력을 적절하게 관리하도록 돕습니다.

그림 1에 분석기 샘플링 시스템의 일반적인 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 설정이 나와 있습니다. 레귤레이터는 분석기에서 사용하지 않는 유량을(그림 1 A) 바이패스 쪽으로 전환하는 역할을 합니다. 공급 압력이 변화하면 레귤레이터도 전환했던 유량을 변경함으로써, 레귤레이터 입구에서 일정한 압력이 유지되고 그에 따라 분석기에 일정한 유량이 도달하도록 보장합니다.

일반적인 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 설정

그림 1. 일반적인 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 설정. 이미지 ©2013 "산업용 샘플링 시스템"

역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 입구 압력을 관리하려면 전단 측에 유량 제한기(일반적으로 니들 밸브)를 설치해야 합니다(그림 1의 R1 참고). 역압(Back-Pressure) 레귤레이터와 시스템 사이에 아무런 제한이 없다면, 전단 압력을 낮추기에 충분한 가스가 이동하도록 역압(Back-Pressure) 레귤레이터가 활짝 열립니다. 하지만 그렇게 되어도 효과는 없을 것입니다. 하지만 제한 장치가 있다면, 유량이 증가함에 따라 제한 장치에서 압력 강하가 증가함으로써 후단 압력도 감소하게 됩니다.

압력 레귤레이터, 게이지 등에 대한 캘리브레이션 또는 테스트 서비스를 받는 방법

참고: 샘플링 시스템 무결성을 확보하려면 역압(Back-Pressure) 조절 밸브가 정확하게 캘리브레이션되어 있는지 확인하는 것이 필수입니다. Swagelok은 고객이 정밀한 압력 제어를 유지하는 데 도움이 되는 전문 평가 및 테스트 서비스를 제공합니다.

역압(Back-Pressure) 레귤레이터에서 흔히 발생하는 문제는 무엇입니까?

샘플링 시스템 설계자가 흔히 직면하는 문제는 역압(Back-Pressure) 레귤레이터만으로 전단 압력을 관리할 수 있다고 가정하고 유량 제한기 설치를 소홀히 하는 것입니다. 제한기가 없다면, 시스템 유량이 변화해도 압력이 거의 또는 전혀 변화되지 않으므로 레귤레이터에서 유량을 늘리려고 시도해도 공정 유체만 낭비될 뿐입니다. 제어된 입구 압력은 변화되지 않은 상태로 유지되므로, 레귤레이터가 계속 열린 채로 남게 될 수 있습니다.

또 다른 설계 오류는 분석기 제한기(그림 1의 R2 참조)를 통해 많은 유량이 통과하도록 허용하는 것이며, 그렇게 하면 레귤레이터 입구 압력이 설정 압력 아래로 떨어질 수 있습니다. 그러면 레귤레이터가 완전히 닫혀 벤트 유량이 제한될 수 있습니다. 제어 기능을 강화하려면, 최대 분석기 유량에서도 어느 정도의 유량이 레귤레이터를 통과할 수 있도록 전단 유량 제한기(R1)의 용량을 선택해야 합니다.

역압(Back-Pressure) 레귤레이터를 설정하는 방법

그림 1에 나온 것과 같은 기능 시스템을 구성하려면, 시스템 설계자가 우선 R2를 닫고 R1을 조절하여 원하는 분석 응답 시간이 나오도록 바이패스 유량을 충분히 허용하 다음, 필요한 분석기 유량에 따라 R2를 미세 조정해야 합니다. 그러면 바이패스 유량이 자동으로 같은 양만큼 감소합니다. 필요하다면, 바이패스 유량이 분석기 벤트 유량만큼 빨라질 때까지 R1을 천천히 개방하십시오. 그러면 공급 압력이 변해도 레귤레이터에서 입구 압력을 제어할 수 있게 됩니다. 공급 압력이 큰 폭으로 변화할 것으로 예상된다면, R1을 조절하여 예상되는 가장 낮은 공급 압력에 맞춰 소량의 바이패스 유량이 발생하도록 만들면 됩니다.

역압(Back-Pressure) 레귤레이터와 함께 R1 및 R2 유량 제한기로 압력을 제어하면 분석기 및 벤트 라인을 향한 유량을 조절할 수 있습니다.

이 세 가지 부품이 분석기를 향한 유량과 바이패스 유량을 제어하므로, 바이패스 벤트 라인에 니들 밸브 또는 기타 제한 장치를 설치할 필요가 없습니다. 그렇지만, 니들 밸브가 없는 바이패스 유량계는 레귤레이터가 일부 유량을 통과시키는지, 입구 압력을 제어하고 있는지 확인하는 데 유용합니다.

감압 레귤레이터와 역압(Back-Pressure) 레귤레이터를 연달아 설치하여 사용하는 방법

일반적인 설계 오류는 역압(Back-Pressure) 레귤레이터를 감압 레귤레이터 바로 뒤에 배치하는 것입니다

그림 2. 유량 제한기 없이 감압 레귤레이터와 역압(Back-Pressure) 레귤레이터가 연달아 장착되었습니다. 이미지 ©2013 "산업용 샘플링 시스템"

그림 2에 나온 것처럼, 또 다른 설계 오류는 감압 레귤레이터 뒤에 바로 역압(Back-Pressure) 레귤레이터를 연달아 설치하는 것입니다. 두 레귤레이터가 같은 압력을 동시에 제어할 수 없으므로 둘 중 하나는 제 역할을 하지 못합니다.

이 손실은 다음 두 가지 상황으로 설명할 수 있습니다. 첫 번째 상황은, 역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 설정값이 전단 측 레귤레이터에서 공급하는 압력보다 높은 경우이며, 시트에서 역압 레귤레이터의 포핏(poppet)을 들어 올릴 만큼 힘이 충분하지 않아, 역압 레귤레이터가 열리지 않은 채로 유량이 통과할 것입니다. 이 상황에서는 역압(Back-Pressure) 레귤레이터가 계속 닫혀 있기 때문에 바이패스 유량이 없습니다.

두 번째 상황은 역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 설정값이 더 낮은 경우입니다. 이제 유량이 상승하기 때문에, 감압 레귤레이터로부터 공급되는 압력이 전단 측 레귤레이터의 드룹(droop) 곡선의 비율로 감소합니다. 유량이 급속하게 상승하며, 역압(Back-Pressure) 레귤레이터가 누적 곡선 위로 올라가며 입구 압력이 증가합니다.

이 압력 증가 현상은 두 레귤레이터를 어떻게 설정하는지에 따라 달라집니다.

  • 두 설정값이 비슷하면, 첫 번째 레귤레이터에서 나오는 드룹(droop) 압력이 두 번째 레귤레이터로 들어가는 누적 압력과 같아질 때까지 유량이 상승할 것입니다. 그 결과, 유량이 매우 커집니다.
  • 두 설정값이 더 차이가 많으면, 레귤레이터가 제어하지 못할 때까지 유량이 상승할 것입니다. 레귤레이터 하나는 압력을 제어하고, 나머지 하나는 유량 제한기 역할을 하게 됩니다.

역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 성능에 영향을 주는 요소는 무엇입니까?

적절한 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 밸브를 선택하려면 유량 안정성 및 재질 호환성과 같은 성능 요소를 비교 검토해야 합니다. Swagelok은 분석용 실험실 샘플링 시스템 전용의 신뢰성 높은 옵션을 다양하게 제공합니다.

두 레귤레이터가 각각의 설정값 사이 중간 압력을 유지하지만 유량은 더 많습니다

그림 3. 그림 2의 시스템 설계 오류로 인해 어떻게 두 레귤레이터가 설정값 사이 중간 압력을 유지하지만 유량이 많아지는지 보여줍니다.  이미지 ©2013 "산업용 샘플링 시스템"

바이패스 유량은 두 설정값 사이의 차이에 따라 달라집니다. 바이패스 유량은 레귤레이터가 "작동을 멈출 때까지" 계속 상승합니다. 전단 측 압력이 변하거나 분석기를 향한 유량이 변화하면, 두 레귤레이터가 설정값 사이 중간 압력을 유지하지만 불확실한 결과가 발생합니다. 이는 그림 3에 나와 있습니다.

이는 두 레귤레이터를 연달아 설치하면 기능을 발휘하지 못한다는 의미가 아니며, 올바르게 사용하는 유일한 방법이 둘 사이에 유량 제한기를 설치하는 것임을 의미합니다. 아래 그림 4를 통해 올바르게 설정된 시나리오라면 두 레귤레이터가 제대로 기능하며, 두 제한기의 각 끝에서 압력이 일정하게 유지되는 것을 볼 수 있습니다. 압력이 일정하게 유지됨에 따라 유량도 일정하게 유지되고, 공급 및 벤트 압력의 변화로부터 분석기가 보호됩니다.

두 레귤레이터 사이에 유량 제한기를 사용하면 효율적인 압력 흐름 및 제어를 보장할 수 있습니다

그림 4. 이 그림은 두 레귤레이터(역압(Back-Pressure) 레귤레이터와 감압 레귤레이터) 사이에 유량 제한기를 사용함으로써 어떻게 효과적인 압력 흐름 및 제어를 보장할 수 있는지 보여줍니다. 이미지 ©2013 "산업용 샘플링 시스템"

역압(Back-Pressure) 레귤레이터의 신뢰성 관리

역압(Back-Pressure) 레귤레이터가 올바르게 작동함을 보장하려면, 레귤레이터가 압력을 제어하는 본연의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 주의하여 샘플링 시스템을 설계해야 합니다. 압력이 너무 높거나 낮으면 시스템에 손상이나 지연을 초래할 수 있습니다.

샘플링 시스템에서 레귤레이터를 설정하는 중에 질문이 있으시다면 Swagelok이 도와 드리겠습니다. Swagelok 필드 엔지니어가 여러분의 시설을 방문하여 샘플링 시스템을 평가하거나, 설계에 대해 조언하거나, 문제를 해결할 수 있습니다. 또는, Swagelok 공정 분석기 샘플링 시스템(PASS, Process Analyzer Sampling System) 또는 샘플링 시스템 문제 해결 및 유지보수(SSM) 교육 강좌를 통해 샘플링 시스템 설계 및 사용에 관한 모든 것을 배울 수 있습니다.


 

현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 귀사와 귀사 팀을 도와드리도록 맡겨 보십시오.

전문가에게 문의

대화 아이콘 

관련 기사

레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연을 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다.

스웨즈락 레귤레이터의 다양성

레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

산업용 유체 시스템을 안전하게 가동하려면 일관적인 압력 제어가 매우 중요합니다.

스웨즈락 압력 레귤레이터

일반적인 레귤레이터 문제를 해결하는 방법

레귤레이터를 사용하면서 경험할 수 있는 문제를 해결하여 레귤레이터 고장을 줄일 수 있는 간단한 3단계 프로세스.