alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

JIP33 가스 피팅 표준으로 운영 개선하기

JIP33 튜브 피팅 사양으로 오일 및 가스 운영을 개선하는 방법

JIP33 튜브 피팅 사양으로 오일 및 가스 운영을 개선하는 방법

Logan Boatright, 선임 글로벌 거래처 매니저, Swagelok 

다음과 같은 상황을 상상해 보십시오. 한 대형 오일 및 가스 운영사는 2,000개 이상의 소구경 튜브 피팅 연결구가 있는 상부설비 모듈을 주문하는 중입니다. 이 회사는 "동급 사양"을 충족한다고 주장하는 공급업체를 선택했지만, 제삼자 테스트가 시작되자 일관적이지 않은 제품 품질, 재질 인증 누락, 부적절한 피팅 어셈블리 등 수많은 문제가 드러났습니다. 그 결과, 올바른 부품을 조달하기까지 12주가 지연되고, 300만 달러의 초과 비용과 급행 운송비가 발생했으며, 작업 시간이 상실되었습니다.


이는 모든 오일 및 가스 운영사가 피하고 싶어하는 상황이지만 해결하기 쉽지 않은 문제입니다. 복잡한 오일 및 가스 프로젝트를 시간과 예산에 맞게 납품하려면 모든 단계에서 기술적 전문성, 효율, 안전, 일관성이 필요합니다. 이는 누설 및 재작업 최소화, 엔지니어링 사이클 단축, 회피할 수 있는 초과 비용 제거를 의미합니다.

표준화 부품 선택은 운영사가 집행을 능률화하고 위험을 줄일 수 있는 방법 중 하나이며, 특히 대규모 글로벌 프로젝트에서 효과가 큽니다. 또한 이는 국제석유가스생산자협회(IOGP) 공동 산업 프로그램 33(JIP33) 표준화 조달 사양에 따라 가스 피팅 요건을 개발하는 과정에서 핵심 목표입니다. JIP33 사양은 공급망 전반의 변동성을 줄이고 자본 비용을 더 잘 통제할 수 있도록 지원하는 것이 목표입니다. IOGP는 본질적으로 모든 주요 오일 및 가스 회사로 구성되므로, 이 사양은 전 세계적으로 가장 핵심적인 애플리케이션에 적합하게 합의된 모범 사례를 대표합니다.

JIP33 사양은 후단 오일 및 가스 운영 전반에 일반적으로 사용되는 광범위한 부품, 인프라, 시스템에 대한 요구 조건을 설정합니다. 그 중에는 오일 및 가스 시설의 안전, 효율성, 생산성, 수익성을 유지하는 데 여러 측면에서 영향을 주는 핵심 부품인 소구경 튜빙피팅을 다루는 S-716 사양이 있습니다. 

오늘날의 전문가들에게 있어, 신규 건설 사업에서 튜브 피팅을 선택할 때 이 사양을 적용하는 것이 모든 프로젝트에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 점을 고려할 때, JIP33 사양 S-716의 몇 가지 주안점과 함께, 이를 통해 어떻게 프로젝트 타임라인을 가속화하고, 현장 설비에서 위험을 줄이며, 대규모 자본 지출이 수반되는 프로젝트에서 적합성을 보장할 수 있는지 살펴보는 것이 좋습니다.  Swagelok 튜브 피팅의 장점 알아보기.

JIP33에 따른 튜브 피팅의 혼용 및 교체 사용 방지 

오일 및 가스 유체 시스템을 효율적인 운영 상태로 유지하려면 수천 개의 피팅이 서로 유기적으로 작동해야 합니다. 이러한 조화를 유지하고 장기적인 시스템 성능을 보장하는 최적의 방법 중 하나는 단일 제조업체의 튜브 피팅을 사용하는 것입니다. 실제로, JIP33 사양 S-716에 다음과 같이 이러한 점이 강조되어 있습니다.

  • “피팅은 단일 제조업체의 제품이어야 합니다.” 
  • “다른 제조업체의 튜브 피팅과 혼용하지 않아야 합니다.” 
  • “다른 제조업체의 튜브 피팅과 교체 사용하지 않아야 합니다.” 

이러한 지침이 중요한 이유를 이해하려면, 혼용과 교체 사용의 차이점과 함께, 각각이 시스템 무결성을 어떻게 훼손할 수 있는지 면밀히 살펴봐야 합니다.  

Technical Tip 영상 보기

혼용이란 제조업체 둘 이상의 튜브 피팅 부품(예: 너트, 페럴, 몸체)을 혼합하여 단일 피팅을 조립하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 한 제조업체의 튜브 몸체를 다른 제조업체의 내부 부품과 결합하는 것은 혼용으로 간주됩니다. 

반면, 교체 사용이란 한 제조업체의 전체 튜브 피팅을 튜브에 설치하고 분해한 다음, 튜빙, 너트, 페럴을 다른 제조업체의 튜브 피팅 몸체에 재조립하는 것을 의미합니다.

튜브 피팅 부품을 다른 제조업체의 제품과 혼용 및 교체 사용할 수 있다는 주장에는 의문을 품어야 합니다. 예를 들어, "Swagelok 호환"으로 확실하게 인증된 다른 제조업체의 제품은 없습니다. 브랜드의 혼용과 교체 사용은 작업자 안전과 시스템 신뢰성을 훼손할 수 있으므로 비용을 초래할 뿐 아니라 위험하기도 한 행위입니다. 이러한 이유로 IOGP는 S-716 사양에 혼용과 교체 사용의 금지를 명문화했습니다. 

혼용 및 교체 사용에 대해 자세히 알아보기

JIP33에 따른 적합 피팅 기술 지정 

JIP33 규격과 호환되는 피팅을 지정했는지 확인하십시오혼용과 교체 사용이 해로울 수 있는 이유 중 하나는 모든 튜브 피팅이 S-176 사양에 명시된 허용 한도 내에서 설계되고 제조되는 것이 아니기 때문입니다. 정의된 언어: “튜브 피팅은 플레어리스(flareless) 이중 페럴 형식이어야 합니다.” 시판 중인 튜브 피팅 중 다수가 이 서술에 부합하지만 전부가 그렇지는 않습니다. 예를 들어, 일부 흔히 판매되는 튜브 피팅 중에는 단일 페럴로 설계된 제품이 많습니다. 특정 애플리케이션에는 단일 페럴 구조도 적합할 수 있지만, 대부분의 중요한 오일 및 가스 시스템 애플리케이션에서는 최적의 튜브 그룹 강도를 보장하려면 이중 페럴 구조가 도움이 됩니다. 

S-716에는 추가로 주요 튜빙 시스템에서 튜브 피팅에 필요한 성능 특성을 정립한 ASTM F1387-19 표준에 따라 튜브 피팅을 테스트해야 한다고 명시되어 있습니다. 이는 오일 및 가수 전문가들이 자신이 선택한 튜브 피팅의 성능을 더 확실하게 믿을 수 있도록 하는 또 다른 조치입니다.

JIP33에 따른 제조업체 교육 및 도구의 중요성 

JIP33에 따른 제조업체 교육 및 도구의 중요성 S-716 사양의 또 다른 중요한 규정 사항은 교육, 설치, 기타 요소와 관련된 튜브 피팅 제조업체의 권장 사항 준수에 대해 다룹니다. 이 표준이 특히 명시하는 사항: 

  • “튜빙 시스템은 조립 실습을 포함하여 피팅 제조업체의 공인 제품 교육 프로그램 또는 동등한 산업 교육 프로그램을 통해 인증을 받은 인력이 설치해야 합니다.” 
  • “튜빙 및 피팅 구성은 피팅 제조업체의 권장 사항에 따라 준비하고 표시해야 합니다.” 
  • “튜빙 및 피팅은 튜브 피팅 제조업체가 권장하는 공구를 사용하여 조립해야 합니다.”

이러한 요구 사항을 고려할 때, 오일 및 가스 전문가들은 규격을 준수하는 튜브 피팅뿐 아니라, 견실한 교육 프로그램  및 실습 지원도 제공하는 공급업체와 협력하는 것을 우선시해야 합니다. 이러한 리소스는 피팅이 적절한 공구를 사용하여 올바르고 효율적으로 설치되도록 보장함으로써 상당한 부가가치를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Swagelok은 고객들과 협력하여 JIP33 표준을 충족하며 국제적으로 제공 가능한 튜브 피팅 교육 프로그램을 개발했습니다. 

적절한 교육이 사업 운영에 주는 영향

유체 시스템 누설의 가장 흔한 원인 중 하나는 부적절한 설치 실무입니다. 반면, 잘 교육 받은 기술자 팀은 누설을 원천적으로 방지함으로써 비용이 많이 드는 재작업을 없애고 신속하게 가동에 돌입할 수 있습니다.  

JIP33이 어떻게 명확한 요구 사항을 정의함으로써 변동을 줄이고, 안전을 개선하며, 비용이 많이 드는 프로젝트 지연을 방지하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

JIP33 준수를 보장하면 위험을 줄일 뿐만 아니라 시스템과 공급업체의 장기적 신뢰성에 대한 믿음을 구축할 수 있습니다. 

JIP33 사양에 따른 튜브 피팅 표준화에 대한 자세한 내용에 관심이 있으십니까? Swagelok 전문가에게 지원받을 수 있습니다. Swagelok 엔지니어링 팀은 JIP33 요구 사항에 대해 잘 숙지하고 있으며, Swagelok 튜브 피팅은 흔히 판매되는 단일 페럴 옵션과 달리 선호 표준을 엄격히 준수하도록 설계됩니다. 자세히 알아보려면 문의하십시오.  

현지 지원 받기

관련 튜브 피팅 관련 기사

튜브 피팅을 혼용하지 않아야 하는 이유

튜브 피팅 혼용이 문제가 될 수 있는 이유

서로 다른 제조업체의 튜브 피팅 부품을 혼용하거나 교체 사용하는 것이 유체 시스템 성능 저하로 이어질 수 있는 이유를 알아보십시오.

IOGP 소구경 튜빙 및 피팅 규격

튜브 피팅 사양 업데이트: 안전성과 성능 개선

새롭게 업데이트된 석유 및 가스 튜빙 및 튜브 피팅 속성이 전세계 플랫폼의 안전성과 시스템 성능을 개선할 수 있는 이유에 대해 알아봅니다.

여러 유형의 튜브 피팅

소구경 피팅의 주요 차이점

소구경 피팅에 대한 간단한 소개에서 다양한 애플리케이션에 사용되며 일반적으로 사용 가능한 튜브 피팅 종류 간의 주요 차이점을 알아보세요.