alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

블록 밸브가 무엇이며 어떻게 유체 시스템을 차단합니까?

블록 밸브

블록 밸브로 유체 시스템을 차단하는 방법

블록 밸브는 어떤 기능을 합니까?

블록 밸브는 유체 시스템의 특정 부분을 차단하여 후단측 부품으로 유동과 압력이 도달하지 못하도록 합니다. 기술자가 게이지(gauge) 혹은 측정 장비를 교체할 때 라인 하나에라도 압력이나 유체가 남아 있다면 위험할 수 있기 때문에 이는 매우 중요한 부분입니다. 위기관리 매니저(risk manager)가 유지보수를 실행하기 전에 모든 유체 시스템의 라인을 차단할 필요가 있다고 강조하는 것이 이러한 이유 때문입니다.

유체 시스템에서 가압 레그(energized leg)를 배출할 때 블록 밸브 두 개를 연달아 설계하고 설치하는 것이 산업 표준이자 안전 표준이 되었습니다. 더블 블록 밸브 시퀀스(double block valve sequence)는 꼭 필요한 무압 및 무유량 상태를 만들 수 있는 매우 안전한 방법입니다.

엔지니어가 유체 시스템을 차단하려고 두 블록 밸브를 설계할 때, 일반적으로 다음 두 가지 방법을 사용합니다. 첫 번째 방법은 두 블록 밸브 사이에 세 번째 밸브를 추가하여 첫 번째 블록에서 누설될 수 있는 압력을 전부 배출하거나 빼내는 것입니다. 두 번째 방법은 세 번째 밸브를 사용하여 유로의 방향을 유지보수 중인 라인 주변의 바이패스 루프(bypass loop)로 전환시키는 것입니다. 아래에 시스템 차단과 유지보수 시 안전에 중점을 둔 설계 옵션을 제공하는 유체 시스템 구성 두 가지가 설명되어 있습니다.

플랜트 내에서 어떻게 주요 유체 시스템 차단 위치를 식별할 수 있습니까?

유지보수가 필요한 플랜트 또는 산업 시설 내의 유체 시스템 라인을 안전하게 차단하려면, 기술자가 구성이 필요할 수 있는 일부 특정 위치를 찾아야 합니다.

  1. 필터, 밸브, 트랜스미터 등 정기 유지보수가 필요한 모든 장치 또는 부품
  2. 재구성, 수리 혹은 교체해야 하는 모든 시스템, 스키드(skid), 라인
  3. 점검이나 유지보수를 실행해야 하는 주요 공정 파이프의 모든 부분
  4. 공정 라인에서 분기되는 모든 계장 라인(예: 그랩 샘플링 스테이션(grab sample station), 샘플링 시스템, 압력계, 온도계, 또는 유량계)
  5. 샘플링 시스템 내의 캘리브레이션 유체(Calibration fluid), 연결하거나 차단할 수 있는 모든 샘플링 스트림

차단 구성 옵션

유체 라인에서 차단을 달성하는 데 사용되는 두 가지 주요 구성은 더블 블록 & 블리드(DBB)와 바이패스 루프(bypass loop)입니다. 이 두 구성을 사용하면 예를 들어, 시트 전반의 누설이 유지보수 중인 라인 내에 서서히 압력을 누적시키는 등의 결과를 초래하는 안전 위험을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이제 산업 표준에서 블록 밸브 하나만 있거나 백업이 없는 상황을 막는 것도 이러한 이유 때문입니다.

1. 언제 더블 블록 & 블리드 밸브가 필요합니까?

더블 블록 & 블리드 구성유체 시스템을 차단하는 가장 간단한 구성인 더블 블록 & 블리드(DBB)는 공정 인터페이스 밸브를 사용할 때 공정 라인에서 계장 라인으로 전환하는 데 흔히 사용됩니다. 또한, 계기 또는 트랜스미터와 같은 장치로 이어지는 라인에서도 사용할 수 있습니다. 밸브 세 개를 한 매니폴드 장치 또는 세 개별 부품으로 구성할 수 있습니다.

2. 바이패스 루프(Bypass Loop)란 무엇입니까?

바이패스 루프(Bypass loop)는 약간 더 복잡한 구성이며, 유지보수 중인 유체 시스템 라인을 차단할 뿐만 아니라, 유로를 바꾸어 유지보수 중에도 공정이 가동하도록 하는 방식입니다. 이를테면, 바이패스 구성의 첫 번째 블록 밸브를 3-way 밸브로 구성하여, 유지보수가 필요한 부분의 유로를 전환할 수 있습니다. 그렇게 하면 가동 중단 없이도 시스템 필터를 교체할 수 있습니다. 바이패스를 사용하는 또 다른 이유는 시스템 유체 흐름이 갑작스럽게 차단될 경우 발생할 수 있는 유압 충격 혹은 ‘수격 현상’을 방지하기 위함입니다.

유체 시스템 차단 및 감압용 밸브 선택

바이패스 루프유체 시스템에서 유지보수를 준비할 때 첫 단계는 감압이므로, 일련의 밸브를 사용하여 압력을 배출함으로써 차단 및 감압이 이루어집니다. 이때 가장 좋은 방법은 압력 축적을 방지할 수 있도록 유지보수를 실행할 라인 부분에 두 블록 밸브를 연달아 설치하는 것입니다. 정상 밸브라면 시트에서 잘 누설되지 않아야 하지만, 그래도 누설이 발생할 수 있습니다. 예컨대, 라인이 실외에 있다면 태양열에 의해 가열되어 밸브의 지정 등급 이상으로 압력이 올라갈 수 있습니다. 또한, 밸브를 적절하게 유지보수하지 않았을 경우 혹은 양압 차단에 적합하지 않은 밸브를 선택했을 경우도 포함됩니다. 이런 상황과 기타 잠재적인 누설을 방지하려면, 벤트(vent) 혹은 블리드 밸브(bleed valve)와 함께 두 번째 블록 밸브가 필요합니다. 대신, 가동 중단이 전혀 용납되지 않는 상황이라면, 유지보수 중인 라인의 부품 역할을 하는 바이패스 루프(bypass loop)가 탁월한 선택입니다.

어떻게 하면 적절한 블록 밸브를 선택할 수 있습니까?

차단 볼 밸브 및 니들 밸브는 계장 라인에서 가장 흔히 선택되는 제품이며, 적절한 제품을 선택하려면 각 시스템에 필요한 밸브의 시스템 사양을 확인해야 합니다.

볼 밸브

볼 밸브:

볼 밸브는 빠른 차단과 대유량에 매우 적합합니다. 흐름 방향이나 차단 유무를 표시하는 핸들 또한 매우 유용합니다. 그러나 유체가 액체일 경우 볼 밸브가 갑작스럽게 액체의 흐름을 차단하여 유압 충격 혹은 ‘수격 현상’을 일으킬 수 있고, 차단 밸브 전단에 있는 압력 표시기, 유량계, 기타 부품이 손상될 수 있습니다. 유압 충격을 방지하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다. 그중 하나는 바이패스 루프를 통합하는 것입니다. 첫 번째 볼 밸브를 닫기 전에 바이패스 루프가 열려 유체가 흐르게 되므로, 유체 흐름이 갑작스럽게 멈추지 않고 압력이 급상승하지도 않습니다. 두 번째 옵션은 볼 밸브 대신 니들 밸브를 설치하는 것입니다.

볼 밸브

니들 밸브

니들 밸브:

원래 니들 밸브는 유량 제어 혹은 미세 유량 제어 목적으로 설계되었지만 대부분 양압 차단에도 효과적입니다. 또한, 니들 밸브를 사용하면 유체 시스템이 점진적으로 차단되기 때문에 유압 충격을 방지할 수 있습니다. 니들 밸브를 블록 밸브로 사용하는 경우, 해당 목적에 맞게 회전 팁(rotating tip) 혹은 소프트 스템 팁(soft stem tip)과 함께 설계해야 합니다. 니들 밸브를 사용할 때 누설을 방지하려면 특별한 설계 고려 사항이 필요할 수 있습니다. 예컨대, 차단 중 금속 V-팁이 금속 시트로 갈려 들어가 긁힘을 유발할 수 있습니다.  

니들 밸브

일체형 더블 블록 & 블리드

일체형 DBB:

Swagelok은 추가적인 신뢰성을 제공하는 일체형 더블 블록 & 블리드(DBB) 구성을 공급합니다. 이 구성은 잠재적 누설 지점이 더 적으며, 공간과 무게가 감소되고, 설치가 간편하므로 시스템을 더욱 간소화할 수 있습니다.

일체형 DBB 밸브

차단 구성에 무심코 부적절한 유체 시스템 부품을 사용하지 않도록 주의하십시오. 볼 밸브 차단 구성에 무심코 부적절한 유체 시스템 부품을 사용하지 않도록 주의하십시오. 볼 밸브와 일부 니들 밸브 종류는 양압 차단을 목적으로 설계되었지만, 레귤레이터는 그렇지 않습니다. 대부분의 유체 흐름을 막을 때 사용할 수 있다고 해도 그렇습니다.– 레귤레이터 주변에서 차단이 필요할 때는 전단에 볼 밸브를 설치하는 것이 가장 안전합니다.

블록 밸브를 선택하는 이외에, 차단 구성의 두 번째 블록 밸브 후단에 압력 표시기를 설치하는 것도 좋은 방법입니다. 그렇게 하면 유지보수 중 압력을 육안으로 확인할 수 있기 때문입니다.

시간을 두고 블록 밸브를 사용하여 유체 시스템 라인을 올바르게 차단하면 더 안전하게 유지보수를 수행할 수 있을 뿐 아니라, 시스템 가동 시간을 늘려 플랜트의 수익성을 높일 수 있습니다.


플랜트 내의 유체 시스템을 안전하게 구성하고 직원에게 모범 사례를 교육하는 방법을 알아보려면, Swagelok 교육 강좌에 등록하거나 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.

연락처

유체 시스템 교육 

관련 기사

산업용 밸브 선택

산업용 유체 시스템의 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학-정제-산업-비산-배출-감소

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 비산 배출 비용 최소화하기

화학 및 정제 산업에서 비산 배출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

엔지니어가 샘플링 시스템 분석기를 검사하는 모습

스웨즈락의 열 릴리프 밸브(Thermal Relief Valve) 시스템을 통한 Charbonneau사의 생산 가속화 사례

Charbonneau Industries이 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 우수한 시스템을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 소개합니다.