alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

화학

어느 화학 물질을 제조하든 스웨즈락은 최적의 유체 시스템 제품을 공급하고 중요한 유체 시스템의 안전, 효율성 및 신뢰성을 극대화하는 데 필요한 지원을 제공합니다.


다음 섹션으로 이동:


화학업체가 압박 속에서도 기량을 발휘할 수 있도록 지원해드립니다.

화학 처리 애플리케이션 전문 지식생산 성능을 개선하려는 압력이 화학 산업에서 계속 이어지고 있습니다. 제품 품질 저하 없이 최고 생산량을 달성하는 것은 곧, 효율 저하, 위험물 용기의 손상, 시스템 가동 중단, 안전 사고 등으로 이어지는 유체 시스템 문제를 방지하는 것을 의미합니다.

  • 유체 조건은 광범위한 공정 라인 네트워크 전체에 걸쳐 반드시 최적의 상태로 유지되어야 합니다.
  • 분석 시스템은 반드시 적시에 정확한 샘플링 결과를 일관되게 전달해야 합니다.
  • 회전 장비 및 배출 모니터링 시스템이 불안정해지면 안 됩니다.
  • 반드시 누설을 즉시 해결해야 하며 가능한 한 이를 완전히 방지해야 합니다.

화학 처리 유체 시스템은 효율적으로 관리하기 어려울 수 있으며, 특히 복잡한 애플리케이션을 사용하는 대규모 플랜트에서는 더욱 그러합니다. 이것이야말로 전세계 화학업체들이 스웨즈락의 고품질 제품과 화학공정 애플리케이션 전문지식을 믿고, 까다로운 환경에서 자신의 유체시스템이 신뢰할 만한 성능을 유지하도록 스웨즈락과 협업하는 이유입니다.

유체 시스템 전문가에 문의하기

화학 산업용 제품

가동 중단 시간을 최소화하고 생산 효율을 최대화하고 엄격한 배출 관리 표준을 충족하는 스웨즈락®의 화학공정용 유체 시스템 제품 및 어셈블리를 경험해 보십시오. 당사의 유체 시스템 제품은 스웨즈락 제한적 평생 품질 보증을 제공하며, 세계 전역에 위치한 200개가 넘는 판매 및 서비스 센터를 통해 전달됩니다.

피팅

피팅

부식성 환경, 극한 온도 또는 고압용 피팅의 필요 여부 등 다양한 환경을 고려하여, 당사는 화학 공정에 사용할 수 있도록 누설을 방지하는 다양한 고신뢰성의 피팅 제품을 보유하고 있습니다.

밸브

밸브

우수한 내구성의 믿을 수 있는 스웨즈락 밸브는 까다로운 애플리케이션에서 수 년 사용한 후에도 안정적으로 작동합니다. 소구경 유체 시스템의 흐름을 적절하게 제어하는 데 필요한 볼 밸브, 체크 밸브, 니들 밸브, 릴리프 밸브, 매니폴드 등을 알아보십시오.

레귤레이터

레귤레이터

광범위한 압력 및 유체를 처리할 수 있는 감압(스프링 하중 또는 돔 하중), 역압(스프링 하중돔 하중) 및 특수 레귤레이터를 사용하여 유체 시스템과 시설 전체의 압력을 정밀하게 제어하십시오.

호스 및 연성 튜빙

호스 및 플렉서블 튜빙

금속 코어, PTFE/PFA 코어, 고무 코어, 열가소성 코어 호스 및 플렉시블 튜빙 등, 수백만 개의 옵션 중에서 귀하의  화학 공정 애플리케이션 성능 기준을 충족하는 제품을 알아보십시오.

필터

필터

공정의 무결성을 유지하도록 설계된 미립자 필터수분흡착용 필터를 사용하여 규격 미달 제품, 부정확한 분석기 판독값 또는 기타 다운스트림 문제로 이어지는 미립자 오염 물질을 방지하십시오.

스웨즈락 압력 게이지

계측 장비

압력 게이지, 압력 트랜스듀서, 유량 센서, 유량계, 온도계 등의 측정 장치 뿐만 아니라, 사용하고 읽기 쉬운 추가 측정 장치를 사용하여 공장 전체의 유체 환경을 최상으로 유지하십시오.

튜빙 및 튜브 액세서리

튜빙 및 튜브 액세서리

화학 공정에 필요한 재료 구성 및 성능 특성을 갖춘 금속 튜빙절단 및 데버링, 벤딩, 연결구지지 튜빙에 사용되는 액세서리에 대해 알아보십시오.

용접 시스템

용접(welding) 시스템

스웨즈락의 오비탈 용접 시스템으로 일관되고 효율적인 용접을 수행하십시오. 이 시스템은 튜빙과 파이프 모두 경제적이고 신뢰할 수 있는 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(Gas Tungsten Arc Welds, GTAW)을 제공합니다.

화학 산업을 위한 서비스

스웨즈락은 화학 업체의 가동 중단 시간을 최소화하고, 공정 효율을 개선하고, 누설을 방지하고, 분석 계장을 신뢰하는 데 도움이 되는 다양한 서비스를 제공합니다. 스웨즈락 전문가에게 맞춤형 유체 시스템 어셈블리 구축, 시스템 설계, 유체 시스템 문제 해결에 필요한 도움이나, 팀원을 위한 교육 서비스에 대해 문의하십시오.

현장 엔지니어링 서비스

필드 엔지니어링

공정 라인 및 샘플링 시스템의 성능 문제를 해결하고 최적화하는 데 도움을 받으려면 전 세계에 위치한, 스웨즈락의 광범위한 현장 엔지니어 네트워크를 활용하십시오.

현장 서비스

현장 서비스

유체 시스템 현장 점검, 호스 자문 서비스샘플링 시스템 평가누설 점검 서비스 등, 스웨즈락 전문가가 선별한 실행 가능 방안을 통해 시스템 안전, 성능 및 효율성을 향상시키십시오.

설계 및 조립 서비스

설계 및 조립 서비스

스웨즈락 유체 시스템 전문가는 가스 분배, 그랩 샘플링 및 메카니컬 씰 서포트 시스템(mechanical seal support systems)과 같은 고품질의 표준형 또는 맞춤형 하위 시스템을 설계하거나 전문적으로 조립함으로써, 더욱 가치 있는 작업에 집중하실 수 있도록 지원해 드립니다.

유체 시스템 교육

유체 시스템 교육

유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수 기술 향상을 위해 고안된 다양한 교육 과정을 살펴보십시오. 또한 공정 분석기 샘플링 시스템(Process Analyzer Sampling System, PASS) 교육  및 기타 샘플링 시스템 교육 과정을 통해 분석 시스템 성능을 개선하는 방법을 소개합니다.

반도체 공장 건설 서비스

글로벌 건설 서비스

스웨즈락 전담 팀이 화학 공장 건설 프로젝트의 각 단계에서 시설 효율성 및 수익성 개선을 위한 제품 선정, 사양 및 시스템 표준화를 도와드릴 수 있습니다.

관련 내용

스웨즈락이 화학 산업에 기여하는 방법

유체 시스템의 안전한 운영

안전성 개선

안전성은 최우선 순위에 있으며, 특히 휘발성, 부식성이 강하거나 기타 위험한 유체가 공장 도처에 흐르고 있는 경우에 그러합니다. 이러한 이유로 당사는 필요한 성능상의 특성을 제공하는 누설 방지 부품을 공급하여 유체가 시스템에서 벗어나는 것을 방지하며, 연결점을 최소화해서 설계한 어셈블리를 제공하고, 수십 년간 화학 시장에 기여한 경험을 토대로 맞춤형 서비스를 지원합니다.

  • 현지 스웨즈락 직원들은 적합한 부품 선정과 시스템 설계를 지원하고, 신뢰할 수 있는 유체 시스템 어셈블리를 제작하여 귀하의 액체 및 가스 애플리케이션의 안전성을 향상시킬 준비를 갖추고 있습니다.
  • 스웨즈락 현장 엔지니어는—화학 처리 시스템의 글로벌 팀과 분석 계장 전문가와—협업하여 귀하의 시스템을 점검하고  위험요소를 줄일 수 있는 방안을 상세하게 제안합니다.
  • 당사의 유체 시스템 전문가가 깊이 있고 안전에 초점을 맞춘 교육 을 제공합니다. 이를 통해 공정 및 분석 엔지니어, 기술자 및 유지보수 직원들은 유체 시스템을 설비, 사용 및 유지보수할 때 예방 가능한 실수를 방지하는 데 필요한 지식을 향상시킬 수 있습니다.

효율성, 수율, 수익성 향상

가동 시간 극대화 및 신뢰성 확보  

공정 및 샘플링 장비의 가동 시간 및 신뢰성은 수익성 목표를 달성하는 데 있어 매우 중요합니다. 생산성 손실, 공정 유체 손실 또는 에너지 효율 손실로 이어지는 유체 시스템 누설이나 부품 고장은 과소평가해서는 안됩니다. 당사는 전세계의 화학 및 정유 공장 작업자들이 유체 시스템 유지보수 및 수리에 투자하는 시간을 최소화하도록 돕습니다.

  • 당사의 엔지니어는 호환 가능한 재료의 선정, 설계시 고려사항 및 검증된 공정에 대한 지식과 경험을 바탕으로, 다양한 유체 시스템이 열악한 조건에서도 안정적으로 기능할 수 있도록 도와드립니다.
  • 당사의 메커니컬 효율성 전문가는 다양한 API 규격에 따라 제작된 스웨즈락의 표준 메커니컬 씰 서포트 시스템을 활용하여 회전하는 장비의 수명을 연장할 수 있도록 귀하의 메커니컬 시스템을 점검해드릴 수 있습니다. 또한 귀하가 튜브가 포함된 배관 시스템을 교체하여 유지보수를 간소화하고 시스템의 신뢰성을 향상시키도록 도와드릴 수 있습니다.
  • 스웨즈락 현장 엔지니어는 현장 및 원격 유체 시스템 점검을 통해 귀하의 유체 시스템 설계의 효율성을 높일 가능성을 파악하고 투자 수익률별로 우선순위를 정해 개선방안을 제안합니다.

반도체 및 화학 산업의 총 수명주기 비용 절감

비용 절감 및 불필요한 비용 발생 방지  

예산 긴축, 시장 침체로 인한 압력 또는 그외의 통제 불가한 환경으로 인해 수익성 목표를 달성하기가 더 어려워질 수 있습니다. 더 적은 비용으로 더 많은 일을 해야 한다는 압력 아래 놓여 있음을 알게 되었다면, 귀하가 시스템 설계 및 어셈블리, 부품 교체, 유지보수 또는 설비 사용량과 관련된 자원 낭비를 최소화하도록 도와드릴 수 있습니다.

  • 스웨즈락 전문가는 장비의 수명을 최대화하는 동시에 설비, 시간 및 판매 가능한 제품의 낭비를 최소화하는 데 도움이 될 수 있도록 신뢰할 만한 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 구축할 수 있습니다.
  • 당사의 유체 시스템 점검 전문가는 귀하의 새로운 유체 시스템을 점검하여 공정 계장을 파악하고, 다른 시스템 부품이 적합한 재료로 구성되어 있는지, 설계 파라미터가 귀하의 애플리케이션에 최적인지 규명하도록 도와줄 수 있습니다. 또한 기존 시스템을 점검하여 누설이나 효율 저하의 원인을 규명하여 귀하가 불필요한 운영 비용을 지불하지 않도록 도울 수 있습니다.
  • 샘플링 시스템 전문가는 공정 탭에서부터 분석기에 이르기까지 귀하의 샘플링 시스템에 대해 깊이 있는 분석을 수행하여 샘플링 정확도를 개선하도록 도울 수 있습니다. 이러한 전문가들은 귀하가 샘플링 품질 저하의 원인을 제거하고, 분석기 가동 중단 시간을 줄이고, 미립자 하중 또는 시간 지연과 관련된 문제를 해결하도록 도와주며, 귀하가 공정 제어와 비용 관리를 수월하게 할 수 있도록 검증된 시스템 설계 서비스를 제공할 수 있습니다.
  • 당사의 가스 분배 시스템 점검 전문가도 귀하의 시설을 방문하여 값비싼 가스의 낭비 또는 압력 유실로 인한 시스템 효율 저하로 이어지는 누설의 위치를 알아낼 수 있습니다. 또한 표준화된 가스 판넬 하위 시스템 설계를 추천하여 귀하의 시설 전체에서 가스를 효율적으로 다룰 수 있도록 할 수 있습니다.

화학, 오일 및 가스 산업의 지속 가능성 간소화

지속 가능성에 기여 

환경, 사회, 지배구조(ESG) 목표나 투자자 및 규제 기관의 압력으로 인해 배기 가스 감소가 중요해지고 있습니다. 당사는 귀사의 인재와 수익을 해하고 환경을 위험하게 하는 유체의 누설, 평판의 하락, 벌금이 발생하지 않도록 도와드릴 수 있습니다. 귀하가 탈탄소화 목표를 달성하거나, 무공해를 향한 노력을 기울거나, 기타 한층 더 환경 친화적인 유체 시스템 운영을 추구하는 데 매진할 수 있도록 당사는 귀하의 에너지 전환 활동을 도울 수 있습니다.  

  • 당사의 유체 시스템 전문가는 시스템의 잠재적 누설 지점을 찾아내고, 에너지가 공정의 어느 위치에서 낭비되고 있는지 표시하고, 비산 배출을 방지하는인증된 누출 저감 밸브와 같은 누설 방지 유체 시스템 부품을 제안함으로써, “간단하게 배기 가스를 줄일 수 있도록” 도와드릴 수 있습니다.
  • 스웨즈락 유체 시스템 전문가는 또한 대안이 될 시스템 설계안을 추천하거나, 유체가 외부환경으로 빠져나갈 위험을 최소화하기 위해 누설이 적은 폐쇄형 루프 그랩 샘플링(Grab Sampling) 판넬 등의 장비를 제공하는 등, 비산 배출을 방지할 수 있도록  지원해드릴 수 있습니다.
  • 당사는 또한 고품질 유체 시스템 부품, 분석 계장 어셈블리, 교육 및 현장 서비스를 제공합니다. 이를 통해, 연소탑과 스택 또는 공장 주변 지역에서 신뢰할 만하고 지속적인 배출 모니터링이 가능해지기 때문에, 화학 시설 작업자가 효율적으로 직접 배출을 관리할 수 있게 도와줍니다.

 

리소스 센터

비디오: 재질 선택의 중요성

비디오: 재질 선택의 중요성

유체 시스템에 올바른 재질을 선택하는 일의 중요성에 대해 알아보십시오.

오일 및 가스, 화학산업 솔루션

동영상: 오일 및 가스, 화학산업 솔루션

Swagelok은 인프라 구축에서 자원을 채취하여 운송, 보관하고 정제 시설과 최종적으로 다양한 완성품 소비재 상품으로 변화되는 추가 다운스트림 공정으로 전달하는 과정에 이르기까지 오일 및 가스, 화학산업 인프라의 핵심적인 일부입니다.

비디오: 스웨즈락 그랩 샘플링 시스템, 창수 3F에서 수 년간 신뢰성 지속

비디오: 스웨즈락의 그랩 샘플링(Grab Sampling) 시스템 신뢰성, Changshu 3F에서 수년간 연장

화학 제조업체 Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co., Ltd.에서 스웨즈락 팀원들과의 협력을 통해, 어떻게 스웨즈락 그랩 샘플링 시스템(Swagelok grab sampling systems)을 혁신적으로 활용하여 제품 품질을 유지하는지 확인하십시오.

비디오: 유체 시스템 전문 지식 및 공급업체 재고 관리로 생산성 증대

비디오: 유체 시스템 전문 지식 및 공급업체 재고 관리로 생산성 개선

LanzaTech R&D 공장의 전문가들이 시스템 전문 지식, 제품, 서비스 및 교육을 통해 어떻게 운영 효율성 및 안전을 향상시켰는지 알아보십시오. 공급업체 재고 관리(VMI)가 시간을 절약하고 비용을 절감하며 고객에 대한 대응력을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지도 확인해보십시오.

비디오: Praxair의 생산 안전 강화 방법

비디오: Praxair가 생산 안전성을 향상하는 방법

특수 가스 제조업체인Praxair가 유체 시스템 교육, 높은 품질의 제품 및 스웨즈락® 맞춤형 솔루션을 활용하여, 어떻게 운영 전반의 생산 안전을 우선시하고, 안전, 신뢰성 및 품질을 강화했는지 알아보십시오.

비디오: GKS의 유체 시스템 신뢰성 강화

비디오: 유체 시스템 신뢰성을 강화하는 GKS

러시아의 GKS Research and Production Enterprise가 오일 및 가스, 석유화학, 금속공학 고객을 위해 어떻게 산업 자동화, 분석기 및 기상 지원 시스템의 안전과 유체 시스템 신뢰성을 높였는지 알아보십시오.

비디오: Shenyang Blower Works, 스웨즈락을 통해 시스템 성능 및 안전성 향상

비디오: 스웨즈락을 통해 시스템 성능 및 안전성을 향상시키는 Shenyang Blower Works

스웨즈락®  맞춤형 솔루션을 사용하여 Shenyang Blower Works가 화학 및 정유 산업 고객의 유지보수 비용을 크게 낮추면서 안전, 제품 품질 및 일관성을 개선할 수 있었던 방법에 대해 확인하십시오.

샘플링 샘플링 소개

백서: 그랩 샘플링 소개

기체 및 액체 유체 시스템 매체에 대한 그랩 샘플링(grab sampling) 모범 사례, 잘 설계되고 쉽게 작동할 수 있는 그랩 샘플링 시스템(grab sampling systems)의 특성, 그리고 안정적으로 그랩 샘플링(grab sampling) 정확도를 달성하는 방법에 대해 알아보십시오.

스웨즈락 현장 엔지니어가 샘플 실린더를 유지보수하는 모습

블로그: 샘플 실린더 유지보수 FAQ: 귀하께서 알아야 할 사항

안전한 작동을 위해 샘플 실린더 유지보수가 얼마나 중요한지 그리고 사전에 유지보수를 예방할 수 있는 프로그램을 개발하는 데 필요한 사항이 무엇인지 알아보십시오.

스웨즈락 가스 분배

블로그: 향상된 가스 패널로 유지보수 비용 절감

사용하기 용이한 가스 패널과 전반적으로 더 효율적인 가스 분배 및 전달 시스템이 실험실, 정유공장 및 기타 시설에서 유지보수 비용을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

스웨즈락 플랜트 턴어라운드

블로그: 효율적인 플랜트 턴어라운드(Turnaround)를 위한 7가지 팁

플랜트 턴어라운드는 화학 공장이나 정유 공장에 크나큰 골칫거리일 수 있지만 반드시 그런 것만은 아닙니다. 보다 효율적인 턴어라운드 관리를 위한 7가지 전략을 알아보십시오.

스웨즈락 샘플링 시스템 필드 서비스 분석기

블로그: 더 나은 메커니컬 씰 서포트 시스템(Mechanical Seal Support System) 구축하기

API 682가 메커니컬 씰 서포트 시스템(mechanical seal support systems)의 설계 및 조립을 안내하는 방법과 시스템이 더 오래 지속되고 더 잘 작동하는 데 도움이 될 모범사례를 확인해보십시오.

화학-정제-산업-비산-배출-감소

블로그: 누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 비산 배출 비용 최소화하기

화학 및 정제 산업에서 비산 배출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

석유화학 플랜트 글로벌 건설

블로그: 석유화학 공장을 건설하는 대형 프로젝트의 성공을 위해 글로벌하게 얽힌 복잡한 문제 해결하기

스웨즈락의 글로벌 건설팀은 수많은 글로벌 엔지니어링 기업과 밀접하게 협력하여 동남아시아 지역의 대규모 석유 화학 프로젝트를 완료했습니다. 이 성공적인 프로젝트의 비결을 소개합니다.