까다로운 환경에서 작동하는 유체 시스템의 안전, 생산성 및
환경 측면의 성능을 개선하는 데 필요한 고품질 유체 시스템 제품,
글로벌 지원 서비스 그리고 오일 및 가스 애플리케이션에 대해 심도 있게 알아보고
경험해보십시오.
다음 섹션으로 이동:
발전하는 오일 및 가스 산업을 종합적으로 지원해드립니다
새로운 시추 기법. 더 멀리 떨어진 장소에 더 깊이 있는 유전. 부식성이 높은 환경 그리고 높은 온도 및 압력의 환경에서 운영해야 하는 시스템.
불안정한 시장 현황.
한층 더 공격적인 배출 절감 목표. 오일 및 가스 산업의 많은 부분이 변화하고 있지만 귀하가 어디에서 어떻게 활동하든 한 가지, 즉 업무 수행에 최적화된 믿을 만한 유체 시스템이 필요하다는 사실에는 변함이 없습니다.
안전과 신뢰성에 관해서는 타협이 허용되지 않습니다. 이는 귀하와 협력하는 공급업체도 마찬가지입니다. 직원들의 건강과 행복, 근무 환경, 수익성 모두 여기에 달려 있습니다.
까다로운 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 애플리케이션에서 귀하가 원하는 성능을 제공할 수 있도록, 스웨즈락®은 고품질의 유체 시스템 제품, 완전 제작 어셈블리, 분석 장비 등을 제공합니다.
스웨즈락은 또한 오일 및 가스 자산의 효율, 안전성, 이익을 향상시킬 수 있도록, 글로벌 전문가 네트워크를 통해 실용적인 교육, 유체 시스템 설계 및 어셈블리, 점검 서비스 그리고 시설 건설 지원도 제공합니다.
스웨즈락은 귀하가 매장된 에너지에 접근하고 이 에너지를 세계에 연료로 공급하는 데 도움을 드릴 것을 약속합니다.
귀하의 유체 시스템에 필요한 것이 무엇이든 스웨즈락이 도와드릴 수 있습니다.
스웨즈락의 폭넓은 유체 시스템 제어 및 측정 제품군은 가장 엄격한 규정 및 산업 성능 표준을 준수하는 옵션이 포함되어 있습니다. 당사는 까다로운 오일 및 가스 산업 애플리케이션의 요구사항을 이해하고 있으며, 가장 열악한 환경에서도 유체 시스템을 효율적으로 운영할 수 있도록 유지시켜주는 재료와 설계방식이 무엇인지 이해하고 있습니다.
스웨즈락의 제한적 평생 품질 보증이 적용되고 필요한 인증을 받은 스웨즈락의 고신뢰성 유체 시스템 제품을 사용해 보십시오.
유압, 주입 및 화재 진압 시스템과 같은 애플리케이션에서 고유량 및 작동 압력을 처리할 수 있는 대유량 볼 밸브부터 분석 애플리케이션에서 유량을 정밀하게 제어하는
미터링 밸브에 이르기까지 목표를 달성하는 데 필요한 내구성 있고 믿을 수 있는 밸브를 찾아보십시오.
오일 및 가스 산업을 위한 서비스
당사는 귀하가 전체 수명 주기 내내 유체 시스템의 성능을 확보하는 데 필요한 전문 지식, 관리감독 및 보증 관련 서비스를 제공할 수 있습니다. 현지 전문가는 글로벌 팀의 지원을 받아 시스템의 성능, 생산성, 신뢰성, 안전성을 개선하는 동시에—, 비용을 제어하고 환경 리스크를 완화시키는 데 필요한 솔루션을 제공합니다.
여러분은 점점 더 엄격해지는 환경 누출 규제에 직면하고 있습니다. Swagelok의 폭넓은 일반 산업용 및 프로세스 인터페이스 밸브 제품군은 아무런 구조 변경 없이 미국석유학회(API: American Petroleum Institute)의 가장 엄격한 비산 누출 테스트를 통과했습니다.
스웨즈락이 오일 및 가스 산업에 기여하는 방법
안전성 개선
모든 프로젝트에서 작업자들의 안전은 중요합니다. 특히 고도의 휘발성 유체를 시추, 생산, 가공, 처리, 운송 또는 정제하는 육지 및 해양 환경에서는 더욱 중요한 사항입니다. 당사는 귀하가 설비부터 정기 유지보수에 이르기까지, 유체 시스템이 더 안전해질 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
당사의 종합적인 안전 교육이나 역량 기술 개발 프로그램을 이용하여 팀원들이 위험 요소를 관리하는 데 필요한 지식을 갖추도록 하십시오.
작업자 안전, 누설 방지 및 배출 제어를 위하여 모범 사례를 참고하여 설계된 폐쇄형 루프 그랩 샘플링 시스템 및 가스 분배 시스템 등의 어셈블리를 활용하십시오.
스웨즈락 현장 엔지니어는 귀하의 유체 시스템을 점검하고 시설 전반의 위험 요소를 발견하고 해결할 수 있도록 점검 서비스를 제공합니다.
적합한 합금으로 구성되고 누설을 방지하도록 설계된 고품질의 스웨즈락® 유체 시스템 제품을 사용해 보십시오. 제품 수명 기간동안 설비, 작동, 유지보수가 쉽고 안전한지 테스트를 거쳤습니다 .
가동 중단 시간의 최소화 및 신뢰성 극대화
장기적인 성공을 위해서는 턴어라운드(Turnaround) 또는 수리 시 현지에 재고를 가지고 있는 협력업체에서 제공하는 제품과 서비스가 필요합니다. 불필요한 시스템 가동 중단을 방지한다는 것은 매일 수백 수천 달러를 절약할 수 있다는 것을 뜻합니다. 당사는 급속도의 경제 성장이 이루어지고 있거나 새로 발견되는 오일 및 가스 현장을 포함해 70개국 이상에 있는 200개 이상의 판매 및 서비스 센터 직원들은, 귀하의 유체 시스템 가동 중단 시간을 최소로 유지하도록 도와드릴 수 있습니다.
잘 숙련된 현지 스웨즈락 직원들은 고객이 필요로 하는 유체 시스템 제품을 손쉽게 파악할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 이 제품에는 전세계 어디서든 일관되고 믿을 수 있는 부품 뿐만 아니라, 사용하기 편리하고 귀하의 애플리케이션에 맞춰 설계된 하위 시스템도 포함됩니다.
당사의 현장 전문가는 귀하의 유체 및 샘플링 시스템을 점검하여 시스템의 효율 저하와 가동 중단을 야기하는 문제를 해결하도록 돕고 시스템 신뢰성을 개선하도록 우선순위를 고려한 개선방안을 제안해드립니다.
총 수명 주기 비용의 관리
멀리 떨어져 있고 열악한 환경에서 운영하는 고압 유체 시스템은 생산성에 큰 영향을 미치는데, 귀하의 애플리케이션 요구조건을 충족하고, 장기적으로 가치를 제공하며, 설비 · 운영 · 유지보수가 간단한 제품과 시스템 설계가 필요합니다.
스웨즈락은 귀하가 다양한 합금으로 구성된 부품의 엔지니어링 조합을 고려한 유체 시스템 솔루션을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 이는 비용을 최적화하고, 내식성을 강화하고, 까다로운 애플리케이션에서 시스템 수명을 향상시켜드릴 수 있습니다.
또한 스웨즈락 유체 시스템 전문가는 신뢰할 만한 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 구축함으로써, 귀하의 시간과 노력을 절감시키고, 장비의 수명을 최대화하는 동시에 설비, 시간 및 판매 가능한 제품의 불필요한 사용을 최소화하도록 도와드릴 수 있습니다.
당사의 현장 엔지니어는 기존 시스템을 점검하여 누설과 효율 저하의—원인을 확인할 수 있습니다. 이는 가상 현장 방문 등을 통해서도 가능하기 때문에 전문가를 힘들게 현장으로 데려올 필요가 없어—불필요한 운영 비용 발생을 방지할 수 있습니다.
또한 당사의 유체 샘플링 전문가가 귀하의 시설을 방문하여, 분석 샘플의 정확도 및 적시성에 영향을 주는 샘플링 시스템의 문제를 파악하고 해결하는 것을 돕습니다. 그런 다음 전문가는 표준 그랩 샘플링 판넬, 분석 계장 또는 설계 개선사항을 제안하여 귀하가 공정 유체의 비용을 더 잘 제어하고, 유지보수 시간을 줄이고, 최종 제품의 품질을 높일 수 있도록 돕습니다.
지속 가능성에 기여
환경 관리 및 온실 가스(GHG) 배출 감소는 오일 및 가스 산업에서 이전 어느 때보다 더 중요해지고 있습니다. 그린필드(Greenfield) 또는 브라운필드(Brownfield) 투자 프로젝트 기획 초기 단계부터 귀하는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 성과 목표를 충족하기 위해 Scope 1, 2, 3에 해당하는 온실가스 배출을 감소하는 방법에 대해 논의하고 있었을 것입니다. 또한 규제 기관, 투자자 및 고객의 압력이 시작됨에 따라 배출을 줄이기 위해 귀사가 할 수 있는 일을 파악하고 있었을 것입니다. 그런 고객을 위해 스웨즈락은 다양한 지원을 해드리고 있습니다.
또한 스웨즈락 재료 과학자 및 제품 엔지니어는 귀하의 공정에 최적화되어 있으며 누설로 환경에 해가 되지 않는 유체 시스템 제품 및 합금을 선택하도록 도울 수 있습니다.
스웨즈락은 연소탑, 스택 또는 시설 주변 지역의 배출 모니터링을 지속적으로 할 수 있는 분석 계장 및 시스템 설계안을 제안하여 귀하가 직접 배출을 관리할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
매끄러운 대형 프로젝트 지원
오일 및 가스 산업의 새로운 시설 공사 프로젝트는 지구 전역의 수많은 업체들과 협력하는 과정이 굉장히 복잡해질 수 있습니다. 정부 규정이 변화하고 운영 기준이 다양해진다는 것은 오너(Owner)사와 EPC가 전세계에 걸쳐 복잡하게 협력해야 할 뿐만 아니라 광범위한 문서화 요건을 다루어야 함을 의미합니다.
스웨즈락의 글로벌 건설 서비스 그룹은 이러한 짐을 덜어주기 위해 시설 건설 프로젝트의 계획 구상부터 커미셔닝에 이르기까지 필요한 도움을 제공합니다.
Pre-FEED 및 FEED 단계에서 당사의 엔지니어가 유체 시스템 제품을 선택하거나 설계할 때, 사양과 관련된 사항을 도움으로써, 효율성 및 비용 절감에 기여합니다.
프로젝트 전 과정에 걸쳐, 저희 팀은 현장 재고를 유연하게 지원함으로써 복잡한 이슈를 해결하고 일정을 맞출 수 있도록 도와드립니다.
당사는 여러 업체를 조율하고, 국제 계약이나 맞춤형 계약을 체결할 수 있도록 지원하고, 정부 규정을 준수함으로써, 적시에 프로젝트를 완료할 수 있도록 합니다.
미드스트림 오일 및 가스 산업 내에서 대형 구경의 가스 연료 엔진의 가스 배출 및 성능을 개선하는 HOERBIGER Engineering Services가 대륙 횡단 천연 가스 파이프라인을 현대화할 수 있도록, 스웨즈락의 설계 및 어셈블리 서비스가 어떻게 도움을 주었는지 알아보십시오.