다운스트림 석유화학 솔루션의 신뢰성 및 안전성 촉진
Swagelok은 석유화학 플랜트와 암모니아 생산 시설 내의 유체 시스템을 설계, 사용, 관리하면서 고객이 직면하는 고유한 과제를 이해하고 있습니다. 이 작업에는 신뢰성 높은 장비, 견실한 모니터링, 안전 및 규제 표준에 대한 엄격한 준수가 필요합니다. Swagelok은 고객이 인력과 환경을 보호하는 동시에 최적의 생산 품질, 에너지 효율성, 수익성을 달성하도록 지원할 준비가 되어 있습니다.
석유화학 및 암모니아 생산 플랜트에서 Swagelok 솔루션의 이점
다운스트림 석유화학 및 암모니아 부문의 조업은 플랜트 관리자, 엔지니어, 기술자에게 고유한 일련의 과제를 제시합니다. 안전 및 규정 준수를 유지하는 일에서 장비 신뢰성과 공정 효율성을 보장하는 것까지, 이러한 문제는 생산성, 수익성, 환경적 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
Swagelok은 이러한 현실을 이해하며, 이를 해결할 수 있도록 설계된 솔루션을 제공하므로, 작업을 더 안전하고, 더 신뢰성 높으며, 더 지속 가능하게 운영할 수 있습니다.
-
석유화학 솔루션의 환경적 안전 위험.
고압, 고온에서 위험하거나, 가연성이거나, 유독성인 화학물질을 다루려면 시스템에 대한 절대적 신뢰가 필요합니다. Swagelok의 누설 없는 피팅, 밸브, 튜빙 솔루션은 전문가 자문 서비스와 함께 누설, 유출, 장비 장애의 위험을 완화하도록 지원함으로써, 고객의 인력, 플랜트, 환경을 보호하는 동시에 발전하는 안전 표준의 준수도 지원합니다. -
석유화학 및 암모니아 인프라 신뢰성.
계획되지 않은 가동 중단은 많은 비용을 초래할 수 있습니다. Swagelok 부품은 내구성을 제공하도록 설계되며, 현지 지원을 통해 장비 수명을 연장하고 유지보수를 간소화할 수 있습니다. Swagelok 솔루션은 중단을 최소화하고, 컴프레서, 펌프, 터빈과 같은 주요 시스템이 최고 성능으로 작동을 유지하도록 지원합니다. -
석유화학 공정의 부식 및 재질 호환성.
부식성 유체 및 자극성 유체에는 신뢰할 수 있는 재질이 필수입니다. Swagelok은 호환성을 보장하고, 누설을 방지하며, 장기간 시스템 무결성을 유지할 수 있는 광범위한 합금 및 구성을 제공합니다. Swagelok 전문가가 고객의 특정 공정에 적합한 재질을 선택 하도록 안내할 수 있습니다. -
석유화학 시설의 안전 및 규정 준수.
규제 요건과 지속 가능성 목표를 충족하는 것은 지속적인 과제입니다. Swagelok 솔루션은 누출 저감, 에너지 효율성, 환경 관리를 지원합니다. 첨단 밀폐 기술에서 시스템 감사까지, Swagelok은 고객이 운영 성과를 개선하는 동시에 규정 준수를 미리 대비하도록 지원합니다.
케미컬 및 암모니아 샘플링 및 공정 제어의 간소화
샘플링은 공정 제어에서 중요한 작업이지만, 특히 분당 수천 갤런이 흐르는 공정에서 소량의 대표 샘플을 공급해야 하는 경우 복잡해질 수 있습니다. Swagelok은 작업자 안전과 샘플 대표성을 보장하려면 피팅, 밸브, 필터, 호스, 퀵 커넥트, 샘플 실린더 등 샘플링 시스템의 모든 부품이 깨끗하고, 자유롭게 유동하며, 누설 없이 밀폐되어야 함을 알고 있습니다. Swagelok 솔루션은 안전 및 환경 위험이 높아지는 고압, 고온 환경에서도 샘플이 추출부터 분석까지 대표성을 유지하도록 보장합니다.
Swagelok 케미컬 및 암모니아 샘플링 솔루션에는 다음이 포함됩니다.
-
클로즈 루프 시스템
안전하고 정확한 샘플 캡처를 보장하는 금속 압력 밀폐 샘플 실린더를 사용하여 작업자 노출과 환경 영향을 제한합니다. Swagelok 판넬은 효율적인 샘플 이송에 차압을 활용하므로, 광범위한 PPE의 필요성이 감소됩니다. -
액체 그랩 샘플링 시스템
대기압에서 안정성을 유지하는 유체에 이상적인 비압력 용기를 사용합니다. -
반자동 암모니아 샘플러
샘플 수집을 간소화하며, 작업자 위험을 최소화하고, 기존 수동 방식보다 훨씬 빠른 단지 한두 시간 안에 대표 샘플을 제공합니다.
석유화학 및 암모니아 솔루션용 회전 장비의 신뢰성
Swagelok은 석유화학 및 암모니아 생산에서 안전하고 효율적인 작업을 유지하려면 컴프레서, 펌프, 터빈의 신뢰성이 기본이라는 점을 이해하고 있습니다. Swagelok 메커니컬 씰 지원 시스템은 회전 장비의 특정 요건과 공정 조건을 충족하도록 설계되어, 정밀하게 제어되는 기체 또는 액체를 메커니컬 씰에 공급함으로써 최적의 작동 환경을 만듭니다.
이러한 선제적 접근 방식은 장비 손상을 방지하고, 누설을 최소화하며, 비용이 많이 드는 가동 중단을 줄임으로써, 생산이 연속적으로 안전하게 유지됨을 보장합니다. Swagelok은 고객 장비 및 규제 요구, 환경 사고를 방지하는 데 도움이 되는 고무결성 어셈블리와 부합하도록 설계된 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 설계, 설치, 유지보수 전반에 걸쳐 Swagelok 유체 시스템 전문가의 전문적인 지원을 받을 수 있습니다.
Swagelok은 어떻게 석유화학 환경에서 비산 누출을 저감 할 수 있습니까? Swagelok 시스템은 씰 표면을 윤활하고 압력과 온도를 제어할 뿐 아니라, 오염물을 청소하고 위험한 공정 유체가 대기로 빠져나가는 것을 방지함으로써 고객이 안전, 신뢰성, 환경 목표를 달성하도록 지원합니다. Swagelok을 선택하면, 모두 고객의 회전 장비가 최고 성능으로 계속 가동하는 데 중점을 둔 기술 전문 지식, 혁신적 제품, 지속적인 지원 을 확보할 수 있습니다.
고객 팀의 전문성 구축
Swagelok은 고객 사업의 효과가 장비의 품질뿐 아니라 인력의 전문성에 따라서도 결정된다고 믿습니다. Swagelok이 고성능 유체 시스템을 안전하고 효율적으로 설계, 구축, 관리할 수 있는 역량을 고객 팀에게 제공하도록 설계된 포괄적인 실습 교육 프로그램 스위트를 제공합니다.
Swagelok의 교육 포트폴리오에는 모든 범위의 유체 시스템 구조 및 유지보수가 포함되어 있으며, 석유화학 및 암모니아 생산 환경에서 직면하는 문제에 특히 집중되어 있습니다.
-
튜브 피팅 설치 강좌:
시스템 무결성을 증진하고 누설 위험을 최소화하는 데 기초적인 튜브 피팅 지식을 알아보십시오. 이 강좌는 적절한 튜브 선택, 절단, 디버링(deburring)과 Swagelok® 튜브 피팅 조립, 튜브 피팅 어셈블리의 측정에 대해 다룹니다 -
오일 및 가스용 튜빙 시스템 교육 프로그램:
국제 표준인 이틀 간의 워크샵으로 진행되는 이 강좌는 JIP33 S-716 요구 사항을 다루고 고객 팀에게 고무결성 튜빙 시스템을 보장하는 데 필요한 업계 모범 사례에 대해 면밀한 지침을 제공합니다. -
공정 분석기 샘플링 시스템(PASS: Process Analyzer Sampling System) 교육:
적시에 정확한 결과를 제공하는 시스템의 설계 및 조립에 대한 실무 지침과 함께 샘플링 시스템의 기초 지식을 구축합니다. -
메커니컬 씰 지원 시스템 교육:
컴프레서, 펌프, 터빈 등 회전 장비의 지원에 적용되는 모범 사례를 알아보십시오. 이 교육은 장비 신뢰성을 극대화하고 누설과 가동 중단을 최소화할 수 있는 시스템 설계, 설치, 유지보수를 다룹니다.
Swagelok이 작업을 더 안전하고 더 효과적이며 더 비용 효율적으로 만들도록 지원할 기회를 주십시오. Swagelok 판매 및 서비스 센터는 검증된 전문 지식, 혁신적인 제품, 세계 정상급 서비스로 고객의 다운스트림 석유화학 및 암모니아 애플리케이션을 지원할 준비가 되어 있습니다.
현지 Swagelok 석유화학 및 암모니아 전문가에게 문의.