alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

依托 JIP33 气体接头标准提升作业效能

JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程

JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程

Logan Boatright,世伟洛克全球高级客户经理 

试想以下场景: 某大型油气运营商正处于一座海上平台上部模块的调试阶段,该模块包含 2000 余个小口径卡套管接头连接点。该运营商此前选择了一家宣称产品符合“等效技术规格”的供应商,但第三方检测工作启动后,各类问题接踵而至:产品质量参差不齐、材质证明文件缺失、接头装配工艺不达标。最终结果如何?为采购合规组件,项目工期延误 12 周;额外产生的成本超 300 万美元,其中包含加急运输费用与工时损耗成本。


这是所有油气运营商都竭力规避的局面,但实现这一目标并非易事。油气项目工艺复杂,要实现按期、按预算完工,就必须在项目全流程中保障技术专业性、作业高效性、生产安全性与流程一致性。这意味着需尽量减少泄漏故障与返工操作、缩短工程设计周期、杜绝可避免的成本超支问题。

对组件选型进行标准化,是运营商简化项目执行流程、降低作业风险的有效手段 – 尤其是在大型跨国油气项目中。而这正是国际油气生产商协会 (IOGP) 联合工业项目 33 (JIP33) 制定气体接头采购技术规格的核心目标。JIP33 技术规格旨在减少供应链各环节的产品差异,助力企业强化资本成本管控能力。IOGP 几乎囊括了全球所有大型油气企业,这意味着该组织制定的技术规格,代表了全球油气行业核心应用场景下的公认优秀实践标准。

JIP33 技术规格针对油气下游作业中广泛应用的各类组件、基础设施及系统,制定了统一的技术要求。其中,S-716 技术规格针对小口径卡套管和接头作出规范 - 这类关键组件对油气设施能否长期保持安全、高效、高产、盈利的运行状态,有着至关重要的影响。 

对于当代油气行业从业者而言,在新建项目的管接头选型阶段落实该技术规格要求,能够对项目推进产生显著的积极作用。基于此,深入解读 JIP33 S-716 技术规格的核心要点,分析其如何加速项目进度、降低现场安装风险、保障大型资本密集型项目的合规性,具有重要的现实意义。 探索世伟洛克卡套管接头的独特优势。

严格遵循 JIP33 标准,避免卡套管接头混用与互换 

遵循 JIP33 标准,杜绝卡套管接头混用与互换行为 

油气流体系统的稳定高效运行,依赖数千个接头的协同工作。要维持系统的稳定运行状态、保障长期使用性能,核心举措之一是选用单一制造商生产的卡套管接头。事实上,JIP33 S-716 技术规格也着重强调了这一点,明确规定:

  • “接头应选用单一制造商的产品。” 
  • “严禁混用不同制造商生产的卡套管接头。” 
  • “严禁互换不同制造商生产的卡套管接头。” 

要理解上述规范的重要性,需先明确混用与互换的定义差异,以及这两种操作对系统完整性造成的危害。  

观看技术指导视频

混用指将两家及以上制造商生产的卡套管接头组件(如螺母、卡套、接头本体)进行组装,形成一个完整的接头。例如,将甲制造商的卡套管本体与乙制造商的内部组件进行组装,即属于混用行为。 

与之相对,互换指将甲制造商生产的完整卡套管接头安装于卡套管后拆卸,再将卡套管、螺母、卡套与乙制造商生产的卡套管接头本体重新组装。

对于“不同制造商的卡套管接头组件可实现可靠混用与互换”的宣传说法,需保持审慎态度。以世伟洛克产品为例,目前尚无任何其他制造商的产品,被证实可与世伟洛克卡套管接头实现稳定兼容。不同品牌卡套管接头的混用与互换,不仅会造成高额成本损耗,更会带来严重的安全隐患,危及作业人员人身安全与系统运行可靠性。正是基于上述原因,IOGP 在 S-716 技术规格中,明确纳入了禁止卡套管接头混用与互换的相关条款。 

深入了解卡套管接头互换与混用的潜在风险

遵循 JIP33 标准,选用合规接头技术 

确认所选用接头符合 JIP33 标准要求混用与互换之所以存在隐患,原因之一在于并非所有卡套管接头的设计与制造,都符合 S-716 技术规格中界定的通用标准。该规格明确规定:“卡套管接头应为无扩口双卡套式结构。”尽管市面上多数卡套管接头产品符合这一要求,但仍有部分产品不在此列。例如,一些常见卡套管接头采用的是单卡套设计。单卡套设计虽适用于部分应用场景,但在油气行业高关键性流体系统应用中,双卡套结构能够确保对卡套管的卓越夹持力。 

S-716 技术规格进一步规定,管接头需按照 ASTM F1387-19 标准完成测试,该标准明确了高关键性卡套管系统中卡套管接头应具备的性能指标。这项要求也是油气行业从业者增强所选卡套管接头性能可信度的重要依据。

遵循 JIP33 标准,制造商培训及专用工具的重要性 

遵循 JIP33 标准,制造商培训及专用工具的重要性 S-716 技术规格的另一项重要条款,是要求相关操作需遵循卡套管接头制造商在培训、安装及其他环节给出的建议。该标准对此作出明确规定: 

  • “卡套管系统的安装作业,须由经接头制造商认可的产品培训课程认证合格,或通过包含实操组装内容的同等行业培训并取得资质的人员执行。” 
  • “卡套管与接头的装配及标识工作,应严格遵循接头制造商的建议执行。” 
  • “卡套管与接头的组装作业,需使用卡套管接头制造商推荐的专用工具。”

基于上述要求,油气行业从业者在选择供应商时,应优先考量那些不仅能提供合规卡套管接头,还可配套提供完善培训课程 与实操技术支持的合作方。这些配套资源能为项目带来显著附加价值,助力作业人员使用专用工具,实现接头的正确、高效安装。以世伟洛克为例,公司已针对客户需求,开发出符合 JIP33 标准的卡套管接头培训课程,并面向全球客户开放。 

专业培训对作业的关键影响

流体系统泄漏问题,常见的诱因之一便是不规范的安装操作。与之相反,一支经过专业培训的技术团队,能够从源头避免泄漏隐患,减少高昂的返工成本,助力项目快速投产。  

了解 JIP33 如何通过明确要求定义,帮助减少差异、提升安全性并避免代价高昂的项目延误。

符合 JIP33 标准的要求,不仅能降低作业风险,更能为系统的长期可靠性及与供应商的长期合作奠定坚实基础。 

您是否希望深入了解如何依据 JIP33 技术规格实现卡套管接头标准化?世伟洛克专家可为您提供支持。我们的工程团队深谙 JIP33 标准各项要求,所设计的卡套管接头产品严格遵循行业优选标准 - 这一点与市面上常见的单卡套卡套管接头产品形成鲜明区别。联系我们,了解更多详情。  

获取本地支持

相关管接头文章

为什么不应混用卡套管接头

为什么卡套管接头混用会有问题

了解为什么来自不同制造商的卡套管接头元件混用或互换会导致流体系统性能不佳。

IOGP 小孔径卡套管和接头规范

卡套管接头规范更新:提高安全性和性能

了解为什么新规定的油气卡套管和卡套管接头的属性可有助于提高世界各地平台的安全性和系统性能。

多种类型的卡套管接头

小孔径接头的主要区别

在这个关于小孔径接头的实用介绍中,您可以了解到各种应用中常用卡套管接头类型之间的主要区别。