alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

유량 무결성을 보장하는 오일 및 가스 파이프라인 솔루션

Swagelok은 안전하고 효율적이며 복원력 높은 유량 제어에 필요한 견고한 부품, 선제적 서비스, 교육을 통해 파이프라인 운영업체를 지원합니다.

지역 전문가 찾기
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기

오일 및 가스 파이프라인: 에너지 산업의 생명줄

오일 및 가스 파이프라인 아이콘오일 및 가스 파이프라인은 국제 에너지 인프라의 동맥과 같으며, 원유, 정유제품, 천연가스를 막대한 거리로 운송합니다. 이 시스템은 다양한 지형의 외딴 환경에서, 그리고 고압 하에서 신뢰성 높게 작동해야 합니다. Swagelok은 에너지 공급 및 경제적 안정성을 유지하는 데 오일 및 가스 파이프라인 시스템이 중요한 역할을 한다는 점을 이해하고 있습니다.

Swagelok 솔루션은 초기 건설 및 커미셔닝부터 지속적인 유지보수 및 업그레이드에 이르기까지 안전하고 효율적인 파이프라인 운영을 가능하게 만드는 주변의 핵심 지원 시스템과 부품을 지원하도록 설계되었습니다. 고객이 국가간 주배관 또는 지역 분배망을 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 안전하고 효율적인 장기적 성능을 보장하는 데 필요한 솔루션과 서비스를 제공합니다.

무결성을 제공하도록 설계된 파이프라인 인프라

파이프라인 운영업체는 사소한 장애라도 환경 사고에서 비용이 많이 드는 가동 중단 및 규정 준수 조사에 이르는 중대한 결과를 초래할 수 있음을 잘 알고 있습니다. 노후화되는 인프라 전반에서 일관적인 성능 유지, 압력 급등 및 진동 위험 관리, 모든 연결구가 최신 안전 및 신뢰성 표준을 충족하는지 확인하는 것과 같은 과제가 존재합니다. Swagelok은 오일 및 가스 파이프라인 서비스의 물리적 요구를 견딜 뿐만 아니라 고객이 위험을 선제적으로 관리하고 유지보수를 능률화할 수 있는 제품을 설계함으로써 이러한 과제에 대응합니다.

Swagelok 솔루션은 레거시 및 신규 파이프라인 시스템 모두와 매끄럽게 통합되도록 제조되므로, 고객이 변화하는 처리량 수요와 발전하는 규정 준수 조건에 적응하도록 지원합니다. Swagelok은 내구성, 추적 용이성, 설치 편의성에 중점을 두고 고객이 자산을 보호하고 운영 연속성을 유지하도록 지원합니다.

라인  

Swagelok이 어떻게 이 고객의 대륙 횡단 천연가스 파이프라인을 지원했는지 살펴보십시오.

파이프라인 현대화 성공 사례

라인 전구 아이콘

모든 파이프라인 애플리케이션 전반에서 성능 보장

미드스트림이 이상적인 조건에서 운영되는 경우는 드뭅니다. 극한의 온도에 노출되는 원격 컴프레서 스테이션에서, 부식성 토양 또는 습도 높은 기후를 통과하는 파이프라인 등, Swagelok은 환경적 요인이 빠르게 시스템 무결성과 작업 안전을 훼손할 수 있다는 사실을 인지하고 있습니다.

  • 간선 파이프라인(Transmission Pipelines)

    원유 운송, 천연가스, 또는 생산 시설에서 정유공장, 분배 허브 또는 수출 터미널까지의 정유제품 Swagelok은 계장 판넬 및 모니터링 지점용으로 고무결성 소구경 튜빙(small-bore tubing) 시스템과 누설 없는 피팅을 제공하여 고객이 정확한 압력 및 유량 제어를 유지하는 동시에 누설 위험을 최소화하도록 지원할 수 있습니다.
  • 오일 및 가스 파이프라인을 조사 중인 엔지니어분배 파이프라인(Distribution Pipelines)

    , 지역 또는 현지에서 유틸리티, 산업 플랜트 또는 주거 지역 등의 최종 사용자에게 천연가스 또는 정유제품을 공급합니다. Swagelok의 모듈형 어셈블리 및 내식성 밸브는 분배 노드에서 설치와 유지보수를 간소화함으로써, 신뢰성 높은 공급을 보장하고 유틸리티 및 산업 고객의 가동 중단을 줄여줍니다.
  • 컴프레서 스테이션

    유량을 유지하고 마찰 손실을 극복할 수 있도록 파이프라인 경로를 따라 가스 압력을 증강합니다. Swagelok의 견고한 밸브 매니폴드와 진동 방지 피팅은 고진동 환경에서 안전한 운영을 지원하며 누설 또는 장애 위험을 줄여줍니다.
  • 계량 및 측정 스테이션

    작동 제어 및 규정 준수를 위해 유량, 압력, 제품 품질을 모니터링하고 기록합니다. Swagelok 정밀 레귤레이터 및 그랩 샘플 시스템은 정확한 측정 및 샘플링을 통해 규정 준수와 운영 효율성을 지원합니다.
  • 저장 터미널(Storage Terminals)

    원유, 천연가스 또는 정유제품의 대량 저장에 사용되며, 흔히 높은 압력에 노출됩니다. Swagelok은 까다로운 저장 조건을 견딜 수 있는 신뢰성 높은 연결구와 함께, 안전한 운송과 밀폐를 보장하는 데 도움이 되는 어셈블리와 고압 부품을 개발했습니다.
  • 파이프라인 무결성 모니터링

    누설, 부식 또는 기타 파이프라인 무결성에 대한 위협을 감지합니다. Swagelok 부품과 내식성 튜빙은 문제의 조기 식별과 선제적 유지보수 전략을 지원합니다.
  • 파이프라인 검사 공구(PIG) 및 세정 시스템

    파이프라인을 세정, 검사 또는 관리합니다. Swagelok 퀵 커넥트 커플링과 내구성 높은 밸브는 PIG 발사기/수취기 작업을 능률화하여, 유지보수 중 안전을 개선하고 턴어라운드 시간을 줄여줍니다.
  • 열 릴리프

    파이프라인을 따라 존재하는 프로세스 밸브 패킹은 열 변동으로 인해 압력을 생성하며, 이는 다운스트림에서 방출되어야 합니다. Swagelok 열 릴리프 밸브  및 공정 제어 솔루션은 파이프라인 시스템을 과압 영향으로부터 보호함으로써 규정 준수를 보장하고 자산을 보호합니다.

체크 표시 아이콘가스 파이프라인 부품

Swagelok 가스 파이프라인 부품은 다음과 같은 기능을 제공하도록 설계되어 전 세계의 운영업체들이 신뢰성과 성능을 신뢰하고 있습니다.

  • 진동 및 열 사이클링 하에서 누설 없는 밀폐 유지
  • Sour 가스 및 기타 부식성 매체로 인한 부식 방지
  • 정확한 압력 및 유량 제어 지원
  • 빠르고 안전한 설치 및 유지보수 지원

이러한 기능을 통해 누출을 저감하고, 안전을 강화하며, 파이프라인 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다. 하지만, Swagelok은 이 애플리케이션에서 신뢰성을 확보하려면 단지 견고한 제품뿐 아니라 선제적인 지원과 위험 관리도 중요함을 알고 있습니다. Swagelok이 단지 내식성 재질 및 내진 구조 이상을 제공하는 것이 이 때문입니다.

 

Swagelok 엔지니어링 서비스 전문가는 장애가 되기 전에 취약점을 식별할 수 있는 현장 평가를 제공하며, Swagelok 설치 감독 서비스는 모든 연결구가 최고 수준의 표준에 따라 구성됨을 보장합니다. 교육 프로그램을 통해 고객 팀은 누설 없는 시스템을 유지하며 운영상 문제에 대해 신속하게 대응할 수 있고, 현지 재고와 박식한 현지 Swagelok 판매 및 서비스 직원의 응답성 높은 지원을 통해 가동 중단을 최소화하고 네트워크의 원활한 가동을 유지할 수 있습니다.

재료과학 아이콘

어떤 조건에서도 미드스트림 파이프라인 인프라의 복원력 유지

오늘날의 에너지 환경에서는, 증가하는 운영 및 환경 위험과 더 엄격한 규제 및 규정 준수 요구로 인해 파이프라인 신뢰성과 안전이 그 어느 때보다 중요합니다. Swagelok의 품질, 엔지니어링 전문 지식, 선제적 지원에 대한 노력은 운영업체가 광대하고 다양한 환경에서 오일, 가스, 정유제품을 운송하는 과제를 자신 있게 관리할 수 있도록 보장합니다.

견고한 내식성 부품에 필드 엔지니어링 서비스, 설치 감독, 실습 교육을 결합함으로써, Swagelok은 고객이 자산을 보호하고, 운영 연속성을 유지하며, 발전하는 규제 요건을 충족하도록 지원할 수 있습니다. 새로운 인프라를 구축하거나 레거시 시스템을 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 장기적인 성공과 안도감을 제공하는 솔루션을 통해 고객의 파이프라인 운영을 지원할 준비가 되어 있습니다.

 

라인 위치 핀 

여기에 귀사를 지원할 현지 Swagelok 팀이 있습니다.

연락처

라인

오일 및 가스 파이프라인 서비스 및 정보

스웨즈락 설계 및 조립 서비스

엔지니어링 어셈블리 솔루션

유체 시스템 설계 및 조립 엔지니어링 서비스.

스웨즈락 훈련 및 교육 서비스

교육 서비스

운영업체의 역량을 강화하는 프로그램.

산업용 유체 시스템

파이프라인 인프라 가동 시간 극대화

산업용 유체 시스템 효율성