alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

食品和饮料

寻找来自世伟洛克的卫生的、密封的、易于清洁的、经 FDA 和 USDA 批准的流体系统产品,以及食品和饮料生产商为实现高水平的工艺完整性而需要的专业培训和服务。


跳转到章节:


食品和饮料 

当您需要纯度时,请相信我们的产品  

无论您是装瓶、包装、消毒、杀菌、蒸煮还是清洁,我们都能提供流体系统解决方案,始终满足您的操作、卫生和安全要求。查找一系列特殊的符合 EPA、3-A 卫生标准和 ISO 标准的产品,以满足食品、饮料和乳制品厂的需求。还可以查找工程、培训和咨询服务,帮助您管理保持密封作业的压力。 

  • 获得大量的卫生级流体系统产品组合,包括卡套管接头、ACME 螺纹接头、阀门等
  • 为特殊产品制造、元件或撬装组件获取及时的报价和可靠的交付。
  • 与一个不断开发食品级解决方案的供应商合作,以满足不断变化的行业需求和更高的压力要求,例如在奶粉领域

我们拥有超过 75 年的经验,为许多受到严格监管的行业提供流体系统产品和服务,我们可以帮助您实现您在工艺精度、工作场所安全和高卫生水平方面的目标。

食品和饮料应用

我们的流体系统元件支持食品、饮料和乳制品的制备和包装,从肉类和奶酪到汽水和糖果均有涉及。我们为啤酒厂、面包店和许多其他维持关键单元运作的企业提供解决方案,包括:

  • 烘焙
  • 装瓶
  • 酿造
  • 装罐
  • 清洁
  • 盛装
  • 蒸馏
  • 研磨
  • 搅拌
  • 包装
  • 钝化
  • 消毒
  • 保存
  • 加工
  • 杀菌 储存

食品和饮料产品

世伟洛克为几乎所有的应用提供流体系统产品,为您提供更多的选择,创造工艺、安全和成本效益。我们与食品、饮料和乳制品厂的工程师以及设备制造商协商,开发符合食品级要求和就地清洁 (CIP) 及就地蒸煮 (SIP) 标准的标准和定制元件,所有这些都享受我们的终身有限质量保证

接头

接头

密封性连接有助于使工业工艺安全且可预测。75 年来,我们的名称一直是可靠性的代名词。选择卡套管接头和转换接头以及 PFA 接头公称管接头焊接接头,以及许多其他类型的接头,适用于厚壁或薄壁,硬管或软管。您也可以向我们采购所有的卫生级接头,包括世伟洛克高纯度® Micro-Fit® 卡套管对焊接头。

卫生法兰接头

世伟洛克® kwik 夹具式卫生级法兰接头可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。这为您提供了一种从卫生级法兰系统过渡到卡套管和公称管的可靠、低成本的方法。使正确的连接更简单并能加快安装速度。

阀门

阀门

我们的工艺和仪表阀(提供单座阀、球阀和其他配置)提供了可靠性,并且维护要求低。世伟洛克® 40 系列60 系列球阀以其耐用性和适应食品、饮料和乳制品工厂的各种系统条件的能力而闻名。我们还提供单向阀针阀、计量阀卸荷阀旋塞阀

调压阀

调压阀

从您的调压阀中获得您所需要的一套能力。世伟洛克®减压阀(弹簧加载 或 圆顶加载)、背压阀(弹簧加载  和 圆顶加载)和 特种调压阀 能够在广泛的压力和流量范围内保持压力并尽可能地减缓衰减。让我们的团队通过建议和组合调压阀配置来帮助您。

卫生级调压阀

我们的 PRS 系列减压阀和 TBRS 系列罐填调压阀均符合 FDA/USP Class VI 法规,采用 316L 不锈钢金属元件和 EPDM 密封。这些卫生级调压阀的设计压力最高可达 232 psig (16 bar),并可提供卫生抱箍端接。

生命科学行业的卫生级软管

软管和柔性卡套管

我们的 U 系列和PFA 系列软管产品非常适用于需要出色的灵活性、抗扭结和化学相容性的场合。此外,ST 系列和其他 PTFE 软管也可使用纤维编织加强层和 304 不锈钢加强层,并有硅树脂外层覆盖。卫生级软管的选择延伸到 XT 和 S 系列的产品,配备卫生卡箍端接。

焊接系统

轨道焊接系统

轨道焊接在连接流体系统的不锈钢卡套管方面非常有效,因为流经它们的产品需要保持在无菌或洁净的状态。使用轻便的携带式系统,对卡套管和公称管进行高质量可重复的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。

卡套管和卡套管附件

卡套管和附件

查找可靠的不锈钢卡套管,包括支撑件预装工具弯管器以及卡套管切割和制备工具。我们的目录包含了详细的产品信息,包括结构材料、压力和温度额定值以及许多不同的卡套管选项,以便您可以搭建持久的系统。

世伟洛克压力表

压力表

有各种各样的压力表可供选择,设计用于从低压到严酷工况的所有条件。多种安装配置让我们的压力表便于安装。此外,还可以找到其他测量设备,包括压力传感器流量传感器温度计

食品和饮料工程服务 

我们可以共同建立一个用于战略整合和维护密封性流体系统的计划,帮助您的工厂满足严格的产品质量和清洁标准。我们提供的完整服务与我们所提供的元件和组件一样广泛,并且可以扩大规模,以满足您对单个设施或整个企业的目标。

世伟洛克服务

工程服务

检测问题、优化流体系统和提供维护策略建议需要深厚的行业经验。我们通过世伟洛克®工程服务将这些专业知识带给您,包括现场服务培训和教育设计和装配现场工程,以及全球施工协调。您需要一个强大的基础来提高操作人员安全水平并降低运营成本—,与我们的专家网络一起创造持久的优势

世伟洛克现场工程服务

泄漏检测

我们帮助您识别泄漏并量化泄漏率,以便基于安全性、成本和生产率排定解决问题的优先顺序。一天不解决泄漏问题,您组织的营收就一天受到损害。您越早协调努力来解决泄漏问题,结果就越理想。

世伟洛克蒸汽系统审核服务

蒸汽基础知识培训

蒸汽服务培训通过了解针对食品、饮料和乳制品厂的设备和培训需求定制的优秀做法,帮助提升您的蒸汽系统。我们的专家将指导您如何正确操作、设计和维护系统,以提高安全性并减少泄漏。

世伟洛克软管管理服务

软管咨询服务

世伟洛克软管顾问将与您一起前往现场,以了解优化的流体系统对您意味着什么。您将收到一份详细的报告,其中载有我们的调查结果和优先改进建议,包括预防性维护计划以及对哪些标准端接和接头应予以存放的深入见解。

轨道焊接培训

轨道焊接培训

轨道焊接培训可以帮助您克服与普遍存在的焊工短缺有关的问题。通过我们在选定的世伟洛克销售与服务中心举办的为期五天的培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。我们可以使您的新任焊工学习技能以获得成功。

我们如何支持食品和饮料行业  

对半导体行业的全球支持

更强大的后勤支持  

卫生级流体系统产品可能很难从同一家通用工业元件供应商处获得,而漫长的交货时间可能会使您的项目落后于计划。我们为您带来广泛的高水平卫生产品和重型产品,这些产品符合食品和饮料生产和包装的 FDA 认证,所有这些都由全球销售和分销网络提供支持,无论您在何处开展业务,都可以上门提供服务。 

  • 我们根据特定地区的需求预测,在当地储备卫生产品,因此您可以更好地获得难以找到的元件。 
  • 深入利用供应商管理库存 (VMI) 选项,用于快速和准确地组织、标记和重新订购。 
  • 使用我们的现场寄售柜来维持您经常需要的产品的大量库存—,以便我们能够支持您的客户管理库存 (CMI) 目标 
  • 请向我们咨询准时制 (JIT) 零部件库存,以解决其他库存挑战,并在库存管理方面获取帮助 
  • 在您需要的时间和地点,获取您的项目所需的所有 FDA、EPA 和相关的监管和合规认证 

安全流体系统运营

工程质量和安全  

我们生产的流体系统产品易于安装和维护,这样您就可以用更少的时间来监督项目,从而达到法规要求。您可以放心地进行选择,因为您选择的元件符合或超越您的行业规范。我们还设计了许多产品,以满足整个食品、饮料和乳制品厂常见的就地清洁 (CIP) 和/或就地蒸煮 (SIP) 要求。 

  • 我们提供用于食品业工厂和设备的 ISO 2852:1993 不锈钢夹管接头 
  • 许多产品符合 3-A 卫生标准基于 ANSI 要求的设备和加工系统的设计标准  
  • 查阅 FDA、USDA 和其他监管机构的产品证书—,按行业或类别查看世伟洛克部件的全面审批列表  
  • 查找用于自动 CIP 和 SIP 程序(无需拆卸)的接头、阀门、软管和许多其他元件和组件 

您可以信赖的一致性 

我们产品的可靠性是我们熟练的操作人员努力,我们严格的质量控制,以及我们对可追溯性的承诺的结果。我们拥有始终如一的完整制造工艺。这与出售给我们客户的产品建立了强有力的联系,提供了从原材料到包装和运输物品的透明度。即使是基本的零部件也有批量可追溯性,而且我们为每一份订单保留这些信息。

  • 原材料可追溯性是我们整体制造质量体系不可分割的一部分,该体系得到了许多世界领先的标准机构的认可 
  • 我们锻造、加工、电镀、焊接、组装和测试,一切活动都在我们自己的工厂内完成  
  • 稳定的“卓越的可靠性”计划,能够保证我们的设备运转时达到高效率 
  • 所有接头都标有世伟洛克的名称、材料类型和追溯标识符  
  • 软管组件上的批号使您能够更好地限制潜在的损失,或确定问题是否超出了一根坏的软管 
  • 我们了解材料选择的重要性—,即使在产品购买和安装后,您也可以要求进行材料认证

 

资源中心

仪表故障的标识有哪些?

博客:如何防范压力表故障

不能精确运行的压力表可能会导致系统输出质量下降,系统液体释放到环境中,甚至对系统造成损害,使员工处于危险之中。学会识别即将发生的压力表故障的指标至关重要。

确保软管安全

博客:提高软管安全性的 3 个步骤

重要的是,应该认真考虑工业设施中的软管泄漏问题。泄漏会使员工处于危险之中,增加运营成本,并导致逸散性排放。以下有三个建议可以帮助您避免危险情况和停工。

截止阀

博客:如何使用截止阀隔离系统

任何流体系统在维护之前都应该被隔离。即使是更换压力表或测量设备,在管线处于压力下运行时也会有危险。投入时间正确选择和安装可靠的截止阀解决方案对安全至关重要。

工具箱:世伟洛克产品认证清单

查看世伟洛克流体系统元件的食品、饮料和乳制品行业证书和认证。请您放心选择产品,您应知道,我们达到或超越了我们所服务的许多行业的规范。

工业流体系统安全

工具箱:流体系统安全检查表(可打印)

流体系统可能很复杂,会出现一系列明显和不明显的风险区域。当故障并非一种选项之时,您如何能够确保系统的所有部分均安全可靠地运行?我们的检查表可打印且便于查看,您可以将其挂在您的工厂里。

工具箱:用于确定阀门尺寸的 Cv 计算器

此计算器可用于帮助选择适合给定应用的、具有足够流通能力的阀门。阀门流通系数 (Cv) 是描述阀门的流通能力的便利方式。根据流体、入口和出口压力以及流体温度计算 Cv 或流量。

视频:世伟洛克® 轨道焊接系统

您需要一个稳定、安全、高效的焊接方法。我们的轨道焊接通过触摸屏操作提供精度和可控性。对卡套管进行高质量、可重复、可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW),并减少设施的火灾隐患。

视频:世伟洛克® 卡套管接头安装

了解安装世伟洛克卡套管接头的三个步骤,以及您应该始终避免的两个错误。只需一点时间,您就可以学到实用的技能,从而使您的流体系统具备持续多年的密封性能。

视频:如何重新组装或重新填充阀门

了解如何使用世伟洛克® 手动和远程驱动阀门的重组套件。每个套件都包含调整或更换填料的详细说明,或在必要时重组阀门。这段视频向您展示了服务可以多么的简单。