新型世伟洛克® GB 系列球阀为大流量应用带来额外的安全性和简易的安装性
通用全流通阀专为在 6000 psig 的工作压力下在恶劣的环境中长时间运行而设计。
俄亥俄州索伦市 — (2020 年 6 月 1 日) — 流体系统产品、组件和相关服务的领先解决方案提供商世伟洛克宣布推出具有全通径、双向流动能力的世伟洛克® GB 系列球阀。新型阀门经过精心设计,可在 6000 psig (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装、最大程度地减少了返工需求并提供了可靠的关断性能,因此可以在各种要求苛刻的应用中确保员工安全和系统高效运行。
世伟洛克 GB 系列球阀可以作为通用球阀广泛地应用。阀门的理想应用包括石油和天然气行业中的液压、注射和灭火系统;压缩天然气 (CNG) 车辆基础设施隔离;化工和石化行业中高腐蚀性烷基化操作中的隔离。与世伟洛克广泛的卡套管接头、卡套管和仪表阀结合使用时,新型球阀使客户能够使用任何世伟洛克组件来构建额定压力为 6,000 psig、卡套管直径高达一英寸的完整流体系统。
对于工程设计、采购、施工总承包 (EPC) 公司以及流体系统成套设备供应商而言,世伟洛克 GB 系列球阀通过减少安装和验证在大流量工业应用中安装的组件的性能所需的时间和成本来提供价值。
- 该阀专为实现快速简便的安装而设计,双向流动则消除了对反向安装的担忧。世伟洛克整体式端接的尺寸范围为 3/8 in. 至 1 in.,因此进一步简化了系统设计并最大程度地减少了人工和组件需求。
- 通过 100% 的装配测试,减少了初装后发生泄漏或进行昂贵返工的可能性,以确保世伟洛克 GB 系列球阀开箱即用。阀体密封性能通过静液压系统验证测试得到了验证,最高可达最大额定压力的 1.5 倍。
- 该阀专为实现实现简单的定制而设计,其螺栓形式可用作可选锁定手柄或面板安装件的安装点以及与 ISO 5211 气动执行机构相兼容的支架。能够根据工厂外部的需要配置 GB 系列球阀,在某些情况下,可以通过减少库存的 SKU 来精简全流通阀的库存。
世伟洛克 GB 系列球阀还经过精心设计,旨在通过有助于保护员工并在恶劣条件下最大限度地延长组件寿命的特性、材料和设计方案而使所有者和操作者长期受益。
- 该阀的设计着重于安全性,采用正在申请专利的机械锁定端螺钉设计,可降低意外解体或泄漏的风险。经过验证的防泄漏阀杆密封设计和防脱出阀杆提供了更高的可靠性。
- 为减少恶劣环境下的腐蚀,世伟洛克 GB 系列球阀有多种合金材料可供选择,例如 6 钼合金、2507 合金和 C-276 合金,以及根据 NACE MR0175 选择的适合酸性气体应用的材料。并且该阀符合有关压力管道系统的 ASME B31.1 和 B31.3 标准。
世伟洛克 GB 系列球阀现在可从授权的世伟洛克销售与服务中心购买。欲了解有关新型阀门和可用配置选项的更多信息,请访问 Swagelok.com。
关于世伟洛克
世伟洛克公司是一家市值约 20 亿美元的私人控股公司,为石油和天然气、石油化工、半导体和交通行业提供流体系统产品、组件及服务。世伟洛克总部位于美国俄亥俄州索伦市,通过分布在 70 个国家的 200 个销售和服务中心以及分布在 20 个制造工厂和 5 个全球技术中心的 5,500 名员工为客户提供服务。