氢气和天然气清洁能源技术
借助世伟洛克为氢气与 CNG、RNG 及 LNG系统提供的清洁能源解决方案,使清洁能源生产、可靠配送、安全储存及便捷的燃料输送得以可靠运行。
世伟洛克为电解槽、燃料电池、燃料存储和密封设备、燃料加注基础设施及车载系统提供高完整性、可靠的流体系统元件与定制服务。我们面向氢气或天然气应用的产品和组件可满足您严苛的清洁能源应用要求,包括:
- 在高压和压缩条件下安全储存和传输,提供所需的能量密度和行驶里程
- 快速交付关键组件与定制流体系统组件,保障项目按时推进
- 由于不锈钢具有更高的合金含量,可提供更强的耐腐蚀性,提高了流体元件的耐用性和可靠性
- 持久耐用的弹性体元件采用专为 CNG 和 LNG 系统的长寿命需求进行优化的材料而制成
在压力下密封和管理危险流体和小分子气体方面,世伟洛克拥有75 年以上的丰富经验,使我们独树一帜。今天,我们将这种经验引入到我们设计和交付的产品、解决方案和服务中,专门满足致力于追求环境安全和可持续能源业务机会的公司的需求。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心是为您提供使用氢气 和 LNG/CNG 系统巨大潜力的起始地点。
清洁能源服务与支持
流体系统元件对清洁能源的发展和助力氢气和天然气成为车辆的替代燃料至关重要。
从实验室到现场,我们与全球客户合作,帮助他们在生产、分配、压缩、加注及交通工具应用中安全高效地实现目标。
我们为氢气行业提供流体系统元件,其设计旨在防止小分子气体泄漏,在高承压工况下工作,并抵抗氢脆和材料退化。此外,我们的现场工程师可帮助您应对整个流体系统的风险因素,例如因组件安装或产品选择不当而导致的泄漏、低效的系统设计或不适合替代燃料应用的材料选择。
通过虚拟管道、压缩和加注以及车载应用为CNG和LNG提供值得信赖的流体系统组件,有助于在全球范围内增加天然气的使用。作为在整个行业全产业链都发挥作用的技术领导者,我们的使命是为这些应用提供值得信赖的流体系统解决方案。
世伟洛克的清洁能源标准指南可帮助您了解行业测试和标准体系,并探索我们用于氢气和天然气应用的完整元件组合。
世伟洛克在其产品组合中,针对氢气和压缩天然气(CNG)交通应用,具备广泛的测试和认证资质。
清洁能源应用
我们为制造或供应氢气和 CNG/LNG 应用设备的公司提供支持,例如:
氢气
- 电解槽
- 微电网
- 燃料电池
- 虚拟管道/长管拖车
- 加氢站(基础设施)
- 内燃机 (ICE)/燃料电池电动车 (FCEV)
- 加氢机和优先控制面板
- 分析仪和取样系统
CNG/LNG
- 虚拟管道/长管拖车
- 加氢站(基础设施)
- 商用车和车队车辆
清洁能源支持的益处
清洁能源生产设施、车辆及加注基础设施的制造商需借助专业知识和经验提升生产力并降低风险。世伟洛克每天都在与行业领军企业紧密合作,可以帮助您实现以下目标:提升安全性和性能、理解合规要求以及在尽可能地提高可靠性的同时尽量地减少停机时间。
提高安全性
世伟洛克可协助您在应用清洁能源技术时,将安全理念融入流体系统相关实践中。
实现性能
世伟洛克可帮助您应对流体系统及基础设施中高压、温度波动和振动带来的挑战。
了解合规性
世伟洛克凭借针对清洁能源基础设施及车载应用的认证产品,满足复杂的工程要求。
尽可能减少停机时间,尽量提高可靠性
世伟洛克通过遍布 70 余个国家的 200 余家授权销售与服务中心,为您提供本地支持。
应对设计挑战
设计生产、分配、压缩、加注及交通工具解决方案面临独特挑战。例如,氢气可使许多低质量金属脆化和退化 ,且在压力下难以存储和密封。持续振动 是另一大挑战。我们的工程师可以推荐解决方案,如根据您的需求配置流体系统元件和组件。
- 我们的标准化、可配置的流体系统元件经全面测试、检验、包装并提供质保。单一的产品型号也使订购变得容易。所有组件都是通过我们提供的设计与装配服务,按照优秀实践制造的。
- 我们经验丰富的产品设计工程师拥有技术知识、先进软件及制造专业知识,可定制流体系统解决方案以满足严苛的规格要求。他们可以帮助处理诸如燃料管线集成、优先控制面板、加注系统、重载加注设备等应用。
- 不管面临任何挑战,我们的材料科学家可以运用对冶金学和化学兼容性的深厚理解,帮助您找到合适的材料和设计。通过与专家合作,选择具有所有合适认证、认可和成分的流体系统元件,尽可能地减少腐蚀、氢脆和其他问题。
合规性专业知识
您需要一个了解清洁能源市场相关流程、认证及要求的供应商。世伟洛克流体系统产品已获得全球相关行业组织的使用认证。我们的清洁能源解决方案可助您满足性能标准并符合监管要求。我们可以帮助您处理:
- 区域合规需求:我们与全球和区域标准组织合作,了解复杂的工程要求,并为清洁能源车辆和基础设施提供各种认证产品,以帮助您无论在哪里运营都保持合规性。这些产品包括符合 ECE R134 和 HGV 3.1 标准的氢系统产品、符合 NGV3.X 和 NGV4.X 以及 ECE-R110 标准的天然气加注系统产品及其他相关认证产品。
- 生产零件审批流程 (PPAP):我们专门为汽车和其他交通运输行业应用开发元件,提供达到 PPAP 3 级的标准产品。我们的团队可以帮助确保您选择的解决方案将满足规范。
- 国际材料数据系统 (IMDS) 要求:我们了解 IMDS 协议,可直接向您的收件箱发送 IMDS 报告,以表明您符合环境监管要求。
- 生产排放合规性:我们的现场工程团队训练有素,随时可以调研您的设施。我们将帮助您识别您的系统中潜在的泄漏点,并建议使用经过低排放认证的防泄漏、合规的元件,这样您就可以避免与逸散性排放有关的损失和罚款。
尽可能减少停机时间,尽量提高可靠性
无论您在行业的哪个领域开展工作,世伟洛克都能提供随时可得、可靠的组件,保障您的装配线和关键工艺持续运转。作为一家私营企业,我们着眼于长期发展,提前于需求进行投资 - 扩大产能、建立库存、强化供应基础 - 以保障产品供应、缩短交付周期,确保您的运营平稳运行。在遍布 70 个国家的约 200 家授权销售与服务中心,经过培训并获得认证的员工还能为您提供适配清洁能源行业应用的本地库存、全球统一标准的流体系统产品。他们还可以提供现场协助,以帮助您排除故障并避免流体系统泄漏、效率低下和停机。
- 选择我们的 FK 系列中压接头或力矩安装接头 (AbT) 等元件,其设计兼顾可靠性、安装便捷性、可复装性与目视检查功能,助您安全可靠地装配复杂系统。
- 与世伟洛克认证的当地员工合作,他们设计的即时集成流体系统组件可大大降低泄漏风险。他们还可以帮助您的员工减少在流体系统装配与维护中花费的时间和工作量。
- 专家可以评估您的流体系统并提供优先级建议,以提升可靠性、正常运行时间与安全性。
清洁能源工程服务
如果选择与世伟洛克合作,我们将为清洁能源元件提供灵活的工程服务。全球氢气、CNG 及 LNG 领域的创新者均信赖我们的工程服务能力。
设计与装配服务
世伟洛克采用协作方法,为氢气、CNG 和 LNG 处理应用开发流体系统解决方案。我们深刻地理解您的应用需求,开发满足您需求的配置。世伟洛克®定制解决方案可由少量元件或整个流体系统组成,包括可集成到加气机、压缩机和燃料管路解决方案的充气面板或组件,所有这些都是根据您的精确规格制造的,可直接安装。
现场服务
我们可与您在现场协作,为清洁能源技术和配套流体系统遇到的问题推荐解决方案。世伟洛克现场工程师将调研您的生产设施,帮助您在车辆、移动或固定加气站或设施内部实现卓越性能。他们可帮助您尽可能减少开支和停机时间,同时减少潜在安全隐患和环境风险。
基础培训
世伟洛克提供涵盖卡套接头、卡套管弯管、软管排布、轨道焊接、产品选型、安装和检查等主题的培训,确保您的团队能高效装配并运行清洁能源技术的关键流体系统。深入的实践课程由经过认证的世伟洛克讲师讲授,这些讲师能够帮助学员自信地解决问题。
氢气卡套管系统培训
通过我们行业特定的标准化培训项目,了解安装要求与工作场所安全之间的关系,旨在帮助您为氢气应用构建更安全、更可靠的流体系统。
材料科学培训
选择合适的抗腐蚀材料有助于保持流体系统的无泄漏密封。了解哪些合金和聚合物与清洁能源应用兼容,以及行业标准如何影响您的选择。Swagelok® 材料科学培训适用于工程师、主管、采购代理、技术助理以及参与材料选择过程的任何人员。