alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

金属和采矿

可靠地采矿,提高安全性,遏制排放,采用新技术 — 世伟洛克以多种方式为您的金属和矿物开采、加工和制造目标提供支持。


跳转到章节:


从您的流体系统中提取更多价值

金属和采矿一个矿区可能会有超过 50,000 英尺(15,000米)的卡套管,超过 20,000 个流体系统元件,以及多达 8,000 处机械连接—,为各种应用选择合适的产品和材料并不容易’。

除了振动和腐蚀之外,在为仪表管路路、液压动力需求、化学品注入设备、浸没系统、连续排放监测、取样探头、取样调节系统和其他关键的支持性基础设施指定元件和组件时,还有很多问题需要考虑。

因’此,就需要世伟洛克为您提供帮助。每一天,我们都在为全球的金属和采矿公司解决挑战。如果您正在计划一个项目或需要流体处理支持,请依靠我们的帮助:

  • 更精湛的技术。与一支由设计和现场工程师、冶金学家和合规专家组成的多学科团队合作,他们知道以更简单、更快速、更安全的方式规划、建造和管理流体系统。
  • 完全协调。在一支专家团队的支持下,您可以在项目的必要条件、执行变量和当地法规中游刃有余。规划、设计、物流、合同、交付、库存、培训—我们’将帮助您管理您所面临的任何压力。
  • 售后支持。世伟洛克授权销售与服务中心在您资产的整个生命周期内提供卓越的支持。从协助维护计划到建议效率,再到发展您的员工队伍,我们的工作直到您的项目完成时才结束。

在任何跨越大陆的大型项目中,我们擅长于建立可靠的连接和弥补物流的空缺。自 1947 年以来,我们就与腐蚀抗争,能帮助您预防因生锈而造成的代价高昂的问题。请咨询我们关于金属矿石和矿物储备的提取、加工和精炼的成熟流体系统解决方案。

 

金属和采矿应用

我们支持众多的矿物和辅助加工需求,以及开采和处理金属矿石的公司的工厂应用,包括:

  • 空气/气体处理
  • 高压釜
  • 生物工艺
  • 高炉
  • 选矿机(浮选、脱水、磁选)
  • 连续排放监测系统 (CEMS)
  • 压碎、研磨和分类设备
  • 蒸煮器过压保护面板
  • 电解沉积(电萃取)
  • 电力生产
  • 给水分析
  • 闪蒸罐液位控制
  • 氢气基础设施
  • 湿法冶金系统(沥滤)
  • 仪器车间需求
  • 实验室设备
  • 石灰制造
  • 润滑管路
  • 机械密封支持系统
  • 矿石制备(凝聚、过滤、烧结)
  • 气动和仪器面板
  • 轧钢机
  • 旋转设备
  • 熔炼(火法冶金作业)
  • 钢铁生产
  • 储罐
  • 水处理和脱盐

金属和采矿的产品

我们提供合适的库存,满足您的流体系统和仪器要求。从超过 290,000 种最终产品中选择,全球有 10,500 种产品库存,有 17 种不同的合金可供选择,都能得到  世伟洛克®终身有限保证的支持。

接头

接头

查找用于腐蚀环境的 316/316L 不锈钢和其他合金材质的卡套管接头,以及中压和高压卡套管接头公称管接头焊接接头扭矩安装 (AbT) 接头金属垫片面密封接头PFA 接头真空接头法兰转换接头。世伟洛克®卡套管接头的腐蚀测试在恶劣的条件下继续取得优异的结果。

阀门

阀门

我们是您的手动和自动工艺及仪器球阀(40-60 系列)、单向阀卸荷阀针阀和计量阀波纹管密封阀隔膜密封阀工艺接口(双关断和排放)阀以及球阀和四分之一圈旋塞阀和其他类型的单一来源。此外,还可以获得工厂生产的阀组,并为关键的仪器设备进行测试。

调压阀

调压阀

我们的减压阀(弹簧加载圆顶加载)、背压阀(弹簧加载圆顶加载)和特种调压阀包括标准和定制选项,以满足您的设备或仪器需求。还可以获得紧凑的高纯、高流量气体调压阀,允许实现系统元件和工艺管线的紧凑空间。

生命科学行业的卫生级软管

软管和柔性卡套管

寻找几乎适合不同压力和温度要求的软管。我们提供橡胶软管热塑软管,以及额定温度为 800°F 的金属内层软管。这种波纹编织软管可承受高温和腐蚀性条件,同时限制扭结,并尽可能地减少渗透和吸收。

机械密封支持系统

机械密封支持系统

像氢气和甲烷这样的小分子气体的密封并不容易。利用我们超过 75 年的流体系统专业知识来设计和构建操作安全、易于维护的密封支持系统。我们可以通过机械密封支持套件和组件帮助您保持旋转设备的在线状态并高效运行。

取样钢瓶

取样钢瓶

我们提供多种规格的取样钢瓶,符合多个交行行标准,可以帮助您简化化学品运输过程的挑战。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。

检漏液、润滑剂和密封剂

检漏液、润滑剂和密封剂

在流体系统性能受到抑制之前检测,消除并避免泄漏。我们的检漏液可以向您展示哪些接头连接处正在泄漏,我们的管螺纹密封剂PTFE 胶带螺纹润滑剂则有助于防止在安装期间形成泄漏。考虑如何使用这些久经考验的产品降低运营成本并节省时间。

世伟洛克压力表

测量装置

世伟洛克压力表压力变送器为金属、采矿过程及制造业也提供精确、可靠的测量。多种量程、表盘尺寸、接口规格、安装选项可供选择。其他测量设备包括变截面流量计流量传感器,以及温度计

过滤器

过滤器

合适的流体系统过滤器可以帮助您避免导致产品不合规格和下游的其他问题的污染物。。我们提供更多的方法来提高系统功能,将 FW、F 和 TF 系列过滤器用于气体和液体服务,可以去除系统颗粒。

金属和矿业的工程服务

世伟洛克®工程服务与我们客户开采和制造的金、镍、铂、铁、铜、银、锌、铅、锂、钴、煤和铀一样多种多样。对于这些和其他金属矿石、矿物和宝石的勘探和提炼,请依靠我们的专家提供:

设计与装配服务

设计与装配服务

根据需要获得尽可能多的设计支持。我们可以遵循您现有的设计,或者您可以与我们合作开发全新的设计。我们还可以制造解决方案,如阀门控制、润滑和气动控制面板,以及化学品定量和计量橇。获得 CAD 图纸、P&ID、元件选择和采购、材料清单,以及专业的测试、包装和交付,所有这些都来自同一个来源。

现场服务

现场服务

世伟洛克现场工程师能够评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过详细报告来推荐系统改进措施。了解更多关于优化系统,提高取样系统 的可靠性,识别气体泄漏,提高软管寿命,以及找出您的工厂在何处损失能源的信息。

流体系统培训

基础知识培训

连接全球公认的培训和能力发展课程,有专门的振动缓解方案。我们帮助工程师和技术人员做出明智的决定,实现“一次做对”型安装。增加卡套管接头、阀门、软管、弯管、调压阀等方面的基础知识。经世伟洛克认证的讲师讲述基础知识,使您的团队能够尽可能地减少泄漏并提高系统完整性。

工艺分析仪取样系统培训

取样系统

世伟洛克®工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训讲授全面的设计原则,如何达到及时性、精确性和防止错误。让你理解取样系统各组装模块 以及如何建造。我们的取样系统问题解决与维护 (SSM) 课程指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见问题。

材料科学培训

材料科学

选择合适的抗腐蚀材料有助于保持流体系统的无泄漏密封。了解哪些合金能抗腐蚀以及行业标准如何影响您的选择。世伟洛克® 材料科学培训适用于工程师、主管、采购代理、技术助理以及参与材料选择过程的任何人员。

半导体工厂工程建设服务

全球项目

当项目业主和承包商分布在各大洲时,管理大型项目就变得更加困难。您需要一个具有全球影响力、广泛能力和专业应用知识的合作者来跟上项目进度。无论您的项目多么复杂,我们都能在世界任何地方为您提供支持。拥有一个200多家全球销售与服务中心所建立的团队来致力于项目全球合作关联和持续的高度关注。

我们如何支持金属和采矿

采矿和金属行业的项目管理

管理项目重要事务

您需要一个技术和业务合作伙伴来帮助创造长期价值。我们知道如何从您的流体系统开始创造理想的成果,我们的目标是精简整个供应链的工艺。我们也理解您对通过可持续发展为当地经济做出重大贡献的重视。相信我们的专家能够帮助您管理作为世界级采矿企业一部分的关键机器和设备的运行压力。

  • 遵守行业标准和法规,促进安全的工作环境—控制、个人安全和避免因事故造成的时间损失,也是我们的优先事项。
  • 获得熟练劳动力可能是一个挑战—,全球有 200 多家世伟洛克授权销售与服务中心,即使在偏远地区也能获得培训、教育和现场支持。
  • 控制碳排放是一个永恒的目标—,世伟洛克的现场工程师知道如何通过泄漏审计、能源排放测试以及无泄漏、低排放的产品及解决方案来减少您的环境影响 
  • 故障导致停工和收入损失,—利用我们对腐蚀性环境的广泛知识来解决常见的流体系统挑战
  • 您有与社区协作的承诺—我们致力于支持您的项目,在需要的地方进行当地劳动力和材料投资
  • 市场波动可能很不稳定,也难以计划,—请询问我们关于本地库存、现场库存以及为您的项目周期量身定做的合同价格安排

采矿和金属行业的工程支持

提供工程支持

技术知识是我们本地和全球多学科团队的一个关键要素,这些团队为新的建设项目和现有的安装工作提供服务。世伟洛克的设计和现场工程师、冶金学家和合规专家可以协助您执行项目,无论是材料建议、重复性工程系统的标准化,还是简化您的流体系统都可以执行。我们有很多方法来为工程添加信心,包括:

  • 制定详细的流体系统员工管理计划,从设计优化到产品整合到材料选择都会涉及
  • 洞察行业新趋势,如对碳中性炼钢的推动和对氢动力采矿车兴趣的上升。
  • 泄漏审查、世伟洛克® 体系统评估和咨询服务报告,以及支持所有员工的健康和安全的现场和虚拟培训 
  • CEMS  性能和可靠性的建议
  • 更多采矿应用工程解决方案,如金属 CVD 涂层、小孔径卡套管和氢兼容产品
     

在预算内按时推进项目

保持您的进度

作为流体输送行业的领导者,我们保持着各种关系,提供具有成本效益的物流和定价,从而使您的项目能够在预算范围内按时推进。请相信我们能提供精简的采购和批量采购协调,包括标准化和商定的文件协议。我们还会与您合作,监督提案和订单。与世伟洛克合作,您得到的是:

  • 单点联系和一支专门的团队以满足您的需求
  • 全面的物料管理,提供生产力和获得进度上的收益
  • 根据您的独特要求提供产品选型咨询
  • 监督以达到规范性和供应商合规性
  • 电子项目数据仓储、存储和检索,让信息易于查找
  • 帮助协调不同国家和地区的业主、承包商和供应商,因为对我们的全球专家来说,不存在过度复杂的项目

 

资源中心

减少流体系统泄漏

博客:迈向无泄漏运行的这一步

压缩空气管道的低声嘶鸣…蒸汽管道下的一小滴不明物体…可能是气体的气味传递。这些都可能是潜在流体系统泄漏隐患的警示征兆。我们的专家将探讨如何降低您的风险。

流体系统弯管

博客:为什么卡套管准备如此重要

优质的卡套管和接头对作业的安全和高效至关重要。技术人员在进行连接时的良好实践同样重要。不当安装可能会带来高昂的代价。正确的卡套管处理和准备对于可靠和持久的连接非常重要。

比较不锈钢中点蚀和缝隙腐蚀的图片

博客:尽可能地减少材料腐蚀

采矿公司可以采取一些步骤来防止生锈,首先需要从根本上了解不同类型的腐蚀及腐蚀原因。知道从哪里着眼 — 以及腐蚀的表现形式 — 可以帮助您抗击材料失效和昂贵的维修费用。

世伟洛克取样

博客:离线取样或在线分析仪?

是离线取样,还是在线分析适合您的设施?有多种状况可能会影响选择。没有任何一种技术,可在所有情况下均具有普遍性优势,因此请您从自身情况考虑,确定哪投入可带来尽可能多的收益。

制造准则和标准

列表:制造准则和标准

按类别查看世伟洛克产品审批和认证的综合列表。查阅 ASME、ISO、NGV、海事和其他行业标准的证书,以及加拿大、中国、欧洲、印度、日本、韩国和其他国家/地区的认证。

视频:认识全球工程师网络

视频:认识全球工程师网络

无论您在何处开采或精炼金属或矿物,我们广泛的现场工程师网络都能为棘手的流体系统挑战提供现场解决方案。当您与我们合作时,您可以获得全球专业知识,以优化您的系统,帮助您提高生产力。

视频:如何使用手动弯管机

视频:如何使用手动弯管机

了解如何使用世伟洛克®手动弯管机精确地实现卡套管的 90 °° 和 180°° 折弯。稳定的、高质量的折弯可以使采矿机和设备在安装过程中受益。本视频还介绍可以折弯的卡套管的类型和尺寸。

视频:获得调压阀方面的协助

视频:获得调压阀方面的协助

了解如何诊断调压阀问题,如蠕变,以免造成安全问题或需要员工花费过多时间。我们的现场服务专家可以帮助您实现可靠的压力控制,这对您的流体系统的安全运行至关重要。

视频:世伟洛克阀门的上锁挂牌选项

视频:世伟洛克阀门的上锁挂牌选项

世伟洛克有几种选择来为手动操作阀门进行上锁/挂牌。从掀盖式(符合 OSHA 标准)到用于四分之一圈手柄的闩锁设计,我们的设备可以在关闭或打开位置上锁,并能适应多种尺寸的阀杆和手柄。