alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

工业机械和设备

制造商、加工商以及设计、建造和维护各种工业机械和设备的公司需要流体系统产品、培训和服务选项,用以帮助实现安全、高效和可靠的运行。


跳转到章节:


工业机械和设备

为推动您的业务发展的一切提供解决方案

我们帮助很多企业为随处可见的工业机器和设备提供合适的流体供应、润滑和冷却。无论您是制造液压和气动设备、向其他市场提供机械、直接支持工业设备制造商、还是在您的工厂或设施中维护机器,世伟洛克的产品、培训和服务都能帮助您实现无泄漏的密封性能,从而减少由于材料浪费和工艺效率低下而导致的利润流失。

我们知道什么可以减轻工厂经理、QA 工程师和其他制造、维护或操作工业机器和设备的人员的压力。这包括:

  • 更多关于如何减少关键流体系统中的恶劣振动和机械应力的的知识
  • 让生产线不停顿、服务不中断的标准和定制产品选项
  • 更多的安全性和可靠性被融入到只有专家’才能设计出的各种类型的应用

我们可以帮助您设计、建造、安装和优化一切能推动您业务发展的元素。我们在全球拥有 200 多家世伟洛克授权销售与服务中心 (SSC),专业的援助总是很容易找到。

 

工业机械和设备应用

凭借广泛的流体系统产品和大量工业机械设计知识,我们可以支持所有类型的连接和接合需求,包括:

  • 自动化和装配设备
  • 弯管机
  • 压缩机和测试设备
  • 机电挑战
  • 燃料电池应用
  • 热交换器
  • 液压设备
  • 喷射模塑机器
  • 气动设备
  • 压力机和泵
  • 制冷系统
  • 轧钢机
  • 热能和热交换设备
  • 各种附属设备

工业机械和设备产品

世伟洛克的所有流体系统产品都是为了在您的工厂、服务设施或您制造的机器上实现最高水平的应用、工艺和仪器完整性。在我们的可转让 终身有限质量保证 的支持下,每个元件都是超过 75 年的卓越工程的成果。为保证工业机器的运转同时保证人员的安全而设计的解决方案包括:

接头

接头

世伟洛克® 卡套管接头创造了坚固可靠的连接,能够经受住高风险、高振动环境的考验。我们完整的产品组合包括公称管接头焊接接头PFA 接头真空接头,以及更多易于安装、拆卸和在各种情况下重新装配的产品。您可以选择多种合金材料的接头,因此能够建立值得信赖的连接。

阀门

阀门

我们的一体式仪器(40 系列)和三件式工艺/仪表(60 系列)球阀,包括为大流量应用提供简化安装的 GB 系列阀门,可以满足客户希望提高可靠性和降低维护成本的愿望。我们还提供整体式阀帽针阀单向阀计量阀卸荷阀波纹管密封阀旋塞阀,为所有类型的工业设备提供可靠的关断性能—,请向您当地的世伟洛克销售与服务中心了解广泛的阀门执行选项以及卸荷阀和单向阀设置调整。

生命科学行业的卫生级软管

软管和柔性卡套管

寻找几乎适合所有压力和温度要求的软管。我们提供橡胶软管热塑软管以及额定温度为 1000° F的金属内层软管,而来自世伟洛克的 PTFE 内层软管 PFA 内层软管则为您的低压应用提供更多耐化学性选择。此外,在需要透明性以监测系统流量的应用中,还可以找到PFA 和乙烯基柔性卡套管。我们的 SSC 随时准备为您提供压接和其他软管装配及管理服务。

小孔径卡套管系统

卡套管和卡套管附件

获得可靠的卡套管小孔径卡套管,其材料特性为您的工业机械所需。我们是一个全面的解决方案提供商,提供不锈钢、304/304L 焊接、锥面及螺纹、中压和高压、带护套和隔热、电伴热和蒸汽伴热,以及高纯度和超高纯度的管路选择。此外,您还可以使用卡套管附件来搭建您的系统,帮助您针对卡套管进行切割弯曲去毛刺支撑,使其具有无泄漏密封性能。

调压阀

调压阀

从一个来源为不同的工业流体系统要求选择调压阀。我们可以为您的机器和设备量身定制减压阀(弹簧加载圆顶加载)、背压阀(弹簧加载圆顶加载)或特种调压阀,包括结构材料、额定压力和温度、选件和附件。也可向我们的专家咨询汽化减压阀和气瓶切换减压阀的解决方案。

世伟洛克压力表

压力表

世伟洛克®压力表为工业制造和工艺应用提供精确而可靠的测量。多种量程、表盘尺寸、接口规格、安装选项可供选择。PGI 系列压力表提供无填充液或充液式两种订购选项,而 PBG 系列压力表是为面板制造商专门设计的。其他测量设备包括压力传感器流量传感器,以及温度计

世伟洛克快速接头

快速接头

我们提供多种规格的快速接头,此类接头不需要扭动、旋转或扳手,就可以实现快速、简单的拆装。这些接头的设计是为了最大限度地减少溢出和夹气,所以您可以放心地进行连接。我们完整的产品线包括全流量仪器微型 PTFE 密封选购件。

焊接系统

轨道焊接系统

工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克® M200 轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。

工业机械设备的工程服务

工业流体系统需要熟练的、有经验的、专注的专家,他们关心的是如何尽可能地提高性能,并减少工艺浪费和低效率。与我们的现场工程师合作,可以帮助您诊断任何问题,保持高精度的机器操作,并可以让工业设备更快的恢复服务。利用更多的世伟洛克®工程服务 来创造可预测的结果,包括:

设计与装配服务

设计与装配

我们可以为您制造您的流体系统组件。从由几个元件组成的组件到完整的面板和外壳,所有这些世伟洛克产品都可提供。我们还可以利用 3D CAD 建模能力将布线、自动化、变送器、继电器、泵等融入其中,以优化您的设计。无论您的参数是什么,您都将收到最高质量的组件,附带测试、检验和包装。此外,还可以从单个供应商处采购定制软管组件,包括 Teflon、PFA、热塑性塑料和橡胶软管。

CAD 服务

快速访问我们完整的 CAD 库,其中包含数量超过一百万的各种 2D 或 3D 多语言格式的销售图纸和模板。在当今快节奏的经济中,速度、精度和灵活性可以带来胜利,避免失去机会。利用 3D CAD 建模为您提供精确和控制,最大限度地减少错误和返工,提高效率,并使您有更多的时间专注于整个设计过程。

流体系统培训

培训

我们的认证培训师可以让您的团队掌握知识,以清晰和自信的方式应对日常挑战。深入的实践课程是由公认具有卓越技能的资深讲师教授的。学习软管阀门调压阀 的选择与故障排除、接头装配轨道焊接 原理,以及如何选择正确的抗腐蚀材料弯管的多种方法,以及如何正确设计、操作和维护取样系统

现场服务

现场服务

我们的现场工程师能够评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过详细报告来推荐系统改进措施。提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性,同时降低成本并减轻环境风险。了解更多关于优化流体系统,提高取样系统 的可靠性,识别气体泄漏,提高软管寿命,以及找出您的工厂在何处损失能量 以及如何变得更有效率。

生命科学行业的气体分配服务

气体分配计划

您的工程师可以在新的气体分配系统的规格和采购上花费大量的时间,但他们不需要这样做。我们可以设计并装配模块化子系统,并提供经过充分测试的面板。所有的解决方案都是高度可定制的,有许多配置选项供您选择,以满足您的要求。易于维护和使用的气体输送系统,可以提高您的运行效率。

半导体工厂工程建设服务

全球项目

当业主和承包商被分隔在各大洲时,管理资本项目就变得更加困难。您需要一个具有全球影响力、广泛能力和专业应用知识的合作者来跟上项目进度。无论您的项目变得多么复杂,我们都能在世界任何地方为您提供支持。您可以得到一个专门的服务团队,以及我们 200 多家全球销售与服务中心所创造的连接性和可视性。我们将共同帮助您驾驭法规和审批,按时完成您的项目。

我们如何支持工业机械

本地业务 

与授权销售与服务中心的当地专家交谈,他们可以给您提供很好的建议,帮助您优化流体系统的性能,这种价值可不容易衡量。为工业机器和设备的制造者和操作员节省时间,降低挫折和返工次数,这是我们致力于有效解决挑战的一部分,而不仅仅是销售产品。真正的流体系统专业知识是很难找到的。我们脚踏实地来支持您的业务,包括通过以下项目:

  • 原型建造和产品开发服务,以及作为分包元件的组件系列生产
  • 供应商管理库存 (VMI) 选项,用于快速和准确地组织、标记和重新订购,包括精心管理的现场寄售柜
  • 紧急交付和即时 (JIT) 零件库存,用以解决其他库存难题
  • 流体系统设备租用和特殊工作的借用计划
  • 在您需要的时间和地点,提供您的项目所需的所有监管和合规认证

解决方案供应商

我们可以帮助您处理那些对您的生产力和盈利能力产生负面影响的各种压力。我们知道振动对工业设备的诸多有害影响,或者说,由于橇装设备的空间有限,安装和维护元件并不容易。由于价格、供货情况和缺乏资源而造成的困难,导致流体系统的经营成本增加。凭借卓越的产品质量标准、全面的设计和装配服务、您所需要的定制解决方案,以及只有专业人士才能提供的源自经验的建议,我们设计了更多的方法来保持您的业务发展,包括:

  • 通过现场工程—,我们擅长于帮助企业提高流体系统的性能和可靠性,以适应频繁驱动的机器和设备
  • 通过便于获取的产品技术文献,帮助您快速、轻松地找到适合您应用的世伟洛克解决方案。
  • 为支持工业设备制造商的机械厂提供产品,包括焊接接头焊接转换接头,以及 SAE/MS 和 ISO/BSP 公制接头的转换接头。
  • 为系统和模块、气体分配面板和子系统、超过 1 英寸的预装卡套管接头连接件等提供设计和集成帮助

安全贡献者

工业机器和设备有许多潜在的风险,流体系统专家可以帮助您规避这些风险。此类系统通常输送高压高温的流体和气体,如果出现问题,可能会加剧健康、安全和环境问题。在不允许失败的情况下,我们可以帮助您的工程师和技术人员实施各种策略来保护您的流体系统的安全,特别是在规划和设计阶段。例如:

  • 对齐和空间限制问题在工业机器中很常见,我们提供的大量卡套管转换接头可以简化这些问题。我们可以帮助您使用可定位接头避免错位,或使用卡套管转换接头创造更可靠的密封连接。
  • 如果流体系统的应用在机器设计中是决定性的,那么可以通过世伟洛克授权销售与服务中心提供的子组件来节省时间,该中心知道如何为您的设备设计安全的工作成果
  • 我们关注的是您机器的功能,并提供适用于高温、可承受高压、可信赖的元件和组件—我们致力于流体系统的设计、维护和操作员培训,为您的员工提供全面的安全操作。

 

资源中心

世伟洛克阀门选择

博客:阀门选择 101

流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一目了然。您需要切断和启动流体流动吗?还是控制方向或流量大小?我们的专家解答了一些最常见问题。

世伟洛克弯管设备

博客:如何弯曲卡套管以及何时进行

以下优秀实践可以帮助技术人员避免常见缺陷,这些缺陷甚至会影响到简单弯管的完整性。确定弯管在您系统中的何处最为适用是很重要的。这样做可以为您的企业节省时间、人力和金钱。

多种类型的卡套管接头

博客:卡套管接头的类型 — 了解关键区别

当您对现有系统进行维护或建立一个新系统时,面对多种类型卡套管接头可选,您可能不清楚选择哪一种接头。我们的专家研究了几种常见的接头类型和它们的优势。

世伟洛克轮胎制造软管

博客:优化轮胎硫化机的性能

如果一台或多台硫化机未能有效运行,会有什么危险?制造商可能面临更高的废品率、落后的生产效率以及对员工的安全隐患。以下介绍了硫化机中应注意的一些关键性能指标。

工具:调压阀流量曲线生成器

根据用户为世伟洛克® RHPS 系列调压阀指定的一系列应用参数轻松提供独特流量曲线。您可以查看一台调压阀在多达四个不同应用中的性能,或比较多达四台不同调压阀的性能。

视频:如何使用台式弯管机

视频:如何使用台式弯管机

在这段分步视频中,您可以学习如何使用世伟洛克® 台式弯管机,对不同材料制成的卡套管实现精确、可重复的高质量弯曲。这一工艺适用于从小直径的薄壁卡套管到大直径的厚壁卡套管。

了解手动装配 1 in. 及更小的卡套管接头的三个步骤。

视频:如何装配卡套管接头(1 Inch 及更小)

了解手动装配和安装 1 inch 及更小的卡套管接头的正确步骤。为了完成这项任务,您需要两个开口扳手,一个世伟洛克®️ 间隙检测规,一个卡套管切割器或钢锯,一个锉刀或世伟洛克®️ 去毛刺工具,以及一个记号笔。

视频:使用多头液压预装装置

视频:使用多头液压预装装置

世伟洛克®多头液压预装装置 (MHSU) 用于将一组卡套预装到特定尺寸的卡套管上。观看视频,了解将卡套预装到卡套管上以简化在狭小空间中的安装,或在使用大量世伟洛克®卡套管接头时加快安装速度。

现场考察对于了解您的发电厂的独特挑战、环境和目标至关重要。

视频:现场(和在线)服务

世伟洛克® 现场服务为您带来了我们的行业知识。但是,如果不可能有一支完整的团队到现场进行评估该怎么办?使用连接虚拟会议的耳机,您可以访问我们的全球工程师网络,帮助解决您的问题。