alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

研究与开发

世伟洛克通过有效地设计、安装和维护高精度、密封且安全运行的流体系统来帮助研发实验室推动科学发现。


跳转到章节:


研究与开发  

利用流体系统推动科学发展  

您的研究已经需要您全神贯注—,流体系统的泄漏不应成为您需要担忧的一部分。与其将您的资源花费在一个组件的设计、采购、建造和测试上,您可以将其交给我们经验丰富的流体系统专家。我们为您提供了一个由工程师、技术人员和其他专业人士组成的全球网络,随时准备为您的项目提供从概念到完成的支持。

世伟洛克凭借多种方式充当您的实验室、工程或研发团队的延伸,包括:

  • 专注于制造质量和极致精度,几十年来一直支持着公共和私人的研发工作和机构
  • 提供广泛的产品,旨在帮助您从来源到使用点,安全、准确地输送流体,并降低浪费和低效
  • 提供与专家的联系,他们可以在工艺的每一步为您提供支持,并了解您的技术和业务要求,以实现预期结果

从高压到超高真空应用,您可以依靠世伟洛克的流体系统专业知识,使您的作业安全地达到预期效果,从而使您的想法更快地进入市场。

研发应用

世伟洛克支持整个工业市场领域的研发,并协助国家研究实验室、大学团体、设施管理团队和建筑公司实现其高性能设施和设备的目标。作为那些努力追求卓越工艺的人的资源,我们可以帮助您满足一系列流体系统的应用需求,包括:

  • 高压釜
  • 催化反应
  • 离心机
  • 化学合成
  • 化学气相沉积 (CVD)
  • 发酵罐
  • 气相色谱设备
  • 气体分配/输送系统
  • 气体反应器
  • 通用实验室设备
  • 热交换器
  • 氢化反应器
  • 培养器
  • 实验室仪器
  • 油品模块化橇
  • 中试装置
  • 高分子化学
  • 纯化面板
  • 溶剂管路
  • 溶剂加注站
  • 测试台
  • 真空系统
  • 水电解

用于研究和开发的产品

许多研发机构在我们的产品中发现了价值,帮助他们满足严格的行业和客户要求。正如我们的创始人 Fred Lennon 曾经说过:“质量不佳的苦味在廉价的甜味被遗忘后还会长久存在。”我们在设计和制造每一个元件或组件时,都会考虑您的总成本。我们很自豪地为您带来更多的流体系统解决方案,并提供终身有限质量保证

接头

接头

VCR® 金属垫片面密封接头实现了金属对金属密封的高纯度,可提供从真空到正压的密封服务。还可以找到公称管接头焊接接头,以及许多类型的世伟洛克® 卡套管接头,尺寸为普遍使用的 1/4 in.、1/8 in.、和 1/16 in.,我们提供所有这些的聚合式销售。

世伟洛克快速接头

快速接头

使用我们各种各样的快速接头配置可快速可靠地建立连接,以减少系统溢出和夹气。我们提供世伟洛克的全流量仪器微型PTFE 密封®快速接头。

调压阀

调压阀

从您的调压阀中获得您所需要的一套能力。世伟洛克®减压阀(弹簧加载圆顶加载)、背压阀(弹簧加载圆顶加载)和特种调压阀能够在广泛的压力和流量范围内保持压力并尽可能地减缓衰减。专家们还可以帮助您确定适合您应用的气体分配子系统,包括气源进口、切换调压阀、气体面板和使用点系统。

阀门

阀门

阀门的真正成本包括长期维护或更换阀门所需的费用。我们设计的产品具有持久的性能。我们提供面向工艺分析仪应用的工艺和仪表球阀单向阀针阀、计量阀卸荷阀旋塞阀排放和吹扫阀波纹管密封阀,以及阀组液流选择器系统。我们还提供隔膜阀,用以满足高纯度和超高纯度的应用需求,以及低内部容积。

生命科学行业的卫生级软管

软管和柔性卡套管

从多种内管材料、加强型式和端接中进行选择,以满足几乎任何压力和温度要求。获取批量软管、软管组件和定制软管长度,尺寸范围从 1/8 in. 到 2 in.。此外,还提供额定温度为 800°F 的金属内层软管和额定温度为 450°F 的 PTFE 内层软管。此外,我们的 PFA和乙烯基柔性卡套管为您提供了更多面向低压应用的耐化学性选择。

卡套管和卡套管附件

卡套管和附件

从我们这里获取您所需要的可靠卡套管,包括支持件预装工具弯管器以及卡套管切割和制备工具。我们的目录中包含了详细的产品信息,包括结构材料、压力和温度额定值,以及许多不同的卡套管选购件,如护套管和电伴热管,使您能够搭建持久的系统。

焊接系统

轨道焊接系统

使用我们的轨道焊接系统可以进行精确和稳定的焊接,该系统为不锈钢卡套管、公称管和特殊金属提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。轨道焊接系统易于使用,与手工焊接相比,只需较少的准备工作即可实现高质量的焊接。此外,轨道焊接的火灾风险更低,可以帮助您的实验室或研究机构避免事故和伤害。

世伟洛克压力表

压力表

我们提供各种各样的压力表,设计用于从低压到严酷工况的条件。多种安装配置也让世伟洛克®压力表便于安装。其他测量设备包括压力传感器流量传感器温度计流量计以及用于小型化应用 的MPC 产品

取样钢瓶

取样钢瓶

符合各种运输业标准的多种取样钢瓶可帮助您克服与化学品转移有关的挑战。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。

用于研发的工程服务

每个行业的实验室和研究机构都面临着同样的压力,从安全法规日趋严格,到流体系统知识的全面损失。技能差距 加上提高利润的压力,使得许多公司开始寻求培训员工并简化系统的方法。通过为世伟洛克®工程服务 来来为您的个人需求量身定制专业知识。

设计与装配服务

设计与装配

世伟洛克提供支持您独特需求的定制装配。应用专家可以将您的需求与成熟的解决方案相匹配,或者在其他时候,采用您的概念并为您提供成品。凭借世伟洛克销售与服务中心提供的设计和装配服务,您可以通过减少内部元件检查、质量保证工作、元件处理、装配时间以及返工和废品来降低您的成本。

流体系统培训

基础知识培训

世伟洛克销售与服务中心提供为工程师、主管和其他参与流体系统安装和检查的人员设计的实践培训课程。通过建立接头、阀门、调压阀、软管、弯管等方面的基本知识,帮助您的员工建立对自身技能的信心 。所有的课程都由世伟洛克认证的讲师主持,在需要的情况下,课程可以以虚拟方式进行。

现场服务

现场服务

在经认证的当地专家的帮助下,尽可能从您的流体系统中获益。流体系统评估和咨询服务 可以确定减轻安全和环境风险的方法,并可以协助您制定计划,消除整个设施的泄漏。同时提高取样系统 的可靠性,或者让我们为您的员工减轻软管管理 的压力。请让我们帮助您找到更多提高效率的机会。

材料科学

材料科学培训

选择合适的抗腐蚀材料有助于保持流体系统的无泄漏密封。了解哪些合金能抗腐蚀以及行业标准如何影响您的选择。世伟洛克®材料科学培训适用于技术助理、化学家以及参与材料选择过程的任何人员。

我们如何支持研究与开发

更精湛的技术 

要找到设计、安装和维护支持您的设施的流体输送系统所需的专业知识可能很困难。世伟洛克可以帮助您避免因不可靠的测试结果和不安全的实验室条件产生的成本。我们认可管理项目资金的严格方案,而我们的销售与服务中心与您密切合作,以实现高水平的工艺精度、可靠性和安全性。以世伟洛克专家作为您的技术顾问,为发展科学能力设计一条更好的道路。 

  • 我们提供便于获取的专业支持,特别是对于那些在感到不确定时需要建议的新实验室人员 
  • 为了对您的团队形成补充,授权的销售与服务中心可以填补技能空缺,或将我们的资源集中在您需要专家’的地方 
  • 知识转移是许多实验室选择世伟洛克服务的另一个原因—,我们是您能找到的全面的流体系统培训 计划之一 
  • 我们的网站旨在帮助您快速研究和指定产品,可帮助您实现预期效果 
  • 设计、装配和现场服务将世界一流的制造和工程能力上门带给您(或虚拟会议上),以解决新的挑战 

快速进入市场  

日益增长的技术复杂性和不断变化的应用要求,涉及广泛的温度、流量和压力范围,这对实验室技术人员和化学家来说是一个挑战,他们需要做出正确的流体系统元件选择。我们投入相当多的时间和资源,帮助进行早期研发规划,这样您就可以通过一个在项目的所有阶段都保持灵活性和随机应变的供应商来加快您进入市场的速度。我们的合作销售与工程流程也帮助您避免在需要支持您的研究设施之前为新的基础设施投入资金。 

  • 在这种模式下,您编写知识产权、软件、设计和监管文件,而世伟洛克提供流体控制解决方案以支持有限规模的测试与生产 
  • 我们的方法可以帮助您避免因改变流体系统而产生的大量时间和成本,这也会拖慢您的项目进度 
  • 通过将我们的销售周期与您的研发周期相匹配,世伟洛克团队创造了从概念到创造的项目协同,因此您可以更快地进入市场 
  • 我们还通过产品证书和按行业或类别划分的世伟洛克元件的审批清单 ,使您能够轻松找到正确的项目文件 

精准思维 

我们熟练的机器操作人员、严格的质量控制方法和完整的可追溯性措施,都是为了在流体系统运行的任何地方提高安全性并减少错误。我们拥有始终如一的完整制造工艺,因此您可以相信我们的产品能够日复一日地稳定运行,并进行一次又一次的测试。从设计到制造再到分销,我们关注细节,这样您就可以专注于推进科学发现的使命。 

  • 世伟洛克卡套管接头固有的品质 是一项拥有超过 75 年历史的优势,它仍然代表着易于安装、无泄漏、低维护的解决方案,而不需要经常更换 
  • 我们锻造、加工、电镀、焊接、组装和测试,一切活动都在我们自己的工厂内完成,所有的接头都标有我们的名称、材料类型和跟踪标识 
  • 原材料可追溯性是完整的世伟洛克质量体系 (SQS) 的一部分,它使我们整个供应链的流程效率得以提高,从而使客户能够在更短的时间内放心地推出产品并制定举措 
  • 我们提供特定行业的洞察力,例如,在订购需要 ASME NQA-1 认证的阀门或用于输送低温液体的真空和压力管道系统的适当可追溯性记录时的清晰思路 
  • 我们还可以满足 ASTM G93 Level C 规定的元件的特殊清洁和包装要求,以及特殊应用的超高纯 (UHP) 产品 
  • 世伟洛克公司的专家还支持生产平台的正确设置,并能帮助您的研发团队实现后续生产的质量、效率和安全目标 

 

资源中心

工程师在微反应器上使用世伟洛克卡套管接头

博客:用可靠的微反应器塑造未来

在全球范围,微反应器技术已发展为现代工业生产、化学工程和工艺工程中一种令人青睐的工具。了解我们如何帮助企业为其客户提供高可靠性。

世伟洛克调压阀

博客:如何排查常见的调压阀问题

在整个工业流体系统中有许多因素可能导致压力变化。在本博客中,我们将介绍一个简单的三步流程,以便您排查可能遇到的减压阀或背压阀问题。

实验室中的世伟洛克气体分配系统

博客:提高实验室安全性和生产率

实验室工作人员和管理层有大量重要的优先事项,包括维护可靠的气体分配。在任何实验室环境中所需的持续一致性、精度、生产率和安全方面,精心设计的系统可发挥重要作用。原因如下:

Swagelok 工业软管增强

博客:选择正确的软管加强

虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力加强层的软管仍非常重要——但是并非所有加强层都是相同的。以下是为您的应用做出有力选择时需要考虑的问题:

工具箱:按需提供 CAD 文件

索取所有类别的世伟洛克产品的 CAD 文件,以完成您的紧迫任务并保持项目的进度。通过电子邮件直接向您发送数千种流体系统元件和附件的 2D 文件、3D 文件和销售图纸。

工具箱:材料选择指南

通过我们防锈防腐的抗腐蚀指南和产品材料来简化部件选择。在腐蚀环境中,接头、阀门、管夹和其他连接可能会产生点蚀、开裂和脆裂现象——要学会在泄漏发生之前预防问题。

视频:如何准备卡套管端

视频:如何准备卡套管端接(接头)

了解如何准备卡套管端接,这是创建密封卡套管接头连接的一个必要步骤。本视频涵盖选择、切割、去毛刺、清洁、装配和检查管端,并包括检查、切割不同金属等方面的有益建议。

视频:如何管理供压效应 (SPE)

视频:管理供压效应 (SPE)

了解如何通过实施平衡提升阀芯设计来管理调压阀中的供压效应。本视频显示了弹簧加载减压阀如何容易受到 SPE 的影响(特别是在大流量应用中),以及您可以就此采取什么措施。

视频:如何重新组装或重新填充阀门

视频:如何重新组装或重新填充阀门

了解如何使用世伟洛克手动和远程驱动阀门®的重组套件。每个套件都包含调整或更换填料的详细说明,或在必要时重组阀门。这段视频向您展示了服务可以多么的简单。