alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

用可靠的微反应器塑造未来

工程师在微反应器上使用世伟洛克卡套管接头

Ehrfeld Mikrotechnik 如何充分实现微反应器的可靠性

在全球范围,微反应技术已发展为现代工业生产、化学工程和工艺工程中一种令人青睐的工具。它在各种行业中的应用越来越广泛,包括制药、工业化学生产、食品和生命科学等等。

Ehrfeld Mikrotechnik 是一家领先的德国高质量微反应器系统供应商,在流动化学应用中发挥着关键作用,在微反应器技术发展方面也处于领先地位。如今,微反应器技术已经成熟,Ehrfeld 的反应器有望在工业环境中以生产规模运行而不会有任何性能受到影响。

联系您当地的世伟洛克销售与服务中心

Ehrfeld Mikrotechnik 是如何应对这样的挑战?我们与 Ehrfeld Mikrotechnik 的项目经理 Rafael Kuwertz 博士进行了交流,了解到他们如何在世伟洛克法兰克福流体系统专业人员的帮助下,为客户提供高度可靠的产品。

世伟洛克博客 (SRP):Kuwertz 博士,感谢您今天加入我们!您能否先给我们介绍一下 Ehrfeld 的产品所涉及的一些应用?

Rafael Kuwertz 博士:这是我的荣幸。Ehrfeld 提供了一种独特的模块化微反应系统(MMRS),与典型工业工艺中的单元操作相对应。我们的模块使用一种集成式放大概念,有助于轻松地转变工业化学生产工艺的规模。

我们的大多数国际客户都涉及特种化工和制药行业,我们的反应器可用于一系列要求严格的工艺。制药行业对我们的高效热交换和快速混合技术特别感兴趣,这些技术能产生确定且可重复的结果,简化了工艺控制,并大大降低了延迟。对于化学工业,我们的技术有助于处理一些棘手的重要反应 — 如过氧化物反应、乙氧基化、水合反应、臭氧分解等等。然而,我们也与食品和生命科学公司合作,涉及冰淇淋、酸奶、护肤霜或护发产品。微反应器公司 Ehrfeld Mikrotechnik 相信世伟洛克能够帮助提供不打折扣的性能

我们的团队经常会在客户的现场安装 MMRS。在这里,我们面临的挑战是将系统整合到许多不同的基础设施中 — 我们需要能够适应各种情况的连接。为了克服这些挑战,我们在过去十年中一直与世伟洛克法兰克福合作。

“几乎没有什么连接是不能用世伟洛克卡套管接头完成的。”

SRP:这听起来确实具有挑战性。你们与世伟洛克的关系是如何形成的?

Kuwertz 博士:关于我与世伟洛克的经历可以追溯到我在硕士和博士时期的工作,我和同学们用世伟洛克元件组装了所有实验装置。如今在工作中使用世伟洛克产品,我发现几乎没有什么连接是不能用世伟洛克卡套管接头完成的。这一直是个巨大的优势,尤其是当您需要可靠、专业地连接各种仪器、传感器和反应器的时候。

在客户安装过程中,这种标准化对我们的日常工作仍然有巨大的帮助。此外,我们可以确保处理有毒和易燃气体以及温度超过300C°的测试设施所需的高标准工艺安全和质量。我们预计,随着公司的不断创新,这些条件带来的挑战只会越来越大。

SRP:微反应技术可以帮助处理各种不同的工艺。你们经常处理哪些类型的应用,遇到的常见挑战是什么?

Kuwertz 博士:我们面临的挑战包括,说服客户在这项新技术上投入时间和资金,在我们的反应器系统中进行几乎所有类型的化学实验,满足客户的期望。例如,我的一部分工作是根据客户的要求进行量身定制,在尽可能短的时间内构思和组装测试设备。

“高品质的不锈钢,以及在某些情况下更为稀有的合金,往往是防止腐蚀问题的必要材料。”

工程师在检查一个微反应器世伟洛克帮助我们做到这一点。我们的工作包括将外部仪器、传感器或分析设备与 Ehrfeld 系统相结合,实现流体连接和电气连接。对于同时涉及气体和液体的工艺,世伟洛克元件尤其有益。大多数应用都是在高压(最高 100 bar)和高温(最高 250°C)下运行的 — 安全、质量和可靠性在这里尤为重要。

高质量的不锈钢,以及在某些情况下更为稀有的合金,往往是防止腐蚀问题的必要材料。例如,在对烯烃类有机化合物进行臭氧分解时(我们已经成功地进行了数次),哈氏合金® C 元件帮助我们避免了腐蚀问题。

“每一处连接都使用标准的世伟洛克元件,帮助我们确保系统能够与不同基础设施相整合。”

SRP:您的反应器灵活性非常高。为什么模块化对你们来说如此重要?

Kuwertz 博士:我们相信这种模块化是我们成功的关键,因为这样就可以快速、轻松地使系统适应工艺。请想象一下,一种多步骤合成,您可以将其分解为独立的操作,并依次世伟洛克调压阀优化每一项操作。然后您就会得到完美的优化反应,可以使用我们的集成式放大法将其转至生产规模。我们可以通过整合现成的传感器和执行机构来监测我们模块化系统中的工艺参数。

对于新开发的或新修改的模块来说,集成工作也是很简单的。我们所有的组件都可以单独拆卸,清洗也非常容易。我们系统中的每一处连接都使用标准的世伟洛克元件,帮助我们确保系统能够与我们客户现场中的不同基础设施相整合。

SRP:Ehrfeld 的未来会是怎么样的?

Kuwertz 博士:我们期待着进一步发展技术,并在中国、印度和俄罗斯等新兴且不断扩大的市场中取得进展,我们期望在世伟洛克的帮助下做到这一点。例如,为了向中国市场提供支持,我们在上海设立了一家子公司,建立起了满足严格安全要求并且占地面积不大的新生产工厂。

我们在世界各地的许多客户都熟悉世伟洛克的元件。因此,我们工厂的设立变得更加高效 — 即使您只通过电话或视频会议电话进行联系,就像我们在整个疫情期间那样。尽管如此,我们希望很快能够带着我们的系统和装满世伟洛克接头的工具箱再次亲自拜访我们的客户。

***

有兴趣了解更多关于世伟洛克元件如何在您的应用中形成可靠连接?我们的流体系统专家很乐意提供帮助。请与您当地的世伟洛克销售与服务中心联系。

联系您当地的世伟洛克销售与服务中心

相关文章

实验室中的世伟洛克气体分配系统

提高实验室安全性和生产率

了解为什么优化的气体分配系统对于保持实验室的安全和生产率至关重要。

INEOS-石化行业的安全性

INEOS 石化安全案例分析

世伟洛克对位于德国科隆的 INEOS 石化工厂安全运营的贡献可以追溯到两家公司之间的密切合作。了解世伟洛克是如何帮助 INEOS 石化行业确保安全性。

世伟洛克客户集成实验室解决方案视频

为 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统

世伟洛克以解决方案为主导的员工和优质流体系统元件如何帮助柏林的自动化测试设备制造商 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统。