alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

水和废水处理

世伟洛克提供了多种高质量、抗腐蚀的流体系统产品,帮助水和废水处理厂高效安全地运行。


跳转到章节:


水和废水处理  

水和废水的流体处理解决方案  

我们可以为您的水或废水处理厂提供广泛的流体系统产品和服务。对清洁、可持续的供水的需求和以往一样重要。可靠的工艺控制有助于确保水适合使用。我们可以在您设施的各处与您合作,以便: 

  • 通过评估流体系统的设计、性能和完整性,尽可能减少能源消耗和泄漏
  • 消除或延长维护干预的间隔时间,让您的工厂能够更有效地运作,减少中断
  • 利用材料科学的新进展,为您的设施配备更强力、抗腐蚀的解决方案

世伟洛克的专家可以对您的流体系统进行评估,并制定计划,使您有信心延长您重要资产的寿命。利用我们在水和废水处理应用方面的全球化专业知识,实现您对高质量供水的目标。

环境应用

我们的产品支持市政当局、商业企业和住宅开发的各种废水和工艺用水处理系统。常见的应用和重点领域包括:

  • 曝气系统
  • 化学品注入橇
  • 氯气室
  • 海水淡化厂
  • 柴油机
  • 过滤系统
  • 取样系统
  • 液压系统
  • 注入井
  • 液位测量/发泡系统
  • 石灰厂
  • 油/水分离器
  • 制氧厂
  • 公称管元件
  • 饮用水消毒
  • 泵流量保护
  • 反渗透 (RO) 过滤
  • 洗涤器
  • 污泥建筑
  • 次氯酸钠橇
  • 泵/增压站

水和废水处理的产品

 

我们的流体系统产品在全球范围内由 200 多家世伟洛克授权销售与服务中心提供支持,并享受我们的终身有限质量保证。从常用产品到定制元件和组件,我们所设计、制造和装配的一切产品都是为了确保高水平的应用、工艺和仪器完整性。
接头

接头

世伟洛克®卡套管接头易于安装、拆卸和重新组装,以获得持久的防泄漏密封性能。查找 316/316L 不锈钢和其他合金材质的腐蚀环境用卡套管接头,以及公称管接头焊接接头扭矩安装 (AbT) 接头金属垫片面密封接头PFA 接头真空接头法兰转换接头

阀门

阀门

我们的工艺和仪表阀(提供单座阀、球阀和其他配置)提供了可靠性,并且维护要求低。世伟洛克® 40 系列60 系列球阀以其耐用性和适应水和废水处理厂的各种系统条件的能力而闻名。我们还提供单向阀针阀和计量阀卸荷阀旋塞阀

调压阀

调压阀

我们的减压阀(弹簧加载圆顶加载)、背压阀(弹簧加载圆顶加载)和特种调压阀包括标准和定制选项,以满足您的设备或仪器需求。还可以获得紧凑的高纯度、高流量气体调压阀,允许实现系统元件和工艺管线的紧凑安装空间。

世伟洛克压力表

压力表

有各种各样的压力表可供选择,设计用于所有类型的压力条件和严酷工况。多种安装配置让我们的压力表便于安装。此外,还可以找到其他测量设备,包括压力传感器流量传感器温度计

焊接系统

轨道焊接系统

使用世伟洛克? M200 轨道焊接系统进行精确和稳定的焊接,该系统为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。与手工焊相比,只需较少的准备工作就能完成高质量的焊接。此外,轨道焊接的火灾风险更低,帮助您的设施避免事故和伤害。

卡套管和卡套管附件

卡套管和附件

寻找可靠的卡套管和附件,包括支撑系统预装工具弯管机以及卡套管切割和制备工具。我们的目录包含了详细的产品信息,包括结构材料、压力和温度额定值以及许多不同的卡套管选项,以便您可以搭建持久的系统。

世伟洛克快速接头

快速接头

我们提供多种快速接头,无需扭转、转动或拧紧即可实现快速简单的操作。我们完整的快速接头产品线包括全流量仪器微型PTFE 密封供选择,尽可能减少溢出和夹气,让您能够放心地进行连接。

过滤器

过滤器

避免颗粒污染物导致分析仪读数不准确或其他下游问题。我们的颗粒过滤器凝聚过滤器设计用于保护您的水处理和取样工艺的完整性。

生命科学行业的卫生级软管

软管和柔性卡套管

寻找几乎适合所有压力和温度要求的橡胶软管热塑软管 PFA 与乙烯柔性卡套管。来自世伟洛克的PTFE 内层软管 PFA 内层软管则为您的低压应用提供更多耐化学性选择。我们的销售与服务中心随时准备为您提供装配和其他软管管理服务。

水和废水处理的工程服务

在一个庞大而复杂的水和废水处理设施中,对系统不正常现象的确切原因进行故障排除可能是一项大工程。世伟洛克的现场专家有足够的能力来了解您的处理工艺。他们还可以帮助您验证系统的设置是否达到了所需的效率和安全性,并能采集和保持有代表性的高完整性样品。世伟洛克®工程服务与您的需求一样丰富多样。

设计与装配服务

设计与装配服务

根据需要获得尽可能多的设计支持。我们的销售与服务中心员工可以遵循您现有的设计,也可也与您合作开发全新的设计。世伟洛克也是您的制造解决方案的来源,如阀门控制、润滑和气动控制面板,以及化学品定量和计量橇。获得 CAD 图纸、管道仪表流程图 (P&ID)、元件选择和采购、物料清单,以及专业的测试、包装和交付,所有这些都来自单一来源。

现场服务

现场服务

世伟洛克现场工程师能够评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过详细报告来推荐系统改进措施。了解更多关于优化系统识别泄漏、正确的软管选择和布线,以及您的水或废水处理厂何处在损失能源的信息。

流体系统培训

基础知识培训

经过认证的培训师可以使整个组织的团队具备解决流体系统挑战的知识和信心。我们可以为您的整个维护、创新和机械工程团队协调培训,包括软管阀门调压阀的选择和故障排除、接头装配、正确的弯管,以及如何选择正确的抗腐蚀材料。深入的实践课程是由公认具有卓越技能的资深讲师教授的。

材料科学

材料科学培训

选择合适的抗腐蚀材料有助于保持流体系统的无泄漏密封。了解哪些合金能抗腐蚀以及行业标准如何影响您的选择。世伟洛克? 材料科学培训适用于工程师、主管、采购代理、技术助理以及参与材料选择过程的任何人员。

我们如何支持水和废水处理

让工厂保持在线 

我们的目标是通过成熟的产品和现场服务使您的水或废水处理厂保持在线,从而实现更高的生产效率、安全性和高效运营。全世界的客户都信任世伟洛克的现场工程团队,他们帮助客户诊断问题,维护高精度工艺,并为重要资产提供更快的恢复服务。 

  • 世伟洛克的专家拥有水和废水处理行业专有的技术知识,并精通当地的法规和管理机构
  • 当地的专业人员可以评估您的设施的泄漏情况,并向您提供一份完整的详细报告,强调纠正措施
  • 我们的销售与服务中心网络在您需要的时候为您提供快速的技术服务
  • 向您的销售与服务中心咨询单件号项目套件(松散组装或完整套件),支持市政当局和申请者,让采购更容易
  • 库存管理计划是让我们脱颖而出的另一种方式 — 现场寄售柜和特殊库存安排可以帮助您的团队更有效地工作,从而减少您的花费

对抗腐蚀

腐蚀可能是废水中酸度高的结果,也可能是由于碱度增加,这降低了碳酸钙的溶解度,导致了结垢。这两种情况都会给有流体系统需要维护的工厂带来代价高昂的问题。我们可以为您的处理设施提供抗腐蚀材料以及腐蚀培训课程,以帮助培训您的员工了解优秀做法和预防措施。

  • 要找到由特定合金组成的某些元件可能很困难。世伟洛克的材料科学家可以帮助您在许多由 316 不锈钢、合金 2507 和 6 钼合金等特殊材料制成的流体系统产品中进行选择,这些材料的抗腐蚀能力远远强于普通选项。
  • 我们的 316 不锈钢卡套管接头使用的镍和铬含量比 American Society of Testing and Materials (ASTM International) 标准规格要求的更多。在每个应用中实现防泄漏密封性能是我们的首要任务。
  • 工艺效率低下和设备故障会导致代价高昂的停机时间。利用我们在腐蚀性环境方面的广泛知识,解决流体系统的日常挑战 — 以及您日常无法发现的挑战。
  • 我们可以帮助您的团队了解不同类型的腐蚀及其原因。知道从哪里着眼 — 以及腐蚀的表现形式 — 可以帮助您抗击材料失效和昂贵的维修费用。

风险降低

七十多年来,我们的产品质量一直备受信赖。我们知道,仅靠产品质量并不能确保防泄漏密封的系统功能,这就是为什么我们愿意帮助为您的员工设计一个全面的培训计划。对您的员工进行投资可以揭开流体系统的神秘面纱,提高士气,减少时间和材料的浪费,并提高生产力。在帮助降低依赖绝对流体系统完整性的行业的风险方面,我们处于领先地位。

  • 不是每个人都能成为化学品注入橇的专家 — 当您需要复杂设备的定制解决方案时,请求助于我们当地的专业人员
  • 世伟洛克流体系统专家还可以通过指导您的工作人员掌握正确做法,帮助您在整个水或废水处理设施中整合卡套管和盘绕卡套管
  • 因为失败是不可接受的,所以经过培训的世伟洛克专业人员将协助您的工程师和技术人员实施各种策略来维护流体系统的安全性,尤其是在规划和设计期间
  • 我们的全面培训计划使您的团队进一步掌握实用技能,以便每天更安全、更有效地工作

 

资源中心

世伟洛克阀门选择

博客:阀门 101:基本功能和类型

流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一直都是一目了然。您需要切断和开启流体流动吗?还是控制方向或流量大小?我们的专家解答了一些常见问题。

点蚀和缝隙腐蚀

博客:尽可能地减少材料腐蚀

公司可以采取一些步骤来防止生锈,首先需要从根本上了解不同类型的腐蚀及腐蚀原因。知道从哪里着眼 — 以及腐蚀的表现形式 — 可以帮助您抗击材料失效和昂贵的维修费用。

世伟洛克弯管设备

博客:如何弯曲卡套管以及何时进行

遵循优秀实践,可帮助技术人员避免各种常见的缺陷,这些缺陷甚至可能会损害简单的弯管的完整性。确定弯管在您系统中的何处适用是很重要的。这样做可以为您的企业节省时间、人力和金钱。

工业流体系统安全

工具箱:流体系统安全检查表(可打印)

流体系统可能很复杂,会出现一系列明显和不明显的风险区域。当故障并非一种选项之时,您如何能够确保系统的所有部分均安全可靠地运行?我们的检查表可打印且便于查看,您可以将其挂在您的工厂里。

工具箱:阀门尺寸 Cv 计算器

此计算器可用于帮助选择适合给定应用的、具有足够流通能力的阀门。阀门流通系数 (Cv) 是描述阀门的流通能力的便利途径。根据流体、入口和出口压力以及流体温度计算 Cv 或流量。

视频:流体系统的专业知识和供应商管理的库存提高了生产力

视频:寄销模式有助于碳回收公司节省成本

LanzaTech 开发了将工业废物和污染流转化为可在公开市场上出售的产品流的工艺。该公司使用世伟洛克的供应商管理库存 (VMI) 服务来节省时间,降低成本,并提高其客户响应能力。

视频:世伟洛克? 卡套管接头安装

了解安装世伟洛克卡套管接头的三个步骤,以及您应该始终避免的两个错误。只需一点时间,您就可以学到实用的技能,从而使您的流体系统具备持续多年的密封性能。

压缩气体泄漏检测服务视频

视频:泄漏检测服务

利用世伟洛克? 工程服务提高整个水或废水处理厂的效率和可靠性。获得识别流体系统泄漏和量化泄漏率所需的帮助,以便您能够优先处理关键的问题。

视频:如何重新组装或重新填充阀门

了解如何使用我们世伟洛克? 手动和自动阀门的重组套件。每个套件都包含调整或更换填料的详细说明,或在必要时重组阀门。这段视频向您展示了服务可以多么的简单。